FAQ (よく聞かれる質問):MAX3421E MAX3421E

MAX3421Eは、SPIポートを備えた任意のシステムにUSBホストまたはペリフェラル動作を追加します。

MAX3421Eはどのような製品ですか?
MAX3421Eはマイクロコントローラを内蔵していますか?
MAX3421EはUSB On-The-Go (OTG)デバイスですか?
「スマートSIE」とはどういう意味ですか?
MAX3421Eは電気的にMAX3420Eとどのように異なりますか?
MAX3421EはMAX3420Eのドロップイン代替品ですか?
MAX3421EはMAX3420Eとコード互換性がありますか?
MAX3421Eは、ホストとしてどのUSB転送タイプおよび速度に対応しますか?
MAX3421Eは、ハブに接続されたロースピード機器と通信することができますか?
MAX3421Eは、自体がどのように接続されているか(ペリフェラルとしてか、ホストとしてか)を検出することはできますか?
MAX3421Eを電気的に絶縁することはできますか?
USBペリフェラルとしての動作時、MAX3420Eとの違いとして、MAX3421Eに何が追加されていますか?
マキシムはマスストレージのコード例を提供していますか?
MAX3421EはUSB認定済みですか?