FAQ (よく聞かれる質問):MAX3420E MAX3420E

一般的な質問

MAX3420Eはどのような製品ですか?
MAX3420Eはマイクロプロセッサを内蔵していますか?
MAX3420Eはどのようなパッケージで提供されますか?

USBに関する質問

MAX3420EはどのUSB速度に対応していますか?
MAX3420EはUSB仕様に準拠していますか? どのリビジョンですか?
MAX3420Eはいくつのエンドポイントに対応しますか?
MAX3420EはなぜISOCHRONOUS転送に対応していないのですか?
セルフパワーの周辺機器でMAX3420Eを使用することはできますか?
バスパワーの周辺機器でMAX3420Eを使用することはできますか?
MAX3420EをUSBに接続するために、どのような外付け回路が必要ですか?
推奨される3.3Vレギュレータはありますか?
CONNECTビットは何をするものですか?

インタフェースに関する質問

マイクロプロセッサとMAX3420Eの接続はどのようにすればよいですか?
SPIインタフェースは3線式、4線式、または5線式とのことですが、これはどういう意味ですか?
MAX3420Eは、SPIのどのクロックモードに対応しますか?
CPUは2.5Vの電源を使用しますが、MAX3420Eは3.3VのVCC電源を使用します。外付けのレベルトランスレータが必要ですか?
MAX3420EのINT端子は何のためのものですか?
MAX3420Eは、アクティブローのワイヤードOR割込みに対応しますか? エッジアクティブ割込みはどうですか?
MAX3420EのSPIインタフェースの最高速度(SCLKの最大周波数)はどのくらいですか?
MAX3420EのSCLK周波数に下限はありますか?
8ピンのマイクロプロセッサがあり、MAX3420Eとの接続に5つのIO端子を使用します。IOはどうすればよいですか?
GPIN端子に外付けプルアップ抵抗を追加する必要はありますか?
SPIインタフェース端子からフォトカプラを駆動することはできますか?
VBCOMP端子は何のためのものですか? MAX3420Eへの給電用ですか?

プログラミングに関する質問

ファームウェアとMAX3420Eの通信はどのようにすればよいですか?
USBエニュメレーションを処理するためのMAX3420Eのプログラムはどのようにすればよいですか?
BULK IN転送のプログラムはどのようにすればよいですか?
ファームウェアがIN FIFOをロードしているときにUSBのINリクエストが来るとどうなりますか?
IN FIFOをいつロードすればよいかどのようにして分かりますか?
USB転送エラーが発生するとどうなりますか?エラー状態に対処するコードを書く必要がありますか?
BULK OUT転送のプログラムはどのようにすればよいですか?
INTERRUPT転送の場合はどうですか?
SETUP転送のプログラムはどのようにすればよいですか?
USBのデータトグルをプログラムする必要はありますか?
MAX3420Eの割込み要求ビットは、「1」を書き込むことによってクリアされます。これは逆ではありませんか?
プログラミングのヒントはありますか?

ホストのソフトウェアに関する質問

Windows®アプリケーションとMAX3420Eの通信はどのようにすればよいですか?
マキシムはどのようなコード例を提供していますか?
標準Windowsクラスに準拠しないMAX3420Eベースの機器を設計したいと考えています。Windowsドライバには何を使用すればよいですか?
MAX3420EはUSB 「シリアルブリッジ」チップと比較してどのような優劣がありますか?
MAX3420Eの方式にはどのような長所と短所がありますか?

その他の質問

使用しているチップのリビジョンをファームウェアで判別することはできますか?
MAX3420Eの現在のリビジョンレベルはいくつですか?