FAQ (よく聞かれる質問):MAX1464 MAX1464

MAX1464は、フラッシュメモリおよび温度センサーを内蔵した高性能、低コスト、低電力、マルチチャネル、マイクロプロセッサベース、デジタルセンサー信号コンディショナです。

MAX1464はどのような製品ですか?
信号コンディショナのMAX1464にはどのようなアプリケーション例がありますか?
MAX1464に対してどのようなサポートが利用可能ですか?
MAX1464の評価キットには何が含まれていますか?
MAX1464を使用する上でどのようなソフトウェアツールが利用可能ですか?
MAX1464のプログラミング例は提供されていますか?
MAX1464のアプリケーションノートは提供されていますか?
ADCサイクルの開始時、サンプリングを開始するまでにどのくらいかかりますか?
1つのADC変換を完了するまでに発生する事象の順序はどのようなものですか?
ADCがサンプリングを行うとき、LSBから開始しますか、MSBからですか?
MAX1464が製品の損傷なしに動作可能な最大電源電圧は何Vですか?
MAX1464をRTDまたはKタイプ熱電対の測定に使用することはできますか?
MAX1463とMAX1464の違いは何ですか?
MAX1463とMAX1464のレジスタ定義にはどのような違いがありますか?
MAX1463の内部温度センサーは、MAX1464と同様ですか?
設定が適切にもかかわらず、MAX1464と通信することができません。何が問題ですか?
3線式インタフェースと4線式インタフェースにはどのような違いがありますか?
EVボードを3線式から4線式通信に、またその逆に切り替えるにはどうしたらよいですか?
温度センサーの出力はVDDに対してレシオメトリックですか?
INPxおよびINMx入力電圧の許容コモンモード電圧範囲はどのくらいですか?
MAX1464の入力インピーダンスは、PGAの利得設定の違いによって変化しますか?どのように変化しますか?
センサーの出力インピーダンスとMAX1464の入力インピーダンスの関係はどのようになればよいですか?それらは相互にどのような影響を与えますか?
変換レートの変更によって、変換の分解能はどのような影響を受けますか?
ADCのクロックをマイクロコントローラのクロックと個別に設定することはできますか?
ADCのクロックレートと消費電力の間にはどのような関係がありますか?
消費電力と変換速度の間には、どのようなトレードオフがありますか?
温度の関数としてのMAX1464のデータ保持定格はどのくらいですか?
MAX1464のフラッシュメモリ容量はどのくらいですか?
利用可能な4kBのフラッシュメモリで、どの程度のプログラミングを実現することができますか?
MAX1464のマイクロプロセッサでは、どのような命令が利用可能ですか?
MAX1464のプログラムはどのようにすればよいですか?
ハードウェアデバッガは、どのWindowsプログラムに対応していますか?
MAX1464のDLLは、どのWindowsプラットフォームに対応していますか?
MAX1464のDLLは、どのようなプラットフォーム上で開発されていますか?
MAX1464のDLLの機能をVisual Basicから呼び出すことはできますか?
MAX1464は、どのような入力電圧範囲に対応していますか?
ハードウェアデバッガは、どのように使用すればよいですか?
制御プログラムは、どのように使用すればよいですか?
MAX1464のオペアンプを、未使用のオペアンプとして使用することはできますか?
MAX1464のフラッシュメモリのパーティション1の機能は何ですか?
MAX1464のフラッシュメモリのパーティション1 (ユーザー部分)は、CPUプログラムによってアクセスすることができますか?
MAX1464は入力チャネルをいくつ備えていますか?
補正時にADCの範囲を最大化する場合はどうすればよいですか?
補正時に温度センサーの分解能を最大化する場合はどうすればよいですか?
制御プログラムに内蔵されている2次補正アルゴリズムを、実運用で実際の補正に使用することはできますか?
制御プログラムウィンドウの「DUT?」ボタンが、プログラム起動時にグリーンになりません。何がいけないのですか?
制御プログラムを起動すると、「file operation (ファイル操作)」失敗エラーが発生します。何が問題ですか?
EVボード上のポテンショメーターを回転しても、MAX1464への入力が変化しません。何が問題ですか?