FAQ (よく聞かれる質問):DS18B20 DS18B20

マキシムはNIST規格の較正証明書を提供することができますか?
較正の有効期間は? DS18B20を再較正することができますか?
DS18B20センサーはISO 22000に準拠していますか?
DS18B20の湿度感度レベルは?
DS18B20のESD定格とは?
DS18B20が動作する最大の距離は?
マキシムは1-Wire®用のリピータを製造していますか?
温度測定が行われるデバイス上の物理的位置は?
0℃~85°Cの範囲で±0.5℃の性能が規定されていますが、データシートの標準曲線は0℃~70℃の範囲しかありません。この範囲を超えるDS18B20の標準誤差曲線はどうなりますか?
DS18B20の温度範囲を拡張する方法がありますか?
コンフォーマルコーティングはDS18B20の熱応答に影響しますか?
DS18B20は環境をどのように処理していますか?
DS18B20は振動テストをしていますか?
追加のDS18B20の使用方法、およびストリング内のこれらの位置の特定方法は?
色について説明したDS18B20の配線図がありますか?
シリアルナンバーはすべての1-Wireデバイスで固有ですか? それとも、特定の1-Wireチップファミリのみで固有ですか? 1つのリール内で1つのシリアルナンバーが重複して使用されますか?
DS18B20のVHDLまたはVerilogコードを提供していますか?
OneWireViewerを使用し、複数のDS18B20をログに記録することができますか?
DS18B20はDS2480Bとの組合せで動作しますか?
温度変換中のDS18B20にコマンドを送信することができますか?
5Vと3.3V動作には4.7kΩ抵抗が必要ですか?
DS18B20を3Vバッテリで駆動することができますか?
DS18B20を3.3Vで動作するマイクロコントローラと組み合わせて使用する場合、レベルトランスレータが必要となりますか?
1-Wireデバイスとインタフェースする場合、どのようにマイクロコントローラのGPIOポートを保護しますか?