電気/電子用語の定義:Vee

電気/電子用語:Vee 

定義

回路の電源電圧はよくVと2文字の接尾辞で表される。この2文字は、通常、電源またはその電源に接続されている抵抗に一般的に接続されているトランジスタの端子に関係している。

例:VCCは正電源電圧であり、バイポーラトランジスタのコレクタ端子は、VCC電源に接続されているかVCCに接続している負荷に接続されている。VSSはFETなどのソース端子に接続されている。

V+やV-も、電源電圧を意味する一般的な方法である。

同義語
  • Vbb
  • V+
  • Vcc
  • V-
  • Vdd
  • Vss

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ