電気/電子用語の定義:OR

電気/電子用語:OR 

定義

2つの信号を結合して、どちらかの信号が存在する場合に出力がオンすること。これはORロジックゲート(2つの入力、1つの出力で、いずれの入力が存在する場合その出力はハイ)によって実現可能。

これは「Wired-OR」接続でも実現可能。この接続では、2つの信号が単に接続されて、いずれかがそのレベルを上げる。これは、抵抗負荷(例:「オープンコレクタ」出力)でプルアップのみまたはプルダウンのみ行うソースによって信号が駆動されるときに作動する。

同義語
  • OR-ing
  • Wired-OR
参照
アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ