電気/電子用語の定義:IQ

電気/電子用語:IQ 

定義

1. I/Q変調は、2チャネルの情報を後の段階で分離することができるように組み合わせて1つの信号にする方式。90度位相が異なる2つの直交搬送波が変調され組み合わされる。

この2つの搬送波信号の位相関係を示す「In-Phase/Quadrature-Phase (同相/直交位相)」の略。

2. IQ (Qは下付きであるべきだが時々下付きにされず「IQ」と印刷される):自己消費電流:回路が静止状態であり、負荷が駆動されず、入力がサイクルしていない場合の消費電流。

3. Intelligence Quotient (知能指数):電気エンジニアが変わらず秀でていることを示す目安。

同義語
  • I/Q

アルファベット順の用語検索:
0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ