ユーザーガイド 3910

GPSレシーバMAX2769のユーザガイド

筆者: David Weber

要約: このアプリケーションノートでは、低コストのシングルコンバージョン低IF GPSレシーバチップであるMAX2769について説明します。このチップは従来モデルよりも優れた柔軟性と性能を実現しています。また、MAX2769の評価キット(EVキット)のテスト手順と、評価用として推奨されるいくつかのSPIレジスタ設定についても説明します。