アプリケーションノート 5004

73M2901CE Caller ID Support

筆者: Jeff Sorensen

要約: Caller ID implementation can vary between countries, although it is most commonly based on the frequency-shift keying (FSK) modulation transmitted between the first and second ring cycles. This application note discusses how the Teridian 73M2901CE, single-chip V.22bis modem, supports both types of Caller ID: Type I Caller ID (CID), and Type II Caller ID, also referred to as \"Caller ID on Call Waiting\" (CIDCW). The modem provides extensive support to meet any requirements for interfacing to the phone line.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 5004:
アプリケーションノート 5004,AN5004, AN 5004, APP5004, Appnote5004, Appnote 5004