アプリケーションノート 4997

Using the 73M2901CE DTMF Detector

筆者: Jeff Sorensen

要約: One of the features of the Teridian 73M2901CE single-chip V.22bis modem is the dual tone multiple frequency (DTMF) detection function. The DTMF detector uses Goertzel filters to detect valid DTMF tone pairs, which is a discrete Fourier transform (DFT) technique commonly used for detecting specific frequencies. The 73M2901CE supports all the modes described in this application note.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 4997:
アプリケーションノート 4997,AN4997, AN 4997, APP4997, Appnote4997, Appnote 4997