アプリケーションノート 4947

The Real-Time Clocks of the 71M65XX Metering ICs


要約: All Teridian single-/polyphase energy-meter system-on-chips (SoCs) support time-of-use metering. The devices have real-time clocks (RTCs) that adjust to better than 5ppm, which provides excellent timekeeping capabilities. This application note describes the features of the Teridian electricity-meter ICs relating to their RTCs. The article also recommends sequencing production processes of meters containing batteries.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 4947:
アプリケーションノート 4947,AN4947, AN 4947, APP4947, Appnote4947, Appnote 4947