アプリケーションノート 4904

78M6613 Safety Precautions

筆者: Ken Harada

要約: This application note discusses the Teridian 78M3301, a single-phase power-measurement IC. Safety precautions for test equipment, evaluation (EV) boards, in-circuit emulators, and communications interfaces are described. The article explains that when a shunt is used as a current sensor with the 78M6613, then V3P3 must be directly connected to the NEUTRAL wiring for precise energy-measurement accuracy. This topology presents two potential safety issues: the 78M6613 ground pin is normally -3.3V below earth ground; and in the event of a LINE wiring reversal, the 78M6613 ground pin becomes 120/240 VAC. The article thus explains that any external test equipment attached to the 78M6613 is subject to this -3.3V ground reference disparity.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 4904:
アプリケーションノート 4904,AN4904, AN 4904, APP4904, Appnote4904, Appnote 4904