アプリケーションノート 4879

73S1215F, 73S1217F USB CCID Guidelines


要約: This application note contains guidelines for the use of the Teridian 73S1215F and 73S1217F system-on-chip (SoC) smart card readers in a USB environment, particularly for Microsoft® Windows XP® and PCs. This article aids customers in the development of smart card reader applications specific to their environment. In the Windows® environment, the customer may employ either the enhanced chip/smart card reader interface device (CCID) USB client driver or the Microsoft-supplied CCID USB client driver. Firmware is provided as ANSI C source code and Keil® µVision®2/3 project files so that the customer can modify and enhance the application to meet their requirements.

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 4879:
アプリケーションノート 4879,AN4879, AN 4879, APP4879, Appnote4879, Appnote 4879