アプリケーションノート 4862

MAX5110/MAX5111マルチチャネルDACにおける予約済みまたは\r\n「任意」のビットプログラミング\r\n

筆者: David Fry

要約: MAX5110/MAX5111マルチチャネルDAC用のデバイスレジスタマップには、「予約済み」という名前のビットがいくつか含まれています。このアプリケーションノートでは、これらのビットの処理方法について説明します。


この文書は極めて特定的なアプリケーションに向けて書かれたものであり、独自技術に関する情報を含んでいるため、その開示は該当アプリケーションに直接関わっているお客様のみに限定させていただいております。この文書を請求される方は以下のフォームに必要事項を記入してください。適当と判断された場合は2営業日以内にご連絡いたします。

以下の情報はすべて英語で記入してください。