アプリケーションノート 4600

簡単なソフトウェアによる1-Wire®温度測定デバイスのハードウェアCRC検証およびシリアルビットストリームの誤り検出

筆者: Hrishikesh Shinde

要約: すべての1-Wire温度測定デバイスには、読取り専用メモリ(ROM)内に固有のIDコードが含まれています。このIDコードは、1-Wireバス上での一意なネットワークアドレスとして使用されます。さらに、一部の温度測定デバイスのスクラッチパッドメモリには、1-Wire通信を検証するためのCRC (巡回冗長検査)バイトも含まれています。このアプリケーションノートおよび付随するソフトウェアは、1-Wireデバイス間における通信の成功の検証またはシリアルデータストリーム中の誤り検出のための簡単な方法を提供します。手順としては、DOW (Dallas One Wire) CRCの値をソフトウェアで計算して、その値と各デバイスに実装されたCRCハードウェアによるCRC値との検証を行います。デバイスの例としてEcono 1-WireディジタルサーモメータDS1822を使用します。

CRCアルゴリズム

CRC (巡回冗長検査)は、シリアルデータストリームにおける誤り検出のための最も効果的な方式です。CRCによって、ユーザは温度測定デバイス間の通信の成功を検証することができます。また、CRCはハードウェア要件も最小限で済みます。DOW (Dallas One Wire) CRCは、DS1821DS1822DS18B20などのマキシムの1-Wire温度測定製品で使用されています。このDOW CRCを表す多項式は、次の通りです。
Polynomial = X8 + X5 + X4 + 1
CRCアルゴリズムの詳細については、アプリケーションノート27 「マキシムのiButton製品に用いる巡回冗長検査(CRC)の理解と用法」を参照してください。

CRCを理解するには、この機能を実際にハードウェアで構築した場合を考えるのが最も簡単であり、通常はフィードバックを備えたシフトレジスタの構成として表されます。DS1822のハードウェアの構成を図1に示します。

図1. CRCのハードウェアによる表現
図1. CRCのハードウェアによる表現

ROMコードのCRC

個々のDS1822に、固有の8バイトのIDコードがROMに格納されています。ROMコードの最下位バイトには、DS1822の1-Wireファミリコードである22hが含まれています。次の6バイトには、固有のシリアル番号が含まれています。最上位バイトが、ROMコードの最初の7バイトから計算されたCRCバイトです。

スクラッチパッドのCRC

DS1822のスクラッチパッドの最初の8バイトには、高温、低温のスレッショルドおよびコンフィグレーションレジスタの値が含まれています。また、これらのバイトにはDS1822が読み取った温度値および予備レジスタも含まれます。9バイト目が、最初の8バイトから計算されたCRC値です。

アプリケーションノート27で説明されているように、CRCバイトの計算に使用されるCRCアルゴリズムはスクラッチパッドとROMの両方で同一です。図1のシフトレジスタは、ビット値がすべて0の初期条件から開始します。LSBから順番に1ビットずつ、入力データ全体がシフトインされます。すべてのビットがシフトインされた後の結果が、その特定のデータについて計算されたCRC値を表しています。合計で、ROMコードの場合は56ビット(7バイト)、スクラッチパッドの場合は64ビット(8バイト)がシフトインされます。

ハードウェアCRCの検証

DS1822は、ROMコードまたはスクラッチパッドに対するCRC値を提供するCRCハードウェアを内蔵しています。この情報が、その後1-Wireバス上で転送されます。受信したデータは、通信インタフェースによって破壊されている可能性があります。ソフトウェアで計算したCRCを使用することによって、受信したデータのパケット(ROMコードの場合は8バイト、スクラッチパッドの場合は9バイト)の正しさを検証することができます。

DS1822についてこのCRC値を計算するために、Microsoft® Excelのスプレッドシート(Microsoft Excel 2003を使用)を設計しました。スナップショットを次の図2に示します。

図2. ExcelによるCRC計算機のスナップショット
図2. ExcelによるCRC計算機のスナップショット

ユーザは、ROMコードの最後の7バイトまたはスクラッチパッドの最初の8バイトの値を入力します。「Calculate CRC」ボタンをクリックすることによって、対応するCRC値が計算されます。これらの値とハードウェアで計算された値とを照合して検証を行うことができます。

このExcelスプレッドシートの開発に使用したVBAのコードは次の通りです。


Private Sub ROMCRC_Click()
    
    Dim InHex, OutBinStr As String
    Dim OutBinArr(1 To 56) As Integer
    Dim OutDec, i, CRC(1 To 8), CRCTemp As Integer
    
    InHex = Range("ROMByte1").Value & Range("ROMByte2").Value &
      	Range("ROMByte3").Value & Range("ROMByte4").Value &
      	Range("ROMByte5").Value & Range("ROMByte6").Value &
      	Range("ROMByte7").Value
    OutBinStr = HexToBin(InHex)
    
    ' Convert string to array, LSB = OutBinArr(1)
    For i = 1 To 56
        OutBinArr(57 - i) = Mid$(OutBinStr, i, 1) ' Split(OutBinStr)
    Next i
    
    'Initialize CRC
    For i = 1 To 8
        CRC(i) = 0
    Next i
    
    'Calculate CRC
    For i = 1 To 56
        CRCTemp = CRC(1) Xor OutBinArr(i)
        CRC(1) = CRC(2)
        CRC(2) = CRC(3)
        CRC(3) = CRC(4) Xor CRCTemp
        CRC(4) = CRC(5) Xor CRCTemp
        CRC(5) = CRC(6)
        CRC(6) = CRC(7)
        CRC(7) = CRC(8)
        CRC(8) = CRCTemp
    Next i
    
    DecCRC = BinToDec(CRC)
    
    Range("ROMCRCValue").Value = DecCRC

End Sub


Private Sub ScratchCRC_Click() Dim InHex, OutBinStr As String Dim OutBinArr(1 To 64) As Integer Dim OutDec, i, CRC(1 To 8), CRCTemp As Integer InHex = Range("HexByte1").Value & Range("HexByte2").Value & Range("HexByte3").Value & Range("HexByte4").Value & Range("HexByte5").Value & Range("HexByte6").Value & Range("HexByte7").Value & Range("HexByte8").Value OutBinStr = HexToBin(InHex) ' Convert string to array, LSB = OutBinArr(1) For i = 1 To 64 OutBinArr(65 - i) = Mid$(OutBinStr, i, 1) ' Split(OutBinStr) Next i 'Initialize CRC For i = 1 To 8 CRC(i) = 0 Next i 'Calculate CRC For i = 1 To 64 CRCTemp = CRC(1) Xor OutBinArr(i) CRC(1) = CRC(2) CRC(2) = CRC(3) CRC(3) = CRC(4) Xor CRCTemp CRC(4) = CRC(5) Xor CRCTemp CRC(5) = CRC(6) CRC(6) = CRC(7) CRC(7) = CRC(8) CRC(8) = CRCTemp Next i DecCRC = BinToDec(CRC) Range("DecCRCValue").Value = DecCRC End Sub
Private Function HexToBin(hstr) 'convert hex string to binary string cnvarr = Array("0000", "0001", "0010", "0011", _ "0100", "0101", "0110", "0111", "1000", _ "1001", "1010", "1011", "1100", "1101", _ "1110", "1111") bstr = "" For i = 1 To Len(hstr) hdgt = Mid(hstr, i, 1) cix = CInt("&H" & hdgt) bstr = bstr & cnvarr(cix) Next HexToBin = bstr End Function
Function BinToDec(bstr) 'convert 8 bit Binary number to Decimal Dim j, Out As Integer Out = 0 For j = 1 To 8 Out = Out + bstr(j) * 2 ^ (j - 1) Next j BinToDec = Out End Function

結論

CRC値は、1-Wireデバイス間の通信の成功の確認を容易にします。ソフトウェアベースのCRCを1-WireデバイスのハードウェアCRCと組み合わせて使用することによって、1-Wire通信の検証を行うことができます。
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 4600:
アプリケーションノート 4600,AN4600, AN 4600, APP4600, Appnote4600, Appnote 4600