アプリケーションノート 460

HFAN-03.0.1: Setting a LOP (Loss of Power) Threshold Level Equivalent to a BER Level of 10-3


要約: The following example outlines how one might set the LOP threshold in a photodiode receiver such that the assert level is equivalent to a bit error rate (BER) of 10-3. The assumptions are as follows:
  1. The extinction ratio (re) = 10
  2. The optical input sensitivity is -31dBm.
  3. A typical PIN responsivity (p) = 0.85A/W.
  4. A typical preamplifier transimpedance gain = 6kΩ.
  5. Noise-limited input sensitivity.


次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 460:
アプリケーションノート 460,AN460, AN 460, APP460, Appnote460, Appnote 460