Errors |
キーワード: MAX7312, 2線式インタフェース, 16ビット, I/Oポートエキスパンダ, LEDドライバ
関連製品 |
I²C/SMBus Protocol | Application Purpose | Device Slave Address | Register Address |
Read port 2 input register | Read the states of the pushbuttons | 0x40 | 0x01 |
01000000b | 00000001b | ||
Write configuration registers to port 1 | Configure the I/O direction for port 1 | 0x40 | 0x06 |
01000000b | 00000110b | ||
Write configuration registers to port 2 | Configure port 2 GPIOs 8 and 9 as input ports | 0x40 | 0x07 |
01000000b | 00000111b | ||
Write output port register to port 1 | Turn LED lights on or off | 0x40 | 0x02 |
01000000b | 00000010b |
次のステップ | ||
EE-Mail | EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。 |
© , Maxim Integrated Products, Inc. |
APP 4533:
アプリケーションノート 4533, AN4533, AN 4533, APP4533, Appnote4533, Appnote 4533 |
お客様のアカウントに制限がかけられているためご注文をお受けすることができません。カスタマーサポートまでご連絡ください。
大変申し訳ありませんが、このサイトではビジネス/教育と関係のないEメールアドレスからのサンプル請求は受け付けておりません。オプション:
マキシムにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。
マキシム・インテグレーテッドにご興味をお持ちいただきどうもありがとうございます。マキシムの無料サンプルプログラムは、暦年につきお客様に提供できる数量を限らせていただいております。誤ってこのメッセージをお受け取りになった場合はsamples-admin@maximintegrated.comまでご連絡ください。 あるいは ここをクリックして ご注文ください。
型番 | 説明 | 主な特長 |
---|
お客様の見積もり請求が送信されました。価格と入手性について24時間以内にお答えします。 お見積もり をご覧ください。ありがとうございました!
全てのお見積もりを見る会社アカウントの申請をご希望ですか