はじめに
スイッチモードのバッテリ充電器の
DS2712で設計する場合、遷移することが予想される回路の周波数範囲を簡単に決定することは有用です。スイッチング周波数を知って制御することは、インダクタの選択を最適化し、トランジスタ選択の指針となり、さらにPCBレイアウトの検討事項を決定するのに役立ちます。DS2712の方式では、すべてのモードでリファレンス電圧が固定されているため、充電モードはスイッチング周波数に影響しません(
DS2715プラットフォームでは影響します)。インダクタがスイッチング周波数の設定で最大の役割を持っていますが、バッテリセル電圧の変化は変動の主要な要素です。このアプリケーションノートはDS2712の充電器回路の解析、およびスイッチング周波数を推定するための使いやすいスプレッドシートについて述べます。
回路の概要
図1はバッテリおよび負荷の検出抵抗を備えた降圧型スイッチング充電器の等価回路を示します。DS2712はすべての充電モードにおいて、R
SENSEの両端間の電圧をプリセット値に調整することで動作します。このようにすると、検出抵抗およびこのプリセットしたリファレンス電圧がI
CHARGEの値を制御します。NiMHバッテリの場合、4段階の充電が望ましいと言えます。そのすべて(予備充電、急速充電、トップオフ、メインテナンス)はDS2712の検出抵抗の両端間の電圧によって調整されます。予備充電とトップオフ状態は急速充電の間の制限された平均電流の25%で動作します。メインテナンスモードは急速充電電流の1/64で動作します。
バッテリスタックの状態に応じてさまざまな充電状態になります。バッテリの電圧が1.0Vを下回っているときは予備充電モードが使用されて、深く放電したバッテリを緩やかに充電します。急速充電モードはバッテリ電圧が1.0Vを超えて、1.65Vを上回らない場合にのみ使用されますが、他の急速充電条件が成立する場合は終了することも可能です。急速充電モードの後は既定の期間、トップオフモードになります。R
PARASITICはオプションのパラメータであり、バッテリ、ヒューズ、または他の理想的でない特性の接続による結果として引き起こる可能性がある重要な寄生電圧降下を表現するためにリファレンス回路に追加されています。
図1. DS2712のスイッチングリファレンス回路
検出抵抗の電圧を調整する制御回路はヒステリシスを備えたコンパレータとリファレンス電圧で構成され、オープンドレインの出力端子を駆動します。さまざまなスイッチングモードに対するデューティサイクルの変化はQ
CCとCC出力端子(示されていません)によって取り扱われます。Q
CCが導通している間のスイッチング速度はI
CHARGEが1つのピークから他のピークになり、再び元に戻るのに必要な時間量によって決定されます。それにはフィードバック回路およびQ
SWとD
CATCHをオフおよびオンにするプロセスでの遅延が含まれています。これらの遅延によってI
CHARGEがコンパレータのスレッショルドの1つまたは両方をオーバーシュートして通常よりも大きいピークトゥピークの変動を作り出します。
図2は理想的なスイッチング制御波形を示し、
図3はQ
SWに余分のターンオフ遅延があった場合の波形を示します。
図2. 理想的な充電電流制御波形。(スケールは示されていません。)
図3. QSWのターンオフ時間が遅い場合の充電電流制御波形。(スケールは示されていません。)
計算方法
I
CHARGEの変化速度は理想的なインダクタLの電圧と電流の関係によって支配されます。
V = L × di/dt and dt = L × di/V |
(式1) |
したがって、Q
SWのオンとオフ状態の時間量は各状態でのLの両端間の電圧、およびI
CHARGEのピークからピークへの変化で変わります。ピークトゥピーク値は充電モードのヒステリシス値およびコンパレータレベルのオーバーシュートを起こすなんらかの制御回路遅延によって設定されます。検出コンパレータのリファレンス電圧(V
IREF)およびヒステリシス電圧(V
HYS_COMP)の定義はDS2712のデータシートを参照してください。
スイッチング速度の近似を簡単にするためには、Q
SWの各状態に対してインダクタの両端間の電圧が一定のままであると仮定します。また、ピークトゥピークのV
SENSEの中点である[V
IREF - (0.5 × V
HYS_COMP)]が各状態のインダクタ電圧の計算に対して妥当な定常状態の条件を提供するとします。これらの単純化を行って、Q
SW_ONとQ
SW_OFFの状態に対して図1のリファレンス回路のループ周りの電圧降下は計算することができて、所定のバッテリ電圧に対するインダクタ電圧を次のように求めることができます。
VL(QSW_ON) = VIN - VDIODE - VQSW - VQCC - VPAR - VBATT - VSENSE |
(式2) |
VL(QSW_OFF) = VQCC + VPAR + VBATT + VSENSE + VDCATCH |
(式3) |
急速充電モードではバッテリ電圧は1.0V~1.65Vの範囲で変化するため、幾つかの動作ポイントでインダクタ電圧およびその場合のスイッチング速度を計算することは有用です。3つの異なったバッテリ電圧に対して、また充電およびトップオフモードでの1つのバッテリスタック電圧でのこのアプリケーションノートで述べた計算を実行するスプレッドシートを
ダウンロードして使用することができます。
各状態でのインダクタ電圧と各動作ポイントが計算されれば、制御回路のすべての遅延もQ
SWのオンおよびオフ時間に組み込まれます。近似として、これは最初にQ
SWのターンオンおよびターンオフによるI
CHARGEの余分な変化を最初に計算して行われ、それは次の式によります。
di(on delay) = dt × V(on)/L, where dt = tPDLY + tSW_OFF |
(式4) |
di(off delay) = dt × V(off)/L, where dt = tPDLY + tSW_ON |
(式5) |
この電流の余分な変化は制御信号またはトランジスタのスイッチング遅延によって、I
CHARGEがコンパレータのスレッショルドをオーバーシュートしたと考えることができます。ここで、さらに単純化のために、各状態でインダクタ電圧が一定に留まると仮定しました。遅延に起因する余分のdiがヒステリシスに起因する理論的な電流変化に追加されて、次の式が得られます。
di(QSW_ON) = VHYS_COMP/RSENSE + di(on delay) |
(式6) |
di(QSW_OFF) = VHYS_COMP/RSENSE + di(off delay) |
(式7) |
この調整されたI
CHARGEの変化分は先に計算したインダクタ電圧と共に、理想的なインダクタの式に代入されてQ
SWのオンおよびオフの全体時間を決定します。通常、バイポーラ回路がスイッチング遅延に充分に貢献する傾向にあるためこのように余分なレベルの遅延の考察を必要としますが、MOSFET回路に対しても遅延をモデル化することができます。
このアプリケーションノートで述べた式はDS2712のスイッチモードの充電回路のスイッチング速度を容易に評価するためにスプレッドシートに組み込まれています。スプレッドシートには使用者が入力しなければならない、または使用者によってオプションで変更可能な各パラメータについて説明しています(
図4)。

図の拡大(PDF、124kB)
図4. スイッチング速度の計算用スプレッドシート
最初のパラメータセットはリファレンス回路図の部品特性に関するものです。2番目のセクションは計算で使用するバッテリスタックのさまざまな動作点を含んでいます。3番目のセクションは電流検出コンパレータの内部設定ポイントを規定します。このセクションのデフォルト値はDS2712のデータシートから得られるはずです。最後に、パラメータの最後のセクションはDS2712に固有の遅延および正確な評価に考慮しなければならないスイッチング回路によってもたらされる何らかの余分な遅延のためにあります。
計算結果
入手可能なスプレッドシートの最初のタブにアプリケーション回路のパラメータを入力した後、スイッチングの計算結果は2番目のタブで見ることができます(
図5)。このスプレッドシートは各モードおよびバッテリの動作条件、および最終的なスイッチング速度の結果で使用される部分計算のある部分を示しています。これらの中には、各状態に対するインダクタ電圧、遅延によるI
CHARGEに変化、およびオンとオフ状態の個別時間が含まれています。

図の拡大(PDF、113kB)
図5. スイッチング速度の結果のタブ
結論
多くの有用な情報がスイッチング速度の推定から得られますが、これはリファレンス回路に関係するからです。DS2712のスイッチング速度に影響する主な要素はインタフェースの値、I
CHARGE、バッテリスタック電圧を上回るV
INのヘッドルーム、および場合によってはQ
SWの遅いスイッチング起因の遅延であることが分かります。ここで、示された解析はこれらの回路のスイッチング速度を推定し、必要に応じてこの速度を最適に調整する方法の理解を可能とするために使うことができます。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
|
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は
お問い合わせください。.
APP 4215:
アプリケーションノート
4215,
AN4215,
AN 4215,
APP4215,
Appnote4215,
Appnote 4215
|
maxim_web:en/products/power/battery-management,maxim_web:en/products/power/battery-management/battery-chargers
maxim_web:en/products/power/battery-management,maxim_web:en/products/power/battery-management/battery-chargers