アプリケーションノート 4157

DS1864を使用したAPD用の高度RSSI較正


要約: このアプリケーションノートは、SFPレーザおよび診断ICのDS1864を使用し、アバランシェフォトダイオード(APD)を使用する光レシーバ用の高度な受信信号強度インジケータ(RSSI)較正を実行する方法について説明します。この記事では、APDとRSSIの関係を検討し、DS1864での高度なRSSIの基本動作について説明します。

APD RSSIの概要

多くの光モジュールは、高感度アプリケーション用のアバランシェフォトダイオード(APD)ベースの光レシーバを使用しています。そのようなモジュールでは、受信信号強度インジケータ(RSSI)は、トランスインピーダンスアンプ(TIA)の出力における電気信号振幅でなく、光フォト電流に基づいています。図1は、電圧出力を備えた標準電流モニタ回路を示しています。

Figure 1. Schematic for a typical APD current monitor.
図1. 標準APD電流モニタ回路図

APDからの電流は、IAPD = PRX × M × η式によって求められます。ここで、

IAPD:電流(mA)
PRX:受信電力(mW)
M:APDアバランシェ利得係数
η:変換効率(A/W)

変換効率は、多くの構造係数、温度、および波長によって決まります。標準では、0.65 < η < 0.95の範囲にあります。

APD利得は、APDをそのブレイクダウン電圧VBR近くにバイアスすることによって達成されます。VBRは、標準的に、20V~80Vの範囲にあり、APD構造と動作温度の両方によって決まります。APDのバイアスがその特定のブレイクダウン電圧に近いほど、Mは高くなります。APDがアバランシェモードにある場合、Mは、M ∝ √(VBR/(VBR - VAPD))の関係で示されるように、VBRとVAP (APDに印加される電圧)に比例します。Mの正確な計算は、APD材料タイプ、利得領域サイズ、およびその他の変数によって決まります。155Mbps~40Gbps範囲の標準APD動作では、Mは、標準的に、3 < M < 10の範囲に設定されます。標準APD利得曲線は、図2のとおりです。図1に戻って参照すると、R1は、光入力電力の増大に応じてMを下げることによって、APDのダイナミックレンジを増大するために使用されています。R1からの電流が増大すると、APD上の電圧は減少します。これによって、APDはそのブレイクダウン電圧からさらに離れ、その結果、M ∝ √(V/BR/(VBR - (VBIAS - IAPD × R1)))で示すように、Mが下がります。Mは、前の式M ∝ √(VBR/(VBR - (VBIAS - PRX × M × η × R1)))に代入すると示されるように、それ自身によって決まることに注意してください。10:1モニタ比で電流ミラーを使用し、ADC (VADC)に出力される電圧は、次のような式によって求められます。

VADV = IAPD × (1/10) × R2 = PRX × M × η × (1/10) × R2

Figure 2. A typical APD gain curve.
図2. 標準APD利得曲線

高度RSSIの概要

SFPレーザおよび診断ICのDS1864は、13ビットADCへの差動入力であるMON3チャネル用の高度RSSIモードを備えています。高度RSSIは、デュアルレンジ機能としても知られています。高度RSSIモードでは、ADCは、ファインモードとコースモードという、最大2種類の読取りを受け入れます(モードについては、DS1864のデータシートの20~21ページを参照)。ファイン読取りは、小さい入力信号を測定するために自動的に使用されます。しかし、大きい信号がADCに入力された場合、コースモードが自動的に使用されます。

APD RSSI測定値の場合、高度RSSIの2つのレンジが独立したオフセットとスケールの較正係数を持つことに注意することが重要です。さらに、ファインモードは、ADC結果の最大7ビット右シフトも可能です。7ビット右シフトに設定された場合、最大ファインモード読取りは01FFhで、最小コースモード読取りは01E0hです。重複部分(01FFh~01E0h)において2つのレンジがトグルするのを防止するために、31ビットのヒステリシスが存在します。

APD RSSIのデュアルレンジ較正

SFF-8472に準拠するために、モニタ回路とADCは、1 LSB = 0.1µWとなるように較正される必要があります。Mは入力電力とともに変化するため、最適なADCステップサイズは各LSBを0.1µWに維持するように変化する必要があります。Mが3~10の範囲で、単一のADC LSBの重みが使用される場合、これによって、総誤差は10×log10(10/3) = 5.23dBとなります。DS1864では、2つの異なるADCレンジを個別に較正可能であるため、2つの異なるLSBの重みを定義することができます。これによって、Mの変化によって生じた誤差が低減されます。図3は、標準APDとモニタに基づいた理想LSB重みと2個の異なる重みを示しています。

Figure 3. A typical APD monitor's the ideal ADC LSB weight and actual calibrated weights.
図3. 標準APDモニタの理想ADC LSB重みと実際の較正済み重み

LSB重みの間の重複は、MON3ファイン変換が7ビット右シフトに設定された場合に、ADCステップ1E0hと1FFhの間で発生します。最適なLSB重み値は、APDとモニタ回路に基づいて決定される必要があります。この前の例で与えられた結果のRSSI誤差は、図4のとおりです。

Figure 4. RSSI error in a typical APD monitor application.
図4. 標準APDモニタアプリケーションのRSSI誤差
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 4157:
アプリケーションノート 4157,AN4157, AN 4157, APP4157, Appnote4157, Appnote 4157