アプリケーションノート 4096

2線式バス用立上り時間アクセラレータ回路


要約: I²CまたはSMBus™等の2線式バスを含むアプリケーションでは立上り時間、消費電力とノイズ耐性の間でトレードオフを必要とします。それはローからハイに遷移する立上り時間が、オープンドレインのバス上ではプルアップ抵抗とバスの静電容量によって決定される為、周辺装置、引き廻しパターン、およびコネクタを追加する時にきれいで速いエッジを維持することが困難です。これら立上がり時間の問題に対処するため、このアプリケーションノートでは立上がり時間の高速化、ノイズ耐性の改善、消費電力の最小化に簡単な方法を提供する事が出来る立上り時間アクセラレータ回路を示します。

回路説明

いくつかの2線式バスのアプリケーションにおいて正しく設定されたプルアップ抵抗は許容される消費電力で優れたノイズ耐性と十分速い立上り時間を提供する事が出来ます。しかし、大きいバス静電容量を持つ大きなシステムや厳しい電源条件を要求するポータブルシステムではオープンドレイン信号に対してはより短い立上り時間を達成するためにアクティブ回路を必要とするかもしれません。

図1はノイズ耐性を高めて消費電力を最小化すると同時に立上り時間を速めるためにMAX3373を使った立上り時間アクセラレータ回路を示しています。ここではMAX3373の低電圧のレベル変換器は、変換器の機能というよりも立上り時間を加速するために使われています。このICはI/Oピン上で電圧上昇を検出した時にアクセラレータ回路は内部の強力プルアップ(pFET)を短時間オンさせてバスの寄生静電容量をチャージします。アクセラレータ回路はそのすぐ後、ハイのロジックレベルを維持するために内部の10kΩのプルアップ抵抗(それと任意の外部プルアップ)だけにしてオフにされます。

Figure 1. The MAX3373 utilizes rise-time acceleration circuitry to drive the high capacitance on a fast bus.
図1. MAX3373は高速のバス上で大きい静電容量を駆動する為に立上り時間加速回路を利用しています。

性能評価

立上り時間アクセラレータとしてのMAX3373の有効性は図2の回路でテストします。この回路では、ディスクリートのオープンドレインのFETが2つの別々のラインを同時にドライブしています。チャネル1はMAX3373で加速されており、チャネル2は単純なプルアップ抵抗と寄生容量で終端されています (Cは両ラインとも同じ値) 。 MAX3373が使用するプルアップ抵抗は内部の入力と出力(I/O VCCとI/O VLピン)の10kΩのプルアップ抵抗による5kΩだけです。結果は110pFの良い条件の場合(図3)と、I²Cバスに許された最大400pFの場合(図4)が示されています。(図の中で時間軸の違いに注意して下さい。)

Figure 2. This circuit is used to evaluate the rise time vs. capacitance and clock rate of the MAX3373 circuit. Channel 1 utilizes the MAX3373 to accelerate the rise time, while the rise time on Channel 2 is determined by a simple pullup resistor and parasitic capacitance.
図2. この回路は、MAX3373回路の静電容量とクロック速度に対する立上り時間を評価するために使われます。チャネル2では立上り時間は単純なプルアップ抵抗と寄生容量で決定されるのに対して、チャネル1ではMAX3373を立上り時間の加速をするために利用しています。

MAX3373の回路による優位性を判定するために2線式バスを共通のクロック速度100KHzと400KHzで検討します。100kHzの周期は10µsでハイ状態の期間は単に5µsです。次のように110pFの静電容量と5kΩのプルアップ(図3)における立上り時間は1.25µsで1周期のわずか12%なので性能は立上り時間の加速なしで許容できます。

Figure 3. Illustrates the rise time of the MAX3373 circuit (Channel 1) versus the unaccelerated circuit (Channel 2), for a 5k ohm pullup, 100kHz clock, and 110pF parasitic capacitance.
図3.5kΩのプルアップと100kHzのクロック、および110pFの寄生容量におけるMAX3373回路(チャネル1)と、加速なしの回路(チャネル2)の立上り時間を示しています。

しかし、400pFの寄生容量の場合は、立上り時間は4µsで、それは周期の40%であり、多くの100kHzのシステムの中では許容不可能です。400pFのシステムの中で立上がり時間を加速するためにMAX3373を使うことは500ns以内で90%の立ち上がりをもたらし、10µsの周期でのわずか5%です(図4)。

Figure 4. Illustrates the rise time of the MAX3373 circuit (Channel 1) versus the unaccelerated circuit (Channel 2), for a 5k ohm pullup, 100kHz clock, and 400pF parasitic capacitance.
図4.それに対し、5kΩのプルアップと100kHzのクロック、および400pFの寄生容量におけるMAX3373回路(チャネル1)と加速なしの回路(チャネル2)の立上り時間を示しています。

400kHzのバス(2.5µsの期間に1.25µsのハイ状態を与える)の場合、5kΩと110pFの上記条件は単に1.25µsとなるが、周期の50%になり許容不可能な立上り時間となる。 400pFまで静電容量を上げると立上がり時間が5µsとなり、周期の2倍となるためはっきりと許容不可能となる。しかし、110pFの容量負荷にMAX3373回路を使うことによって250ns以内に90%の立上がり時間を与え、それは2.5µsの周期のわずか10%の時間となり400pFではたった500nsもしくは周期の20%です。

要約

立上がり時間アクセラレータとしてMAX3373の使用は2線式バスにおいて立上がり時間とクロックの問題を解決する幾つかの方法の一つです。ある場合にはプルアップ抵抗を下げるだけで単純に立上がり時間を速める事が出来ますが、MAX3373はノイズ耐性と消費電力を改善しながら立上がり時間を速める事が出来る単純な方法を提案します。

同様の記事が「Planet Analog」誌(「EE Times」誌の増刊号)の2006年5月24日に掲載されています。


次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 4096:
アプリケーションノート 4096,AN4096, AN 4096, APP4096, Appnote4096, Appnote 4096