アプリケーションノート 3834

HFTA-13.0:低EMI放射のための外部ケーブルの設計


要約: ケーブル損失のイコライゼーションのために集積回路を使用すると、通信システムの相互接続コストが大幅に削減されます。最適な性能を得るためには、これらのシステムで、ケーブルとコネクタからの放射を最低限に抑える必要があります。さまざまな機器を相互接続するケーブルとコネクタを特定することで、干渉を防ぎ、また放射エネルギに対する感受性の相互影響を予防する必要があります。この記事では、伝送距離を延長し、システムコストを削減するケーブルのイコライゼーションについて述べ、低水準にまで放射を低減する簡単な方法について説明します。

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3834:
アプリケーションノート 3834,AN3834, AN 3834, APP3834, Appnote3834, Appnote 3834