アプリケーションノート 3721

DS1318と8051互換マイクロコントローラとのインタフェース


要約: このアプリケーションノートでは、DS1318経過時間カウンタを使って経過日数をカウントするアプリケーションを示します。ソフトウェア例には基本的な動作ルーチンが含まれています。アプリケーションの回路図も掲載してあります。

DS1318のピン配置
DS1318のピン配置

カウンタの概要

このアプリケーションノートでは、DS1318経過時間カウンタの使用方法を示します。DS1318は、244µsごとにカウントアップする44ビットのカウンタを備えています。この44ビットのカウンタには、6つの8ビットレジスタを通してアクセスします(図1)。

図1. DS1318の44ビットカウンタの構成
図1. DS1318の44ビットカウンタの構成

概念的には、44ビットのカウンタを、12ビットのサブ秒カウンタと、1秒に1回カウントアップする32ビットのカウンタに分解できます(図2)。秒以下の解像度が必要なければ、32ビットの秒カウンタレジスタにのみアクセスしても構いません。

図2. 12ビットのサブ秒カウンタと32ビットの秒カウンタ
図2. 12ビットのサブ秒カウンタと32ビットの秒カウンタ

このアプリケーションノートの例では、ソフトウェアルーチンが絶えず32ビットの秒カウンタを読み出して、秒の変わり目ごとに8051マイクロコントローラ(µC)のUARTを通して日時をASCII形式で出力します。日時の値は、1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間(単位:秒)に基づいています。00000000hという値は1970年1月1日00:00:00を表し、42C924C0h は2005年7月4日12:00:00に相当します。

もう1つのルーチンでは、デバイスの定期的割込みを1Hzの周期に設定する方法を使用しています。割込みが発生するたびに、割込み処理ルーチンがカウンタのデータを読み出して、データを日時の書式に変換し、UARTを通してASCII形式でデータを出力します。

その他のルーチンも考えられます。別の例として、DS1318がユーザ入力を受け取って、単一のレジスタにデータを書き込む場合を想定しました。日時の情報をユーザから取得して、それを1970年1月1日からの経過秒数に変換し、その値をカウンタに書込みます。また、DS1318の全レジスタを読み出して、16進形式で出力するルーチンも用意しました。

動作

このアプリケーションノートのハードウェア例では、DS1318をµCのデータメモリ空間内に配置しています。µCは、該当するデータメモリ位置を読み書きすることによって、DS1318のレジスタにアクセスします。

この例では、低電圧の8051互換マイクロコントローラ、DS80C323を使用しています。ユーザ入力とプログラムからのデータ出力は、PC上の端末エミュレータプログラムからRS-232インタフェース経由でµCに渡されます。このアプリケーションノートで使用しているDS80C323マイクロコントローラについての詳しい情報は、当社のWebサイトでご覧いただけます。

ソフトウェアを図3のプログラムリストに示します。回路図を図4に示します。


図3. プログラムリスト
ダウンロード
(TXT、7K)
図3. プログラムリスト

図4. 回路図
より詳細な画像
(PDF、30K)
図4. 回路図


サンプル
DS1318 無料サンプル
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3721:
アプリケーションノート 3721,AN3721, AN 3721, APP3721, Appnote3721, Appnote 3721