アプリケーションノート 3676

SHA-1セキュアシステムのDS2460


要約: EEPROMを内蔵したDS2460 SHA-1コプロセッサは、低コストでDS1963S SHA iButtonを置き換えることができます。DS2460は、アーキテクチャが最適化されているため、より簡単に使用することが可能で、実装面積が小さく、柔軟性が向上しています。このアプリケーションノートでは、DS2460とDS1963Sとを比較しています。また以下に示すいくつかのトピックを挙げています。すなわち、SHA-1セキュアシステムの定義(アーキテクチャと実例を含む)、DS2460コプロセッサを用いてホストを安全な状態にするための命令、MAC認証とMAC署名、コプロセッサへのシークレットのインストールとその安全確保、およびWhite Paper 1に見られる小規模なeCashシステムをDS1963SからDS2460コプロセッサへ変換する方法を取り上げています。

アプリケーションノート1820:「White Paper 1: SHA Devices Used in Small Cash Systems」もご覧ください。


この文書は極めて特定的なアプリケーションに向けて書かれたものであり、独自技術に関する情報を含んでいるため、その開示は該当アプリケーションに直接関わっているお客様のみに限定させていただいております。この文書を請求される方は以下のフォームに必要事項を記入してください。適当と判断された場合は2営業日以内にご連絡いたします。

以下の情報はすべて英語で記入してください。


アプリケーションノート 3676,AN3676, AN 3676, APP3676, Appnote3676, Appnote 3676