アプリケーションノート 3633

高差動電圧用にMAX2607のEVキットをチューニング


要約: MAX2607のEVキットの差動出力電圧は、差動プローブを使用して測定することができます。ただし、基板の寄生容量とプローブの入力容量があるため(パッシブプルアップを使用)、スイングはわずかに320mVP-Pです。このソリューションでは、誘導性プルアップを使用してこれらの容量を共振させています。この新しいアプリケーションにおいて、スペクトルアナライザの差動プローブで出力を測定したとき、2400mVP-Pの差動VOUTが得られます。ここでは、基板に加える修正について説明し、さらに計算を裏づける理論についても詳述します。

使用機器

スペクトルアナライザ―Agilent Technologies 8562EC
差動プローブ―Tektronix® P6248
プローブ電源―Tektronix 1103
電源
MAX2607 EVキット

セットアップとテスト条件

上記テストのセットアップを図1に示します。MAX2607の2つの差動出力(OUT+とOUT-)を差動プローブの2つの入力ピンに接続し、プローブの他端はプローブ電源に接続します(プローブ電源は外部からプローブに電力を供給します)。次に、プローブ電源の出力をスペクトルアナライザに接続します。テスト条件は、次のとおりです。

VCC = 3V
出力周波数 = 197MHz
VTUNE = 0.4~2.4V(このケースでは、VTUNEがチューニング範囲のほぼ中央になるように外部インダクタンスLFが選択されています。)
差動プローブは、1:1減衰に設定します。

スペクトルアナライザの設定

大きさの単位:ボルト
中心周波数:197MHz
スパン:1MHz
分解能帯域幅:10kHz

図1. テストのセットアップ
図1. テストのセットアップ

入出力のマッチングネットワークとそれぞれの測定

図2. 標準動作回路
図2. 標準動作回路

部品の初期値(上の図2を参照)

VTUNEがチューニング範囲の中心に近い状態で197MHzの出力周波数が得られるようにL3をチューニングしました。この値は100nHになります。
C1 = C4 = 1000pF
C2 = C3 = 330pF
Z = R2 = R3 = 1100kΩ

差動出力は、差動プローブの入力ピンに供給されます。差動プローブには、1pFの容量と並列に400kΩの入力インピーダンスが備わっています。これは、シングルエンドにて2pFの容量となります。したがって、この場合のRLOADは、-j400のリアクタンスを備えた2pFの容量(CLOAD)と見なすことができます。また、回路であるためにグランドに対する寄生容量があります。図2の回路を使用すると、差動電圧の測定値は320mVP-Pとなります。シングルエンド方式では、これは、2pF容量の両端で160mVP-Pに等しくなります。これによって、図3に示すように0.4mAの電流ILOADが負荷を流れます。

図3. 出力共振回路
図3. 出力共振回路

上記の結果を使用すると、寄生容量CPは約2.87pFと概算することができます。この容量を1kΩと並列に結合すると、約270Ωの大きさになります。

したがって、電流分割を使用すると、次のようになります。

したがってCPの計算は正しいということです。

この分析から、差動VOUT を増大するには、プルアップインダクタを使用してCPとCLOADの並列結合を共振させる必要があると結論することができます。このインダクタの値の計算は、次のようになります。

したがって、L = 130nHとなります。これに最も近い標準値は120nHとなります。

最終回路と結果

図1を参照

VTUNEがチューニング範囲の中心に近い状態で197MHzの出力周波数が得られるようにL3をチューニングしました。この値は100nHになります。
C1 = C4 = 1000pF
C2 = C3 = 330pF
Z = L4 = L5 =120nH
R3 = R4 = オープン

結果

VCC = 3V、Idc = 2mA、VTUNE = 1.4V
出力周波数 = 197MHz
差動出力電圧 = 860mVRMS = 2400mVP-P

注:別のアプリケーションが、上記とは異なる差動プローブを使用している場合、共振を生み出すLの値も異なります。上式1のCLOADを、使用する差動プローブの入力容量の値に置き換えてLを再計算します。同様に、MAX2607をLVDSバッファの駆動に使用する場合にも、CLOADをバッファの入力容量に置き換えてLを再計算する必要があります。

結論

MAX2607 EVキットを修正して、差動出力電圧の大きさを増大しました。パッシブプルアップの代わりに誘導性プルアップを使用して、基板の寄生容量とプローブの入力容量を共振させています。この新しいアプリケーションでは、スペクトルアナライザの差動プローブで測定したとき、2400mVP-Pの差動VOUTが得られます。

Tektronixは、Tektronix, Inc.の登録商標です。

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3633:
アプリケーションノート 3633,AN3633, AN 3633, APP3633, Appnote3633, Appnote 3633