キーワード: 短距離UHF ASK変調トランスミッタ, 短距離用デバイス, SRD, リモートキーレスエントリ, RKE, 振幅シフトキーイング, 振幅シフトキー, ASKトランスミッタ
関連製品 |
このアプリケーションノートでは、振幅偏移変調(ASK)信号の変調スペクトル、トランスミッタの位相ノイズ、およびトランスミッタVCOの過渡周波数引込みのすべてについて、それらがテストの合否にどのように影響するかを示します。
最初に、図1に示す周期2Tの方形波を、データ速度1/Tの1010...という非ゼロ復帰(non-return-to-zero:NRZ)データシーケンスだと考えます。この方形波の電力スペクトルを、図2に示します。ここでは、キャリア周波数f0をゼロ周波数としています。この場合、f0はキャリア波の線(これを1に正規化してあります)と、(1/2T)の奇数倍の線で構成されます。キャリア(ゼロ周波数)の線における電力に対する、それぞれの線における電力の比率は、次のように定義されます。
図1. 周期2Tの方形波
図2. 周期2Tの方形波の電力スペクトル
ASK変調されるのが本当のデータのときは、データのランダム性が原因となって、電力スペクトルのそれぞれの線にスミアが生じて、半正弦波のサイクルになります。キャリア周波数でのスペクトル密度に正規化したスペクトルの数学的表現は、次の通りです。
キャリア周波数でのスペクトル密度に対する、各サイドローブにおけるスペクトル密度のピークの比率は、この場合もやはり式1で与えられます。
図3に、4kHzの方形波で変調されたMAX1472 ASKトランスミッタのスペクトルを示します。これは、8kbpsのデータレートに相当します。サイドローブのピークが、(データレートの半分である) 4kHzの奇数倍に位置していることに注意してください。
図3. 4kHz変調時のMAX1472 ASKトランスミッタのスペクトル
ASK変調された信号のキャリア線(ローブ)の電力と、変調されていない(CW)キャリアの電力との関係に注意してください。これが重要なのは、FCCとETSIの規制が相対的な電力に適用される場合と絶対電力に適用される場合があるからです。トランスミッタが一様な(変調されていない)POWのキャリアを放射し、次に50%デューティサイクルのASKデータストリームによって変調された場合、放射される電力の合計は半分、すなわちPO/2になります。さらに、変調によってそれらすべての側帯波が生成されるため、スペクトルの中心(キャリア)ローブに含まれるのはASK変調信号の電力の半分だけです。その結果、トランスミッタで利用可能なCW電力との比較で変調サイドローブの電力を語る場合、式1の電力比(ASK変調されたキャリアのキャリアスペクトルローブに含まれる電力に対するCW電力の比)をさらに6dB減少できます。
例を上げると、無変調時に10mWのキャリア電力を放射する315MHzのトランスミッタは、ASK変調時には5mWの出力だけを放射します。その5mWの内、2.5mWはキャリアローブに含まれ、残りの2.5mWがサイドローブ間に分配されます。したがって、データレート8kbpsの場合(式1参照)、101番目のサイドローブ(キャリアから404kHz)の電力は次のようになります。
サイドローブの電力は、ASK変調された信号のキャリアローブにおける電力より44dB低いだけでなく、変調されていないCWキャリアの電力より50dB低い値にもなっているという点に注目してください。
ASKスペクトル中の電力に関する上記の公式から、キャリア周波数ローブの電力より少なくとも20dB低い電力のサイドローブを決定することによって、ASK変調された信号の20dB帯域幅を容易に予測できます。式1によると、7次のサイドローブ電力はキャリア周波数ローブ電力より20.8dB低くなります。したがって、20dBの帯域幅はデータレートの半分の±7倍になるはずです。データレートが10kbpsの場合、20dBの放射帯域幅はわずか70kHzということになります。キャリアから500kHz (0.25%という帯域幅制限の一方の側にほぼ相当する位置)では、10kbpsのスペクトルはキャリア周波数ローブより44dB低くなります。
実際には、次の3つの理由から、測定される20dBの帯域幅はこれらの計算値より大きく、500kHz離れたスペクトル高は計算値より高くなります。
FCCの測定帯域幅(すなわち測定装置の帯域幅設定)は、決定が容易ではなく、例外も存在します。FCC Section 15.231(b)(2)はFCC Section 15.205を参照しており、それがFCC Section 15.35を参照し、それが最終的にCISPR Publication 16を参照しています。CISPR-16は、1GHz以下の放射に対する測定帯域幅を、準尖頭値(quasi-peak、)検波器を使用する場合は120kHz、ピーク検波機能を備えたスペクトルアナライザを使用する場合は100kHzとしています。数kbpsのデータレートの場合、これは放射帯域幅を判定するには大きな測定帯域幅であるように思われます。
幸いFCCの測定帯域幅には、より狭い、より現実的な仕様が存在します。これはどの文献にも記載されていませんが、適合検査を行う会社はこの仕様を知っており、FCCのWebサイトにあるOffice of Engineering and Technologyというページで調べれば確認できます。このあまり知られていない仕様では、測定帯域幅は許容される20dBの放射帯域幅の少なくとも1%でなければならないと定めています。したがって、315MHzの信号の場合、787.5kHzという帯域幅の1%は大体8kHzですから、スペクトルアナライザの帯域幅を10kHzに設定すれば条件を満たすことができます。433.92MHzの信号の場合、1.085MHzの1%は10kHzをわずかに上回ります。したがって、スペクトルアナライザを10kHzの1段階上の30kHzに設定しなければなりません。いずれの信号の場合も(315MHzでも433.92MHzでも)、測定帯域幅は100kHzより小さくなります。
PLLトランスミッタの位相ノイズのスペクトル密度は、メーカーによって大きく異なる可能性があります。マキシムのRF CMOSトランスミッタシリーズの位相ノイズ密度は、キャリアから500kHzで測定したとき-85dBc/Hz~-90dBc/Hzの範囲になります。これは、100kHzという最大のFCC帯域幅で測定される位相ノイズが、キャリアから500kHzでキャリア電力より少なくとも35dB低くなることを意味します。低いデータレートにおける理論上のサイドローブ電力レベルは、キャリアから500kHzで測定したときキャリアローブ電力より35dB以上低くなりますが、位相ノイズの存在によって、変調スペクトルの実測値はこれよりも大きくなります。
広い測定帯域幅(100kHzなど)を使用する場合、ASK変調による過渡的なVCOの引込みによって、スペクトル高の実測値が5dB大きくなる可能性があります。こうした過渡現象は数マイクロ秒しか存在しませんが、「マックスホールド」機能を備えた広い分解能のフィルタによって検出される可能性があります。フィルタ分解能帯域幅を30kHz以下に狭めると、この現象によるスペクトル測定値への影響が劇的に除去されます。
FCCが要求するピーク検出器、または「マックスホールド」の設定によって、これら3つの要素の電力測定値が10dB増大する可能性があります。したがって、理論上の変調スペクトルが実際には35dB~55dB低いにも関わらず、放射帯域幅の測定結果として、キャリアから500kHzでキャリア電力より20dB~25dBだけしか低くないスペクトルが示される場合も考えられます。理論上のスペクトルと測定値の間のこの大きな差によって、高いデータレートにおいてFCCのテストに合格する上で問題が生じる恐れがあります。FCCは、すべての要素によるスペクトルがキャリアから大体500kHzにおいてキャリアローブ電力より20dBだけ低くなることを要求しているからです。表1に、ASK変調のキャリアから500kHz離れた側波帯の理論上のスペクトル高を各データレートについて示します。また、100kHz、30kHz、および10kHzの各帯域幅で測定されると思われる電力も示しています。
表1. FCC放射帯域幅測定に関するASK側波帯の理論的電力レベル
Data Rate (kbps) | Sideband Number at 500kHz | Sideband (dBc) | dBc in 100kHz BW | dBc in 30kHz BW | dBc in 10kHz BW |
2 | 501 | -58 | -41 | -46 | -51 |
4 | 251 | -52 | -38 | -43 | -48 |
8 | 125 | -46 | -35 | -40 | -45 |
10 | 101 | -44 | -34 | -39 | -44 |
20 | 51 | -38 | -31 | -36 | -41 |
100 | 11 | -25 | -25 | -28 | -32 |
図4. 100kHzの分解能帯域幅を使ってFCCの放射帯域幅テスト用に測定した9.6kHzの方形波で変調されたMAX1472のスペクトル
図5. 30kHzの分解能帯域幅を使ってFCCの放射帯域幅テスト用に測定した9.6kHzの方形波で変調されたMAX1472のスペクトル
スプリアス放射
FCC Section 15.231(b)(3)は、スプリアス放射の電界強度が、そのセクション中の表で示されている所定のレベルに維持されなければならないと規定しています。この表は、キャリア周波数における意図的な送信と、放射帯域外のスプリアス送信とに上限を設けています。これらスプリアスの電界強度のレベルは、意図的な送信レベルの最大許容値より20dB低くなっています。すなわち、仮にトランスミッタが最大許容レベルを放射しているとすると、放射帯域幅の外部で放射されるものはすべてキャリアの電力レベルより20dB以上低くなければならないということです。これは、最大電力が放射されている場合に20dBの放射帯域幅の要件と都合良く一致します。スプリアス放射は、CISPR-16に従って準尖頭値(quasi-peak、)検波器で測定するか、またはピーク検波器を使ってスペクトルアナライザで測定します。このプロセスは、スペクトルアナライザの帯域幅が100kHzであるという点を除いて、放射帯域幅の測定とほとんど同じです。
トランスミッタが最大許容電力で放射していない場合でも、スプリアス放射の最大レベルはやはり表で定義されている絶対電界強度のままだという点に注意してください。この場合、スプリアス放射は放射帯域幅の外部において意図的に放射される電力より20dBも低い値である必要はないかも知れません。
変調側波帯
上記の式1から式3を使って、表2を作成することができます。これは表1に似ていますが、キャリアからの距離としてFCCの要件では約500kHzが使用されていたのに対し、この表では870kHzになっている点が異なります。
表2. ETSI変調側波帯測定に関するASK側波帯の理論的電力レベル
Data Rate (kbps) | Sideband Number at 870kHz | Sideband (dBc) | Min. Meas. Res. BW (kHz) | dBc in Meas. BW |
2 | 871 | -63 | 3 | -61 |
4 | 435 | -57 | 10 | -53 |
8 | 219 | -51 | 10 | -50 |
10 | 175 | -49 | 10 | -49 |
20 | 87 | -43 | 30 | -41 |
100 | 19 | -29 | 100 | -29 |
ETSI EN 300 220-1、Section 8.6は、この変調およびその測定について取り上げています。測定方法の指示では、レシーバ(またはスペクトルアナライザ)の帯域には主要な変調側波帯をすべて受け入れるだけの十分な大きさが必要であり、電力測定はピーク電力で行う(スペクトルアナライザを「マックスホールド」に設定する)と書かれています。標準的なスペクトルアナライザの帯域幅設定は1kHz、3kHz、10kHz、等であり、図2と図3から、キャリアローブと2つの基本周波数側波帯をカバーするためには少なくとも10kHzの帯域幅が必要であることがわかります。10kHzという帯域幅には、1つの側波帯(null点間8kHz)の全電力に加えて、隣接する側波帯の電力がわずかに含まれることになり、そのため測定値は1つの側波帯に含まれるよりも約1dB大きな値(すなわち-46dBm)になります。ピーク電力の測定値は平均電力より最大10dB高くなる可能性があるため、それによって電力の測定値が-36dBmに高まり、ちょうどETSIの規制値と一致することになります。測定ラボによっては、8kbpsデータレートからの主要な変調側波帯をすべて受け入れるために、30kHzの分解能帯域の使用を主張するかも知れませんが、その場合は測定値が-31dBmに上昇します。これでは明らかにETSIの規制値を超えてしまうため、10kHzの帯域幅を維持するためにデータレートを下げる必要があります。安全なデータレートは5kpbsであり、この場合3つすべてのローブが10kHz以内に入ることが保証されます。変調パルスをシェーピングして、より高いデータレートを実現することも可能です。変調パルスのシェーピングによって高次の変調側波帯における電力が大幅に低下するため、より高い測定帯域幅を使用しても帯域辺縁部での電力ははるかに低くなります。
データレートが低いほど、ETSIの規制に適合しやすくなります。図6に、1.5kHzの方形波でASK変調した433.92MHz +10dBmのキャリアを434.79MHz(ゼロスキャン)において3kHzの帯域幅で測定したスペクトルアナライザのトレースを示します。これは、3kbpsのデータレートと等価です。このトレースのピーク振幅は約-45dBm、すなわち+10dBmのキャリアに対して-55dBcです。この値は、キャリアから870kHzに位置する581次の変調側波帯における電力の計算値、すなわち+10dBmに対して-65dBc、あるいはピーク検波器から10dB増の-55dBmと一致します。仮に10kHzの帯域幅を使用したとしても、変調がETSIの規制値を満足することになります。
図6. 3kbps ASK変調キャリアの434.79MHz変調側波帯で測定した電力(キャリア周波数は433.92MHz)
これらの計算および実測データは、ヨーロッパの434MHz帯で最大許容電力を放射するためには5kbps以上のデータレートでパルスシェーピングが必要になることを示しています。この測定の分解能帯域幅は100kHzよりはるかに小さいため、このテストではASK変調によるVCO過渡的引込みの影響によって実測電力が増大することはありません。
ETSI 300 220-1の改訂案(既存のVersion 1.3.1に対し、Version 2.1.1となる予定)では、振幅およびASK変調信号に対してはるかに厳しい制限が課されます。側波帯の構造を問わず、この測定には100kHzの分解能帯域が要求されるようです。現時点では、これはまだ採択されていません。もし採択された場合でも、発効するのはその2~3年後になります。
スプリアス放射
ETSI 300 220-1のSection 8.7では、スプリアス放射を、通常のテスト変調に伴うキャリアと側波帯の周波数以外の周波数における放射と定義しています。この測定は、意図しないミキサ成分やクロック高調波の検出を目的としたものであり、キャリアを変調した結果のスペクトル高を調べるためのものではありません。測定は可能な限り無変調のキャリアで行うため、変調側波帯は問題になりません。この測定では、測定帯域内のトランスミッタ位相ノイズの電力レベルを考慮する必要があります。
433.05MHz~434.79MHzの帯域外での放射が許される最大の電力は-36dBmです。ただし470MHz~862MHzの領域は例外であり、規制値が-54dBmになります。電力の測定方法は、Section 8.6の変調側波帯の場合とは異なります。電力の測定値は、100kHzの帯域における電力の平均値です。すなわち、キャリアから870kHz以上離れた位置では、ノイズに類する信号(位相ノイズなど)の放射電力密度が-86dBm/Hz (-36dBmを帯域幅の100kHzで割った値)より高くなってはいけません。トランスミッタのCW電力を+10dBmとすると、トランスミッタの位相ノイズ密度は-96dBc/Hz (-86dBm/Hzを無変調キャリアの+10dBmで割った値)より低い値であることが必要です。
MAX1472とMAX7044の位相ノイズのスペクトル密度は約-91dBc/Hzであるため、これらのデバイスが完全に+10dBmのCW電力を放射すると、ETSIの要件を5dB超過してしまいます。これらのデバイスは、ETSIの要件に抵触しない低電力(+5dBm)動作が可能です。MAX1479の位相ノイズのスペクトル密度はキャリアから870kHzの位置で-98dBc/Hzであるため、ETSIによって認められた完全な+10dBmの電力レベルでの動作が可能です。470MHz~862MHzの範囲における-54dBmという要件は、位相ノイズ密度-114dBc/Hzに相当します。すべてのマキシム製トランスミッタは、この電力レベルに適合しています。この条件が要求される領域の下限周波数(470MHz)はキャリアから非常に離れているため、放射されるノイズはトランスミッタのサーマルノイズフロアに由来するものだけになるからです。