アプリケーションノート 3406
DS2780基板レイアウトによって電流測定のオフセット誤差を最小化
要約: DS2780の電流測定のオフセット誤差は基板レイアウトに大きく依存します。測定のオフセットに対するインダクタンスの影響を制限するには、測定回路の全ループ面積を最小限に抑える必要があります。
はじめに
クーロンカウントICの場合と同様、電流測定時の精度を維持するには、適正な基板レイアウトが重要になります。DS2780は、利得に関連するどのような電流測定誤差も補償しますが、オフセット誤差については補償することができません。電流測定のオフセット誤差を最小限に抑えるため、DS2780を使用する回路設計者は、このアプリケーションノートに記載したレイアウトの推奨事項にしたがうことをお勧めします。アプリケーション回路
セルパックにおける大きさの制限があるため、通常、部品はPCBの片側だけに実装されます。また、幅の狭いPCBでは、DS2780のような8ピンTSSOPパッケージの実装は、通常、パッケージのリードをPCBの長方向に揃えるように制限されます。この厳しい制限によって部品実装の選択の自由が制限されます。図1は、SNSとVSSトレースの用の理想的なレイアウトを示しています。検出抵抗はできるだけICの近くに配置する必要があり、またVSSとSNS間のループ面積は、トレース間の浮遊インダクタンスを最小とするため、絶対に最短に保つ必要があります。PCBの片側のプレーンだけでは、これを達成することができない場合があります。図2は、別のプレーンを通してVSSとSNSを引き回す必要がある場合の最適レイアウトを示しています。PCBのインダクタンスの制限に失敗すると、データシートの規格値よりも大きなA/Dオフセット誤差が生成される可能性があります。
図1. 電流オフセット誤差を最小限に抑える適正な基板レイアウト

図2. 複数プレーンでの適正な基板レイアウト