アプリケーションノート 3313

SPIを用いてDS1390/DS1391 RTCをMotorola DSPに接続


要約: このアプリケーションノートでは、SPI™インタフェースモジュールを内蔵したMotorola DSPにDS1390を接続する方法について説明します。この回路ではMotorola DSP56F800DEMOデモボードおよびCodeWarrior®のIDEを使用します。

概要

DS1390リアルタイムクロック(RTC)は、SPIインタフェースを使用してマイクロコントローラ(µC)または Digital Signal Processing (DSP)ユニットに接続することができます。このアプリケーションノートでは、SPIインタフェースモジュールを内蔵したMotorola DSPにDS1390を接続する方法について説明します。この回路では、Motorola DSP56F800DEMOデモボードとCodeWarriorのIDEを使用します。

サンプルソフトウェアの使用

サンプルソフトウェアは、ブランクプロジェクトを出発点として開発したものです。詳細については、「Motorola Kit Installation Guide (Tutorial: Creating a CodeWarrior Project)」の指示に従ってください。このアプリケーションノートに含まれているコードをmain.cに追加してください。

動作

このプログラムは、GPIOポートを使用して、DS1390のCS信号を制御しています。ソフトウェアは、SPIコントローラモジュールを初期化し、DSPが時刻と日付をDS1390に書き込みます。次に、ソフトウェアは、時刻と日付の読み取りを繰り返します。DS1390とDS1391は、SPIモードの1と3に対応しています。

回路図を図1に示します。この回路は、ドーターカードとして構成され、Motorolaのデモボードに取り付けられます。図1の回路には、SPIインタフェースを備えた複数のRTCが搭載されています。一度に使用できるRTCは1つだけで、ソフトウェアはDS1390のみをサポートしています。ソフトウェアを図2に示します。

図1.
図1.

図2. ドーターカードの回路図
拡大画像
(PDF, 138kB)
図2. ドーターカードの回路図

図3. コードのリスト出力

/* File: DS1390.c */
/* This example program was developed using the Motorola
56F800 Demo Board Kit.  Follow the kit instalation guide
for creating a CodeWarrior Project.  Use the shell of the
new project for this example.  Note: This program is for
example only and is not supported by Dallas Semiconductor
Maxim. */

#include "port.h"
#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"

/*******************************************************
* Main program for use with Embedded SDK
*******************************************************/

extern sampleASM (void);

void reset_spi(void);
void wbyte_spi(unsigned char);
void init_sci0(Word16);
tx_sci0(unsigned char);
void bcd2ascii(unsigned char);
unsigned char  rbyte_spi(void);

#define	REG_BASE 0x0000
#define	SCI0_BASE 0x0F00
#define	SPI_BASE 0x0F20
#define	GPIOA_BASE 0x0FB0
#define	GPIOB_BASE 0x0FC0

#define	SCI0_SCIBR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 0)
#define	SCI0_SCICR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 1)
#define	SCI0_SCISR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 2)
#define	SCI0_SCIDR *(volatile UWord16 *)(SCI0_BASE + 3)

#define	SPSCR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 0)
#define	SPDSR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 1)
#define	SPDRR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 2)
#define	SPDTR *(volatile UWord16 *)(SPI_BASE + 3)

#define	GPIO_A_PUR *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 0)
#define	GPIO_A_DR *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 1)
#define	GPIO_A_DDR *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 2)
#define	GPIO_A_PER *(volatile UWord16 *)(GPIOA_BASE + 3)

#define	GPIO_B_PUR *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 0)
#define	GPIO_B_DR *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 1)
#define	GPIO_B_DDR *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 2)
#define	GPIO_B_PER *(volatile UWord16 *)(GPIOB_BASE + 3)

void main (void)
{
unsigned char	msec=0, min=0x26, sec=0x00, hr=0x17, dow=0x06,
				date=0x26, mon=0x12, yr=0x03, write = 0;

	reset_spi();
	init_sci0(195);			// 30MHz / 195 = 9600 baud

	GPIO_B_DR = 0x0008;		// disable RTC - CS high

	GPIO_B_DR = 0;			// enable RTC - CS low
	wbyte_spi(0x8d);		// control register write address
	rbyte_spi();			// dummy read
	wbyte_spi(0x18);		// enable osc, 32kHz sqw
	rbyte_spi();
	GPIO_B_DR = 0x0008;		// disable RTC - CS high

	if(write)
	{
		GPIO_B_DR = 0;			// enable RTC - CS low
		wbyte_spi(0x80);		// select seconds register write address
		rbyte_spi();			// dummy read
		wbyte_spi(msec);		// milliseconds register data
		rbyte_spi();
		wbyte_spi(sec);			// seconds register data
		rbyte_spi();
		wbyte_spi(min);			// minutes register
		rbyte_spi();
		wbyte_spi(hr);			// hours register
		rbyte_spi();
		wbyte_spi(dow);			// day of week register
		rbyte_spi();
		wbyte_spi(date);		// date register
		rbyte_spi();
		wbyte_spi(mon);			// month register
		rbyte_spi();
		wbyte_spi(yr);			// year register
		rbyte_spi();
		GPIO_B_DR = 0x0008;		// disable RTC - CS high
	}
	while(1)
	{
		GPIO_B_DR = 0u;			// enable RTC - CS low

		wbyte_spi(0);			// seconds register read address
		rbyte_spi();			// dummy read
		wbyte_spi(0);
		msec = rbyte_spi();		// read milliseconds register
		wbyte_spi(0);
		sec = rbyte_spi();		// read seconds register
		wbyte_spi(0);
		min = rbyte_spi();		// ditto minutes
		wbyte_spi(0);
		hr = rbyte_spi();		// and so on
		wbyte_spi(0);
		dow = rbyte_spi();
		wbyte_spi(0);
		date = rbyte_spi();
		wbyte_spi(0);
		mon = rbyte_spi();
		wbyte_spi(0);
		yr = rbyte_spi();

		GPIO_B_DR = 0x0008;		// disable RTC - CS high
		
		tx_sci0(0x0d);			// sequence to print time & date
		tx_sci0(0x0a);
		bcd2ascii(yr);
		tx_sci0('/');
		bcd2ascii(mon);
		tx_sci0('/');
		bcd2ascii(date);
		tx_sci0(' ');
		bcd2ascii(hr);
		tx_sci0(':');
		bcd2ascii(min);
		tx_sci0(':');
		bcd2ascii(sec);
	}

	return;
}

//SPSCR
//15 14  13   12     11   10    9     8    7       6       5    4        3    2    1    0
// r MSB SPRF ERRIE  ovrf modf spte modfen spr1   spr0   sprie spmstr   cpol cpha spe  spite

void reset_spi()
{
int	val;
	SPSCR = 0x0056;	// SPR0, SPMSTR, CPHA, SPE
	SPDSR = 0x0007;	// 8-bit size

	SPSCR &= 0xfffd;	// clear spe, resets SPI (partial)
	SPSCR |= 0x0002;	// set spe, new values take effect

	GPIO_B_PER = 0x00f3;	// use GPIOB3 as CS for RTC
	GPIO_B_DDR = 0x000d;	// direction is output

	GPIO_A_PER = 0x00f9;	// enable/disable per function (1=enable)
	GPIO_A_DDR = 0x0006;	// direction is output (1=output)
	GPIO_A_DR  = 0;			// write bits low (0=low)
}
 
void  wbyte_spi( unsigned char  wbyte)	// ------ write one byte -------
{
	while (!(SPSCR & 0x0200));	// wait for transmitter empty flag

	SPDTR = wbyte;	
}

void	bcd2ascii(unsigned char dat)	// ----- convert bcd to ascii and send to sci ----
{
	tx_sci0( (dat >> 4) + 0x30);
	tx_sci0( (dat & 0x0f) + 0x30);
}
unsigned char rbyte_spi(void)	// -------- read one byte ----------
{
	while (!(SPSCR & 0x2000));	// wait for receiver full flag

	return(SPDRR);
   
}

void	init_sci0(Word16 baud)
{
	GPIO_B_PER = 0x00f3;	// set up
	GPIO_B_DDR = 0x000d;	// direction is output

	SCI0_SCIBR = baud;		// baud rate
	SCI0_SCICR = 0x2000;	// control reg
}
tx_sci0(unsigned char val)
{
UWord16	reg;

	SCI0_SCICR &= 0xfffb;	// turn receiver off
	SCI0_SCICR |= 8;		// turn transmitter on
	do
	{
		reg = SCI0_SCISR;		// clear flag by reading
	}	while( (reg & 0x8000) == 0);	// wait until RDRF is false

	SCI0_SCIDR = (unsigned int) (val);
}

次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 3313:
アプリケーションノート 3313,AN3313, AN 3313, APP3313, Appnote3313, Appnote 3313