Errors |
アプリケーションノート 3025
MAX3100のPIC接続:MAX3100 UARTを使用してPICマイクロコントローラにUSBを追加
要約: USBは今や簡単に実装することができるようになりました。このアプリケーションノートでは、機器の設計者が、慣れ親しんだ、MAX3100 UARTのUARTフレームを使用して引き続きデータを送受信可能にすることで、設計者が容易にUSBを利用することができるようにしています。UART-USBコンバータICとオペレーティングシステムのドライバが、USBの複雑な部分のすべてを処理します。このアプリケーションノートでは、USB経由でMAX3100を使用してデータを送受信するために必要なすべてのソフトウェアとハードウェアについて説明します。
背景
UART (ユニバーサル非同期レシーバトランスミッタ)は、IBMの最初のPCマザーボードでIntelの8250 UARTが使用されて以来、シリアルポートの標準フレーマとなっています。数十年経った今も、確実で簡単なため、UARTは広く使用され続けています。ユニバーサルシリアルバス(USB)は、より簡単で失敗もなく速いことから、PCにデバイスを接続する方法として標準シリアルポートに大きく取って代わっています。ただし、USBは、ユーザにとっては接続が簡単になりますが、設計者にとってはいくつかの課題が存在します。このため、多くの設計者は標準シリアルポートを備えたUARTを今も継続して使用していますが、簡単にUSBを実装することができる製品を待ち望んでいます。喜ばしいことにその日がやってきました。MAX3100とUART-USBコンバータを使用することによってUSBインタフェースを実現することが可能になりました。UARTフレーム設計者は、慣れ親しんだ、MAX3100 UARTのUARTフレームを操作するだけでよく、UART-USBコンバータICとオペレーティングシステムのドライバがUSBの複雑な部分を処理してくれます。
MAX3100は、明確にマイクロコントローラシステムを対象とした初のUARTです。SPI™/QSPI™互換インタフェースによって、MAX3100は、ほぼあらゆるマイクロコントローラで使用することができます。SPI/QSPIインタフェースは、オンチップのSPI/QSPI周辺機器あるいは4つのGPIOだけで簡単に実装することができるため、理想的なインタフェースとなっています。MAX3100は、最大4.2MHzのSPIデータレートをサポートし、そのUARTは最大230kBdのボーレートをサポートしています。
このアプリケーションノートでは、機器の設計者が、UARTの標準データフレームを使用して引き続きデータを送受信可能なようにすることで、設計者が容易にUSBを利用することができるようにしています。以下に記載した情報は、USB経由でMAX3100を使用してデータを送受信するために必要なすべてのソフトウェアとハードウェアについて説明しています。
UARTベースのUSB設計
図1に示すアプリケーションの回路は、MAX3100 UART、FT232BM UART-USBコンバータ、93C46シリアルEEPROM、およびPIC16F84マイクロコントローラで構成されています。PIC16F84には内部にUSBやUART周辺装置の機能が備わっていないため、MAX3100で、完全な外部UART周辺装置を構築しています。リスト1に示すプログラムは、SPI経由でPIC16F84とMAX3100の間をインタフェース接続しています。
画像の拡大
図1. MAX3100のアプリケーション回路図

ダウンロード
リスト1は、SPI経由でPIC16F84をMAX3100にインタフェース接続するアセンブリプログラムの例です
アセンブリプログラムの例では、以下のメッセージを連続して送信しています。
「THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG」
MAX3100は、SPI経由でこのデータを受信し、UARTの標準フレームによる同一メッセージをFT232BMに対して230kBdで連続して送信します。FT232BMは、UARTフレームデータをUSB互換フォーマットに変換することで、PCがUSBの仮想COMポートを使用して簡単にデータを受信することができるようにしています。
アクティブなUSBシリアルケーブルを図1の回路に初めて接続するときは、USBの仮想COMポートドライバをPCにインストールする必要があります。回路全体はUSBポートから電力を供給されるため、電源をボードに追加する必要はありません。表1に挙げた圧縮ファイルをハードドライブにコピーしてください。この例では、Cドライブ上のサブディレクトリC:\3100appnoteに圧縮ファイルをコピーしています。仮想COMポートドライバを正常にインストールするには、下記の段階的な指示に従ってください。
以下の手順では、次のファイルのダウンロードが必要です。 表1. ハードドライブ上のサブディレクトリにR9012134.ZIPファイルを解凍
Description | Filename |
Win98/2000 Virtual COM port driver | R9012134.ZIP |
ステップ1:アクティブなUSBシリアルケーブルにボードを接続すると、以下の画面が表示されます。Next > (次へ >)ボタンを押します。

ステップ2:2番目の画面が表示されたら、Next > (次へ >)ボタンを押して、デバイスに最適なドライバを検索します。

ステップ3:3番目の画面が表示されたら、Browse (参照)ボタンを押して、R9012134.ZIPファイルを解凍した位置をWindowsに通知します。たとえば、C:\3100appnoteを選択します。Next > (次へ >)ボタンを押して検索を開始します。

ステップ4:FTDIBUS.INFドライバファイルが見つかり、次の画面が表示されたら、Next > (次へ >)ボタンを押します。

ステップ5:最後の画面が表示されたら、Finish (終了)ボタンを押してインストール作業を終了します。

ステップ6:USBの仮想COMポートが正しくインストールされていることをDevice Manager (デバイスマネージャ)タブのポートのセクションを見て確認します(System Properties (システムプロパティ)


USB仮想COMポートのドライバがインストールされると、お気に入りの標準シリアルポートのPCアプリケーションはすべて、一般的なハードウェアCOMポートとは異なり、仮想COMポートを使用してUSB経由でデータを送受信することができるようになります。多くのハードウェアCOMポートは115kBdに制限されていますが、仮想COMポートはハードウェアCOMポートをソフトウェアでエミュレートするため、最大921kBdのボーレートをサポートしています。
次のステップ | ||
EE-Mail | EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。 |
© , Maxim Integrated Products, Inc. |
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合はお問い合わせください。
APP 3025:
アプリケーションノート 3025, AN3025, AN 3025, APP3025, Appnote3025, Appnote 3025 |
maxim_web:en/products/interface,maxim_web:en/products/interface/transceivers/transceivers-usb
maxim_web:en/products/interface,maxim_web:en/products/interface/transceivers/transceivers-usb