アプリケーションノート 1016

オートトランスレギュレータで12Vを-12Vに反転


要約: オートトランスは、外部MOSFETまたはフライバックトランスの使用に加えて、反転DC-DCレギュレータの出力電圧範囲を拡張する代わりの方法を提供します。オートトランスで、入力-出力電圧は、集積回路(IC)の仕様制限を超えて拡張することができます。

In Figure 1, a dc-dc regulator with internal switching MOSFET inverts 12V to produce an output of 200mA at -12V. The IC is a high-efficiency device whose low quiescent current (120µA maximum) is achieved with a CMOS process that limits the absolute maximum voltage to 21V (input to output). Thus, to avoid 24V across its terminals, the IC must isolate itself from the inductor-flyback voltage by driving either an external switch in a non-bootstrapped configuration, or an internal switch in a flyback-transformer configuration.

Figure 1. Autotransformer T1 limits the voltage across IC1, allowing use of a high-efficiency chip (with 21V absolute-maximum voltage) in this inverting dc-dc regulator.
Figure 1. Autotransformer T1 limits the voltage across IC1, allowing use of a high-efficiency chip (with 21V absolute-maximum voltage) in this inverting dc-dc regulator.

Autotransformer T1 (a center-tapped inductor with 1:1 turns ratio) offers a design alternative. In the circuit shown, LX flies back to 1/2VOUT plus a diode drop, or approximately -6V. V+ remains at 12V, producing an 18V maximum between V+ and LX that is well within the 21V limit.

Because IC1 drives the gate of its internal MOSFET between the V+ and OUT voltages, you normally connect OUT to VOUT to ensure sufficient gate drive (in a typical application, the chip inverts 5V to -5V). In this circuit the 12V input provides adequate gate drive, so OUT is connected to ground.


サンプル
MAX764 無料サンプル
次のステップ
EE-Mail EE-Mail配信の登録申し込みをして、興味のある分野の最新ドキュメントに関する自動通知を受け取る。
Download ダウンロード、PDFフォーマット
© , Maxim Integrated Products, Inc.
このウェブサイトのコンテンツは米国および各国の著作権法によって保護されています。コンテンツの複製を希望される場合は お問い合わせください。.
APP 1016:
アプリケーションノート 1016,AN1016, AN 1016, APP1016, Appnote1016, Appnote 1016