先頭に戻る

グローバルなCOVID-19への対応に影響を与える

2020年5月14日

Laura Owen  筆者:Laura Owen
 マキシム・インテグレーテッド、最高人事責任者 


COVID-19救援活動の一環として食品の寄付をパッケージ化するフィリピンのマキシム社員

皆さんにとってはよくわかりませんが、これは私にとって初めての世界的パンデミックです。これがいつ収束するかは誰にもわかりません。ですが、私たちは皆、それが収束する日が来ることを知っています。そして私たちのほとんどにとって、先行き不透明な状況を考慮すると、これは予想よりもはるかに重い課題です。このストーリーを語る動画が作られ、マキシムのストーリーは、常にそうであったように社員によって語られることになるでしょう。

続きを読む ›


なぜパンデミックにならないとリモート患者モニタリングの価値が理解されないのか?

2020年4月21日

Andrew Baker 筆者:Andrew Baker
マキシム・インテグレーテッド、高度センサー製品担当マネージングディレクター


私たちが毎日目にするCOVID-19パンデミックの恐ろしいニュースによって、リモート患者モニタリングの有効性に注目が集まっています。米国疾病管理予防センター(CDC)によると、米国の成人10人中6人が少なくとも1つの慢性疾患を抱えており、成人10人中4人は2つまたはそれ以上を患っています。心臓病、癌、呼吸器疾患、糖尿病、および腎臓病などの病気は米国における死亡と身体障害の主な原因であり、年間3兆5000億ドルに上る米国の医療費の最大の要因ともなっています。

続きを読む ›


未曽有の期間中に社員の安全を確保

2020年4月16日

Vivek Jain 著者:Vivek Jain
マキシム・インテグレーテッド、技術・製造グループ担当シニア・バイス・プレジデント


未曽有の期間中に社員の安全を確保

COVID-19パンデミックが世界中の人々の生活に影響を及ぼし続けているため、マキシムは社員の健康と安全を最優先しています。社員の多くはリモートワークを行っていますが、生産設備は稼働中であり、この世界的パンデミックの影響を軽減することに尽力し続けています。そのため、COVID-19患者の診断と治療に役立つ医療機器で使用されている製品としてサプライチェーンに50以上の優先パーツを追加しました。また同時に、社員の健康と安全を守るために包括的なソーシャルディスタンス措置も実施しています。

続きを読む ›


SIMPLISベースのツールでDC-DCコンバータを迅速にシミュレートする

2020年2月25日

Brooks Robert Leman  筆者:Brooks Robert Leman
 マキシム・インテグレーテッド、アプリケーション担当テクニカルスタッフ上級主要メンバー 


回路ボード

DC-DCコンバータの設計を強化する方法をお探しですか?このプロセスへの近道はオンラインEE-Sim®設計およびシミュレーションツールで、設定済みのSIMPLISシミュレーションを使ってコンバータ設計の作成と検証を迅速に行うことができます。高度な解析を行う場合、これらの回路図をダウンロードし、無料の、SIMPLISベースのOASISシミュレーションツールを使って特定の動作モードを調査し最適化することができます。

続きを読む ›


信号モニタリングアプリケーションの診断機能を簡素化しつつ内部回路に給電する

2020年1月30日

Suravi Karmacharya  筆者:Suravi Karmacharya
 マキシム・インテグレーテッド、インダストリアルコミュニケーション事業部門シニアビジネスマネージャー 


産業用システムでは、機器内の奥深くに起因するフィールド側の障害を防止することができるかどうかが、自動化された工場などで連続したアップタイムを実現することができるか、それとも生産停止によって巨額の損失を被るかの分かれ目になる場合があります。信号モニタリングは、電圧が適正なスレッショルドに達しているかどうかや、リレー接点が存在するかどうかといった条件を検出する場合に不可欠です。また、高電圧のフィールド側回路と低電圧のロジック側回路間の電力およびデータ絶縁は、障害を防止し、両側間のノイズやグランドループを除去し、全体として機器の運用上の安全性を確保する上で有効な場合があります。

続きを読む ›


アナログおよびパワーマネージメントICを搭載した機能豊富なダイビングコンピュータ

2020年1月14日

Christine Young  筆者: Christine Young
 ブロガー、マキシム・インテグレーテッド 
 

海でダイビングを楽しむ際は、スキューバタンク内の酸素の残量、現在の水深、海の状況などのパラメータを把握していることが不可欠です。手首に装着するダイビングコンピュータは、ダイバーのガイドとして役立ちます。革新的な潜水装備の市場で最も有力な開発企業の1つが、イタリアのラパッロを本拠地とするMaresです。Maresは、電子機器の設計、開発、製造を手がけるイタリア企業のROJと協力して、腕時計型のダイビングコンピュータ、Geniusを開発しました。

続きを読む ›



効率を低下させないダイオードORingの追加

2020年1月9日

Travis Taylor  筆者: Travis Taylor
 高度センサー製品部門アプリケーションエンジニア、マキシム・インテグレーテッド 

Diode ORing

ウェアラブルおよびハンドヘルド電子機器の設計には、バッテリ寿命、機能の豊富さ、およびサイズの間の固有のトレードオフが伴います。小型機器に最大の機能を搭載するには、最小で、最も効率的なパワーマネージメント方式が必要です。簡素なバッテリ駆動機器では、多くの場合ダイオードORingが使用されます。ダイオードORingは、電源に接続されていないときはバッテリから機器に給電し、電源に接続されると充電ケーブルに切り替えます。この簡素な方式は、2つのダイオードを使用して電圧が高い方のオプションを選択します。しかし、ダイオードには順方向電圧、リーク電流、サイズ、およびコストの間の固有のトレードオフがあり、一般的にはそのうちの2つを選ぶことになります。

続きを読む ›



スーパーキャパシタはバックアップ電源用のバッテリを代替することができるか?

2019年11月25日

Christine Young  筆者: Christine Young
 ブロガー、マキシム・インテグレーテッド 


Portable barcode scanner

スマートメーターから機械や自動車まで、スーパーキャパシタは多様なアプリケーションで急増しています。それらはバッテリに取って代わるでしょうか?おそらく今すぐすべてのアプリケーションで代替することはないでしょうが、特定の設計ではスーパーキャパシタはバッテリよりも優れた特長を提供します。

続きを読む ›



CES 2020で体験いただいたワイヤレスバッテリマネージメント

2019年12月18日

Tamer Kira  筆者: Tamer Kira
 マキシム・インテグレーテッド、オートモーティブ事業部門エグゼクティブディレクター 


図3. ワイヤレスBMSのデモのクローズアップ

より多くの自動車メーカーが電動化に向かっており、電気自動車(EV)の販売が増え続けています。カリフォルニア州の人口は全米のわずか12%ですが、国内の全EV販売数のほぼ50%を提供しています。世界全体では、中国が現在もEVの開発と販売をリードしています。BloombergNEFの分析によると、2040年には、全乗用車販売数の57%が電気自動車になると予想されます。

続きを読む ›



アナログICで地震信号の検出を実現する方法

2019年11月19日

Christine Young  筆者:: Christine Young
 ブロガー、マキシム・インテグレーテッド  


資源採掘や物質の採取などのアプリケーションでは、地下の奥深くで発生するあらゆる微動を感知することが重要です。高品質な地震データ収集には、高精度かつ効率的な記録技術が必要であり、それはまさに、Geophysical Technology, Inc. (GTI)が開発したソリューションを特徴づける2つの特性にほかなりません。

続きを読む ›



マキシムとつながる