マイクロスピーカーを最大出力定格まで駆動する方法

2019年10月24日

Christine Young  筆者: Christine Young
 ブロガー、マキシム・インテグレーテッド  


マイクロスピーカーを破損せずに、より大音量のサウンドとより多くの低音を手に入れたいですか? Dynamic Speaker Management (DSM)技術は、その答えになるかもしれません。

続きを読む ›



自分ではなく電源にストレスをかけよう

2019年10月22日

Erin Mannas  筆者: Erin Mannas
 アプリケーション担当シニアマネージャ、マキシム・インテグレーテッド 


ストレスで悩む集積回路エンジニア

新しい設計について、例の悪夢を見たことはありませんか?そう、ほぼ完了したところで電源を入れると…悲惨な結果が待っているという夢です。すべては、徹底的に電源を検証しなかった自分のせいです。

続きを読む ›



エアギターを現実のものにする電子楽器

2019年10月17日

Christine Young  筆者: Christine Young
 ブロガー、マキシム・インテグレーテッド  


ギター

お気に入りのロックやメタルの曲を聴くとき、急にエアギターのソロを始めることはありませんか?本当に熱心なファンのために、エアギターの全国チャンピオンを決める競技会があるほどです。しかし、もう少し実感のある体験をしたい場合には、そのためのアプリとツールがあります。さらに一歩進んで、実際にギターの弾き方を練習したい、それも自分のペースで、先生に練習不足を叱られることなく学びたいとしたらどうでしょう?この場合も、そのためのアプリとツールがあるのです。

続きを読む ›



マキシム人気ブログベスト5

2019年11月15日

酒井 奈央子 著者:酒井 奈央子
ブロガー、マキシム・ジャパン株式会社  


automotive

皆様、こんにちは。街はイルミネーションに輝く季節となりました。そうです。前回のベスト5ブログから約一年がたちました。この一年で最も人気のあったブログをご紹介します。2019年、皆様はどんなテーマに関心を持たれましたか? 続きを読む ›


ワイヤレスAndroidヘッドフォンから高精度のバッテリSOCデータを提供する

2019年9月18日

Bakul Damle  筆者:Bakul Damle
 ディレクター、マキシム・インテグレーテッド 
Sagar Khare  およびSagar Khare
 バッテリーマネージメント部門エグゼクティブビジネスマネージャー、マキシム・インテグレーテッド 


ワイヤレスイヤホン

あなたは5時間のフライトに向けて座席に身を沈め、Bluetoothイヤホンを耳にはめてポッドキャストを聞き始めます。機器のバッテリと充電ケースは、長時間の動作を提供するのに十分なエネルギーを備えているでしょうか?近いうちに、この問題への答えがより明確になります。ワイヤレスAndroidヘッドフォンのバッテリ寿命の管理を容易化する計画をAndroidが発表したからです。

続きを読む ›



電圧監視回路ICのすべて

2019年8月29日

Jim Harrison  筆者:Jim Harrison
 ゲストブロガー、Lincoln Technology Communications 


私は最近、どんな種類のアプリケーションに電圧監視回路が必要かと尋ねられました。愚かな質問です。すべてのアプリケーションに監視回路が必要です。もちろん、プロセッサを使用する設計なら、ということですが、これはほぼすべての設計に該当します。そのプロセッサは、電源電圧が仕様以下に低下すると非常に奇妙な動作を始める可能性があります。すべてのエンジニアは、これが破滅的な設計の不備の原因になることを忌み嫌い、場合によっては、それが重大な安全上の問題となる可能性もあります。

続きを読む ›



RS-485が大幅にパワーアップ!

2019年8月22日

Michael Jackson 筆者:Michael Jackson
 主席ライター、マキシム・インテグレーテッド 


Industrial Control System


こんにちは、Michaelさん。

私は最新の産業コントローラ用にRS-485インタフェースを設計するように言われました。まだ厳密な仕様は受け取っていませんが、「可能な限り最長の距離」で「可能な限り高速」にする必要があると聞いています。私はまだ大学を卒業したばかりで、このインタフェースについてあまり詳しくありません。実際にどんなものかを把握することができるように、いくつか質問に答えて頂けないでしょうか? (匿名希望)

続きを読む ›



セキュア認証用ICはどのように使い捨て医療器具の偽造を防止するか

2019年8月6日

Christine Young  筆者: Christine Young
 ブロガー、マキシム・インテグレーテッド  


Pulse oximeter

世界保健機関(WHO)によると、発展途上国の医療製品の10に1つは標準以下の品質または変造品のいずれかであり、サプライチェーン内の医療製品の最大8%は模造品です。2017年には、世界税関機構、国際刑事警察機構、および123カ国以上の法執行機関が、5,000万ドル以上の偽造医薬品および医療機器を押収しました。これらは患者にとって恐ろしい統計であり、使い捨て医療器具のメーカーにとっても同様に厳しい現実です。

続きを読む ›



ウェアラブルは人々を診察ベッドから解放することができるか?

2019年7月16日

Andrew Baker  筆者: Andrew Baker
 インダストリアル&ヘルスケア事業部門マネージングディレクター、マキシム・インテグレーテッド 


CEO Joni Kettunenに語りかけるAndrew Baker

世界中で、ヘルスケアの支出は2022年の10兆ドルに向かって確実に増加しており、巨大な経済的影響を与えています。技術系企業のヘルスケアチームに属する者として、マキシムの同僚と私は常にこのコストを軽減する方法を考えています。その多くは、ウェルネスプログラムを進化させ、人々を診察ベッドから解放することによって始まります。ここで役に立つのがウェアラブルです。

続きを読む ›



シニア向けスマートフォンがヘルスモニタリングでよりスマートに

2019年9月17日

Christine Young  筆者: Christine Young
 ブロガー、マキシム・インテグレーテッド 


Smartphone

スマートフォンは通常、それなりに直観的で使いやすいように工夫され設計されています。しかしこれは本当に誰にでも当てはまるものなのでしょうか?多くの場合、市販されている一般的な機種では、様々な能力のユーザーに合わせて設定されている必要があります。そして、らくらくスマートフォンF-01Lのようなモデルが登場しました。らくらくスマートフォンは富士通コネクテッドテクノロジーズ社によって開発され、特にタッチスクリーン操作に不慣れな人々にとって使いやすいように、ゼロから設計されています。そのため、初めてスマホを使うユーザーに最適で、特に高齢者に人気があります。実際に、「らくらく」とは英語の「easy to use (使いやすい)」を意味しています。

続きを読む ›



マキシムとつながる