キーワード: MAX5860, MAX5862, QAM, modulator, upconverter, configuration, programming, DUC, DAC, RF-DAC, digital-to-analog converter
関連製品
アプリケーションノート5673

MAX5860/MAX5862 Usage and Configuration Guide

筆者: Shannon Horwitz

Abstract: This usage and configuration guide contains important information needed to properly configure the MAX5860 and the MAX5862, high-density downstream cable QAM modulator, digital upconverter (DUC), and RF digital-to-analog converter (RF-DAC) devices. This document supplements information found in the MAX5860 and the MAX5862 data sheets, covering such topics as calculation of the data input interface bandwidth, digital predistortion configuration, and printed circuit board layout considerations. Configuration scripts and setup examples for the MAX5860 and the MAX5862 are also covered.


この文書は極めて特定的なアプリケーションに向けて書かれたものであり、独自技術に関する情報を含んでいるため、その開示は該当アプリケーションに直接関わっているお客様のみに限定させていただいております。この文書を請求される方は以下のフォームに必要事項を記入してください。適当と判断された場合は2営業日以内にご連絡いたします。

このアプリケーションノートを請求するには、以下の連絡先とプロジェクト情報が必要となります。

お客様情報

以下の情報はすべて英語で記入してください。



氏名: *
会社名: *
部署名 *
役職名: *
郵便番号: *
都道府県名: *
住所1: *
住所2:
国名: *
Eメールアドレス: *
Eメールアドレス(確認用) *
電話番号: *


お客様のプロジェクト

プロジェクト名: *
プロジェクトの説明およびアプリケーション: *
プロジェクト企画台数: *
設計終了予定日: (オプション)
量産開始予定日: (オプション)
コメント:
* = 必須項目



フィードバックをお寄せください。
内容に満足されましたか、あるいは満足されていませんか?もっと良いページにできると思いますか?あるいは、単なるコメントでも結構です。フィードバックをお待ちしています。—マキシムはお客様からいただく訂正、提案を元に改善していきます。 このページを評価し、フィードバックを送信する。



アプリケーションノート5673, AN5673, AN 5673, APP5673, Appnote5673, Appnote 5673