MAX9271/2常见问题 MAX9271/2

MAX9271/2 可以通过同轴线传输电源吗?
MAX9271/2有很多配置管脚,这些配置管脚可以在工作过程中改变状态吗?
如何理解MAX9271的Double input mode?
针对普通摄像头应用,如何计算同轴线或双绞线上传输信号的最大速率?
如何利用MAX9271侧的MCU,通过同轴线或双绞线控制MAX9272侧的GPIO的状态?
如何判断MAX9271是否工作?
MAX9271和MAX9272对同轴线有要求吗?
用同轴线而不用双绞线,会有EMI问题吗?可以传多远?
在还没有视频信号时,如何在MAX9271一端对MAX9272的寄存器进行配置?