MAX3421E常见问题 MAX3421E

MAX3421E可通过SPI™端口为任何系统添加USB主机或外设功能。以下这些常见问题(FAQ)回答了有关MAX3421E基本操作的一些问题。

MAX3421E完成什么功能?
MAX3421E包含微控制器吗?
MAX3421E是一款USB On-The-Go (OTG)器件吗?
“智能SIE”是什么意思?
MAX3421E与MAX3420E在电气特性上有何区别?
外设模式下MAX3421E可以直接替换MAX3420E吗?
那么外设模式下MAX3421E的代码与MAX3420E兼容吗?
MAX3421E用作USB主机时支持哪些USB传输类型和速率?
MAX3421E能够与连接至集线器的低速设备通信吗?
MAX3421E能够检测出自己的连接方式是作为主机还是外设吗?
/support/faqs/max3420e.html
MAX3421E用作USB外设时,与MAX3420E相比增加了什么功能?
Maxim提供大量的实例代码吗?
MAX3421E通过USB认证了吗?