MAX3420E常见问题 MAX3420E

一般问题

什么是MAX3420E?
MAX3420E包含微处理器吗?
MAX3420E能够提供什么样的封装?

USB问题

MAX3420E支持何种USB速率?
MAX3420E符合USB规范吗? 具体是哪个版本?
MAX3420E支持多少个端点?
MAX3420E为什么不支持同步传输?
我可以在自供电外设中使用MAX3420E吗?
我可以在总线供电的外设中使用MAX3420E吗?
MAX3420E与USB连接需要什么样的外部电路?
能够推荐一款3.3V稳压器吗?
CONNECT位起什么作用?

接口问题

微处理器是怎样与MAX3420E连接的?
SPI接口为3、4或者5线。这是什么意思?
MAX3420E支持何种SPI时钟模式?
我的CPU使用2.5V电源,但是MAX3420E使用3.3V VCC电源。我需要外部电平转换器吗?
MAX3420E INT引脚起什么作用?
MAX3420E支持低电平有效的线或中断吗? 支持边沿有效中断吗?
MAX3420E SPI接口的最大速率是多少(SCLK最大频率)?
MAX3420E SCLK频率有下限吗?
我有一个8引脚微处理器,它的IO引脚中有5个需要连接至MAX3420E。我怎样分配IO呢?
我需要为GPIN引脚加外部上拉电阻吗?
我可以使用SPI接口引脚驱动光耦吗?
VBCOMP引脚的作用是什么? 它为MAX3420E供电吗?

编程问题

我的固件如何与MAX3420E进行通信?
怎样设置MAX3420E,来处理USB枚举?
怎样编程实现BULK IN传输?
当固件装载IN FIFO时,此时收到USB IN请求,会出现什么情况?
怎样知道何时需要装载一个IN FIFO?
如果出现了USB传输错误,情况会怎样? 我需要编写代码来处理错误吗?
怎样编程实现BULK OUT传输?
INTERRUPT传输的情况如何?
怎样编程实现SETUP传输?
我需要设置USB数据触发吗?
通过向MAX3420E中断请求位写“1”以对其清零。这是反向操作吗?
有什么编程提示吗?

主机软件问题

我的Windows®应用软件怎样与MAX3420E进行通信?
Maxim提供什么样的实例代码?
我想设计一个基于MAX3420E的设备,但是不符合标准Windows类。应如何获取Windows驱动程序?
MAX3420E与USB “串行桥接”芯片相比,结果如何?
采用MAX3420E的优缺点是什么?

其他问题

我的固件能够确定我使用的芯片版本吗?
MAX3420E最新的版本号是多少?