MAX31855常见问题 MAX31855

MAX31855对热电偶测量结果进行线性化处理吗?
MAX31855对EMI或RF干扰进行滤波吗?
MAX31855使用哪种SPI模式?
可以用5V电平驱动MAX31855 SPI引脚吗?
我收到的一些MAX31855KASA+器件不能正确工作,是什么原因?
由于热电偶电缆拾取噪声,发生了温度误差。是否能够将T-端连接至MAX31855的GND,以消除误差?
我的热电偶结果存在误差。原因可能是什么?