MAX1470常见问题 MAX1470

如何为我的MAX1470应用选择正确的晶体?
ESR最大不超过70Ω的要求对MAX1470晶体有多重要?我试图在短时间内得到一些样品而我找到的信号源给出的ESR不小于150Ω。这样能工作吗?
数据中给出的MAX1470开启时间为250µsec。这些时间里都包括什么?
PWRDN引脚(引脚27)具有内部的上拉或者下拉电路吗?
在典型的应用电路中,谐振回路在315MHz频率时元件取值为27nH和4.7pF。简单的计算就可以发现对于在315MHz发生谐振来说这些元件的取值应该再高一些。这是怎么回事?
在不同的频率下LNA的输入阻抗是多少? 数据资料中列出在315MHz下为50-j200。
不使用晶体,用我自己的信号发生器产生的OSC从哪个引脚输入?
给出的MAX1470关闭状态电源电流为1.25µA。这里面都包括些什么?
MAX1470数据滤波器和数据限幅器电路对于具有变化DC偏置的PWM类型信号是否能很好的工作,它是否更适合于没有DC偏置的曼彻斯特编码?
我遇到的一个问题是,在没有rx信号时,数据限幅器将噪声与噪声进行比较并且产生假的输出。有没有办法抑制这一噪声?