MAX1464常见问题 MAX1464

MAX1464是一款高性能、低成本、低功耗、多通道、基于微处理器的数字传感器信号调理器,该器件还集成了闪存和温度传感器。

什么是MAX1464?
MAX1464信号调理器的典型应用是什么?
针对MAX1464,都提供哪些技术支持?
MAX1464评估套件里都有什么东西?
MAX1464提供哪些软件工具呢?
是否提供一些MAX1464的程序例程?
有没有一些针对MAX1464的应用笔记?
每启动一次ADC周期,需要等待多长时间才开始采样?
一次ADC转换都要经历哪些过程?
在ADC采样的时候,是不是从最低位或者从最高位开始呢?
在不损坏器件的前提下,MAX1464的最高电源电压是多少?
能使用MAX1464测量RTD或K型热电偶吗?
MAX1463和MAX1464之间有什么区别?
MAX1463和MAX1464有哪些寄存器定义不同?
MAX1463与MAX1464的内部温度传感器是否相同呢?
我的设置是正确的,却无法与MAX1464通信。出了什么问题呢?
3线和4线接口之间有什么区别?
怎样实现评估板的3线通信和4线通信两个模式之间的切换?
温度传感器输出与VDD成比例吗? ?
INPx和INMx输入电压所允许的共模电压范围是什么?
MAX1464输入阻抗随PGA增益设置变化吗?如何改变?
传感器输出阻抗和MAX1464输入阻抗之间有什么关系?它们之间如何互相影响的?
改变转换速率如何影响转换分辨率?
ADC时钟的设置与微控制器时钟无关吗?
ADC时钟频率和功耗之间有什么关系?
如何平衡功耗和转换速率?
MAX1464的额定数据保存年限与温度之间存在什么关系?
MAX1464中的闪存容量是多少?
4kB闪存可以存储多大的程序?
MAX1464微处理器有哪些指令?
如何编程MAX1464?
硬件调试器与哪些Windows平台兼容?
MAX1464的DLL与哪些Windows平台兼容?
MAX1464的DLL在什么平台下开发?
能通过Visual Basic调用MAX1464的DLL函数么?
MAX1464适用于什么样的输入电压?
如何使用硬件调试器?
如何使用控制程序?
MAX1464中不用的运放可以另作他用吗?
MAX1464闪存的第1区有什么功能?
CPU程序能访问MAX1464闪存的第1区(用户部分)吗?
MAX1464有多少个输入通道?
补偿过程中,如何最大化ADC范围?
补偿时,如何使温度传感器的分辨率最大化?
量产时,能使用控制程序中的二阶补偿算法进行实际补偿吗?
启动控制程序的时候,控制程序窗口上的‘DUT?’按钮并没有变成绿色?怎么回事?
启动控制程序的时候,出现‘file operation’错误提示。什么原因?
调节评估板上的电位器,MAX1464的输入没有发生任何变化。怎么回事?