MAX1452 MAX1452、MAX1455 MAX1455 常见问题

MAX1452/MAX1455是带有模拟输出的高性能信号调理器,备受好评并广泛用于工业和自动化应用。

注:本文中,信号调理器指MAX1452和MAX1455。如无特别说明,以下内容中的问题、回答及注释均适用于这两款器件。

MAX1452和MAX1455有何区别?
这些信号调理器的传感器激励模式是什么?
MAX1452可用于电压桥驱动模式吗?
MAX1452可用于4-20mA应用吗?
MAX1455可用于4-20mA应用吗?
如果不使用外部放大,能够产生4V摆幅(VDD = 5V)的最小传感器输出是多少?
如果不使用外部电路,能够产生4V摆幅(VDD = 5V)的最大传感器输出是多少?
工作在数字模式,并使能输出复用器来实现“无限”输出持续时间时,则将通信屏蔽9秒,然后释放以接收数字命令,这在某种生产环境下是不可接受的。如何在结束从DMM读取输出后绕开不必要的等待?
UNLOCK引脚需要下拉电阻吗?
桥激励电压的限值是多少?
模拟输出电压的限值是多少?
我的传感器所在温度与信号调理器不同,那么还能补偿传感器吗?
补偿算法中必须使用失调TC DAC和FSOTC DAC吗?
除查找表外,使用失调TC DAC和FSOTC DAC有什么优势吗?
如果不使用一阶温度补偿,失调TC DAC和FSOTC DAC的建议值是多少?
OFF查找表中的系数具有不同的符号吗?
数字模式下必须使用评估软件提供的Serial.dll来操作吗?
我必须使用Maxim提供的KEY(接口适配器)与信号调理器通信吗?
信号调理器和KEY必须使用相同的电源吗?
补偿过程期间,可以将电源的+5V直接连接至信号调理器的VDD吗?
我在输出端观察到极低频率的噪声,比如2Hz至3Hz。什么原因造成了这种现象?
在CLK1M引脚观察不到内部振荡器信号,怎么回事?
信号调理器在模拟模式下不能启动,怎么回事?
VDD电压为多少时表示信号调理器完全关断?
信号调理器的最小启动VDD电压是多少?
闪存出厂设置是什么?
信号调理器的默认工作模式是数字模式还是模拟模式?
配置寄存器的出厂设置是什么?
我错误覆盖了配置寄存器的振荡器位。可以恢复出厂设置吗?
评估软件不允许写配置寄存器的振荡器位。如何写这些位?
配置寄存器中的振荡器位有多关键?
如何将振荡器频率微调至1MHz?
评估板工具包都包括什么?
我在输出信号上观察到1kHz纹波。如何将其消除?
KEY吸收的电流大约为40mA,妨碍4-20mA电流环路校准。如何解决这一问题?
DIO信号的电压门限(逻辑)电平是多少?
使用这些信号调理器,必须使用惠斯顿电桥传感器吗?
我的传感器阻抗极低。那么我仍然可以使用MAX1452作为信号调理器吗?
我的传感器阻抗极高。那么我仍然可以使用MAX1452作为信号调理器吗?
我的传感器灵敏度高于68mV/V。仍然可以使用这些信号调理器吗?
启动评估软件时,显示发生“divide by zero”错误。怎么回事?
我已经从网站下载并安装了最新版本的评估软件,但在运行软件时,显示“missing DIPortIO.dll.”报错消息。这是什么问题以及如何解决?
有任何软件储存在闪存中吗?
信号调理器可工作在产品的工作温度范围之外吗?
能够以数字方式读取信号调理器的输出吗?
–NS和–CS评估板有何不同?
PC和KEY之间要求的串行电缆应该是零调制解调器(直连)还是交叉电缆?
我从Visual Basic中调用DLL时,发生一个错误。我需要怎么做?