MAX11300常见问题 MAX11300

MAX11300是PIXI™家族可编程模拟产品推出的首款器件,在单片集成电路中集成12位、多通道模/数转换器(ADC)和12位、多通道、带缓冲数/模转换器(DAC)。器件提供20个混合信号、高压、双极性端口,可配置作为ADC模拟输入、DAC模拟输出、通用输入(GPI)、通用输出(GPO)或模拟开关端子。一个内部和两个外部温度传感器分别跟踪结温和环境温度。相邻一对端口可配置用于开漏器件逻辑电平转换器或模拟开关。

应用问题

PIXI是什么意思?
PIXI器件是易失还是非易失的?
PIXI技术的典型应用有哪些?
能够利用PIXI技术实现放大功能吗?
能够利用PIXI技术实现滤波电路吗?

ADC问题

能够将端口配置成输入量程不同的ADC吗?
PIXI配置中可以混合使用双极性和单极性ADC吗?
PIXI技术中ADC的最大采样率是多少?
ADC的总体优势是什么?
每个ADC端口能够使用不同的电压基准源吗?
使用外部电压基准源有什么好处?
ADC和DAC端口允许使用同一电压基准源吗?

DAC问题

能够将端口配置为输出电压范围不同的DAC吗?
PIXI配置中可以混合使用双极性和单极性DAC吗?
PIXI配置中DAC的最大采样率是多少?
能够通过并联多个DAC输出端口来增大电流驱动能力吗?
每个DAC端口能够使用不同的电压基准源吗?

I/O问题

PIXI技术支持的最大I/O电压是多少?
如何使用电平转换器连接到LVTTL或CMOS I/O?
如何将双向5V信号系统连接至3V信号系统?
可以级联PIXI SPI端口(菊链器件)吗?
可以构建SPST开关吗?
可以构建DPST或SPDT开关吗?
能够使用这些开关构建多路复用器吗?
PIXI技术的传输延迟是多少?

设计支持问题

如何构建PIXI设计?
如何编程或配置PIXI设计?
Maxim Integrated提供什么PIXI技术仿真工具?
Maxim Integrated提供什么原型设计工具?
提供什么参考设计?
如何利用PIXI技术监测电源?
PIXI技术支持电流环路应用(即驱动外部电流环路)吗?