DS18B20常见问题问答 DS18B20

Maxim能够提供可NIST标准的校准证书吗?
校准周期多长?DS18B20可重新校准吗?
DS18B20传感器符合ISO 22000标准吗?
DS18B20的潮湿敏感度等级是多少?
DS18B20的最远通信距离是多少?
你们有1-Wire®中继器吗?
测温传感器位于器件的哪个物理位置?
0°C至85°C范围下精度指标为±0.5°C,但数据资料的典型曲线仅给出了0°C至70°C范围测试结果。超过该范围后,DS18B20的典型误差曲线如何?
是否有办法扩展DS18B20的温度量程?
防潮绝缘涂层是否影响DS18B20的温度响应?
DS18B20的环境特性如何?
是否对DS18B20进行过振动试验?
如何使用多片DS18B20,以及如何知道其链中的位置?
是否提供DS18B20接线图和颜色标示?
序列号在所有1-Wire器件中唯一,还是仅在特定系列中唯一?同一卷IC的序列号会重复吗?
是否提供DS18B20的VHDL或Verilog代码?
使用OneWireViewer能够记录多片DS18B20数据吗?
DS18B20能配合DS2480B工作吗?
DS18B20正在转换温度时能发送命令吗?
对于5V和3.3V供电,需要4.7kΩ电阻吗?
能利用3V电池为DS18B20供电吗?
如果我希望将DS18B20与工作在3.3V的微控制器配合使用,那么需要电平转换器吗?
如果我希望连接1-Wire器件,如何保护微控制器的GPIO端口?