CPU监控电路:常见问题解答(FAQ)

微处理器系统设计面临各种各样的问题,比如:供电顺序问题、电源电压上升或达到稳定的速度太慢;供电电压受外部元件负载的影响而产生跳变;外围元件和电路板不能根据处理器的需求正确上电和进行通信等等。作为系统工程师,我们必须在发生此类事件时,确保系统安全。使微处理器系统正确启动,能够检测到已经或将要发生的系统错误,最大程度地降低此类故障的影响,在无需或极少人工操作的情况下从故障状态安全恢复。

微处理器监控电路是监测并保证此类系统工作的低成本、高效方案。凭借过去多年积累的经验,Maxim监控电路可提供微处理器系统所需的保障,拥有低功耗、低成本优势,并在非常小的封装内集成各种功能。

复位电路与电压检测器之间有何不同?
如何选择复位门限和容限?
VCC下降到复位电路最低工作电压以下时,是否可维持/RESET?
看门狗功能是什么?
何时使用外部看门狗定时器?
可编程复位超时周期或看门狗超时周期器件所允许的最大外接电容是多少?
上电期间,漏极开路/RESET 输出上可能出现“尖峰脉冲”,是否正常?
对于漏极开路、/RESET输出,推荐使用多大的上拉电阻?
何时使用长延时按键控制IC?