世界紧密互联,安全性已经成为物联网(IoT)设备等众多应用必不可少的要求。同时,黑客的恶意攻击技术也越来越高,可以制定缜密的攻击方案渗透到IoT设备。可信赖平台、IP保护、安全下载和安全通信是IoT节点安全性的常见要求。
利用DeepCover®嵌入式安全方案,您可以轻松实现对整体系统的有效保护。安全设备认证、安全装载和可靠加密能够确保您的平台值得信任。采用ChipDNA™ PUF技术的DeepCover嵌入式安全IC可提供强大保护,防御入侵式物理攻击。针对这些器件,Maxim提供原理图、驱动程序、中间设备、通信栈和支持服务,以加快产品上市时间。Maxim的系统方法可保证更高的安全水平,包括安全的工厂编程和密钥管理。
DeepCover安全微控制器
DeepCover安全微控制器采用先进的加密技术和基于硬件的安全策略,以最高安全等级应对物理篡改和逆向工程。
Maxim的主动防篡改技术处于领先水平,一旦侦测到篡改操作时瞬间擦除器件密钥和安全数据,支持FIPS 140-2的3或4级安全。对于无法使用电池的应用,提供基于防篡改EEPROM的DeepCover安全微控制器。
查看全部DeepCover安全微控制器DeepCover安全架构支持Arm® Cortex®-M开放平台上的受信任环境,即使侦测到通信栈的薄弱环节,也能有效保护移动支付终端和物联网(IoT)设备不受本地和远端攻击。
DeepCover安全认证器
DeepCover安全认证器提供先进的物理保护技术,以较低成本实现超级IP保护、防克隆以及外设安全认证。一组核心的固定功能加密操作和密钥存储包括各种配套选项,支持安全下载/装载处理、供终端应用使用的安全非易失存储器、安全GPIO、仅递减计数器、会话密钥生成、真随机数源,以及存储数据的加密读/写。带有1-Wire®接口的器件是连接非传统设备的理想选择,例如打印机墨盒、医疗耗材和电池组。
采用ChipDNA PUF技术的安全认证器
ChipDNA™技术基于物理不可克隆函数(PUF),使保护能力成指数级增长,可有效防御入侵式和逆向攻击。在Maxim的ChipDNA安全认证器中,PUF电路依赖于MOSFET基本单元的随机模拟特性产生密钥,使其能够防御任何入侵式攻击。除了保护功能,ChipDNA还简化或避免了安全IC密钥管理。
了解更多:ChipDNA嵌入式安全PUF技术 ›
DeepCover安全管理器
DeepCover安全管理器采用高级物理保护和片上无痕存储器,使密钥和私钥等敏感数据免受最缜密的物理攻击或篡改。