>

太阳能

Submodule Optimizers (Solar DC-DC Converters)

Boost string length by up to 30% for a better return on investment. Yes, solar power is clean and renewable, but cost-effectiveness is equally critical. We're helping the industry compete against coal and natural gas, with power electronics designed right into next-generation solar panels for a better available energy harvest. Our submodule optimizers enable maximum power point tracking (MPPT) and DC optimization to be performed on each cell string. With up to a 30% increase in the number of modules per string, now even the largest photovoltaic (PV) projects can achieve markedly better financial performance.

Our submodule optimizers are highly integrated DC-DC converters that replace traditional bypass diodes to more effectively reduce the impact of series and parallel mismatch. Rather than completely bypassing an underperforming cell string, the solar DC-DC converters actively harvest the available power and regulate the cell string's output current. This ensures the underperforming cell string can always contribute power without impacting the output of the highest performing cell strings.

Find Submodule Optimizer Devices

Solar DC-DC Converters ›

直流优化领先一步

Maxim的太阳能电池串级直流优化器将最大功率点追踪功能(MPPT)集成入光伏组件,系统设计不再受传统光伏系统甚至组件级优化器方案的制约。优异的抗电池串间失配能力支持组件的高密度安装,即使大规模的太阳能电站项目,也能帮助客户降低度电成本。

不再需要将昂贵的组件级优化器或微型逆变器悬挂在太阳能组件背后、不再有额外的监控成本,也不再有组件的热斑效应。利用美信的太阳能电池串级优化器,可在每个电池串上进行最大功率点追踪。独一无二的优化能力可将因阴影、灰尘以及太阳能组件内其它不匹配因素所造成的功率损失降至最低。

与所替代的传统二极管不同,太阳能电池优化器不会旁路弱电池串,允许每串电池在环境条件下提供最大功率,提高发电量、实现密集的太阳能组件布局,并提高系统可靠性。

太阳能电池优化器

太阳能电池优化器固态、单片方案

视频

 

Longer PV Module Strings

By limiting the maximum output voltage of each module to a constant voltage, the maximum PV module string length can be expanded by 30%. Longer strings allow the use of less copper, fewer combiners, higher AC voltage/power inverters, and simpler installation

提高发电量

在每串电池(6至24节电池)独立进行MPPT,消除电池串间的不匹配,具有最佳的抗阴影遮挡能力。

扩展系统规模

提升被排间阴影遮挡的组件性能,允许提高地面安装或屋顶安装项目的能量密度,在有限的空间内提高发电量。

提高可靠性

优化器替代了传统的旁路二极管,从而消除热斑、最大程度地避免电池片功率衰减的影响,提高组件的长期可靠性。

最低的成本

美信直流优化器方案成本大大低于组件级直流优化器,并且无需额外的硬件、定制的逆变器或数据服务。

太阳能电池优化器提高能量密度

太阳能电池优化器提高能量密度。

太阳能电池优化器示意图

利用太阳能电池优化器代替旁路二极管,最大限度提高能量产出和可靠性。

在任何环境条件下均可获得最佳输出

太阳能电池优化器提高了发电效率受影响的电池串的输出电流,使其不影响组件内部其它电池串或系统内其它组件的输出。

美信太阳能电池串级优化器的MPPT功能与常规逆变器的MPPT功能兼容,确保系统输出在任何环境条件下均可达到最优,同时三个太阳能电池串优化器替代了传统太阳能组件所使用的三个二极管。

传统太阳能板

传统面板或板级优化太阳能板

太阳能电池串优化器面板

电池串优化器面板

案例分析

OneRoof Energy

问题
Frank Mogavero牙科博士是一名口腔正畸医生,办公地点位于美国加州的圣克利门蒂和圣地亚哥,他希望在住宅安装太阳能面板。但由于其住宅屋顶有多个面,分别朝向不同方向,给传统的PV技术带来了挑战。在Mogavero博士与OneRoof Energy公司沟通之前,另一家太阳能面板安装商告诉他说,基于可用的屋顶空间,他们无法满足能源需求。

方案
OneRoof Energy公司向Mogavero博士介绍了配备有Maxim优化器的模块,模块在电池串级执行最大功率点跟踪(MPPT)。通过用Maxim电池串优化器代替每个二极管,避免了针对性能失配的通断响应。每个电池串对最大化功率都有贡献,且不影响其他电池串的发电。这样就为系统设计提供了更大的灵活性,能够采用多种组件串长度、多种朝向,以及在局部阴影区域增加面板。

“Maxim支持的模块是在具有多个面的屋顶上进行部署时具有最高成效的系统。”  Anand Janaswamy表示: “采用Maxim技术的系统的表现超出我们预期,我们的客户每月都能节省可观的费用。”

阅读客户推荐 (PDF)

案例分析

Missouri Sun Solar

问题
Missouri Sun Solar (MSS)是美国排名最高的住宅安装商之一,该公司正在寻求一种方案,希望每套系统能够实现最大的能源输出,同时解决典型的光伏(PV)安装难题,包括阴影和设计灵活性。

方案
CivicSolar是美国一家领先的太阳能设备经销商,向MSS推荐了配备有Maxim优化器的JinkoMX模块。Maxim电池串优化器提供业界最佳的阴影治理功能,提高模块寿命性能,以及支持灵活的系统设计。

“JinkoMX面板拥有比普通面板更高的产出。”  Missouri Sun Solar公司的CEO Caleb Arthur表示: “当存在阴影时,这种差距进一步扩大。根据现场阴影的大小,差距可能会非常巨大。”

阅读客户推荐 (PDF)