电子工程术语和定义,以字母V打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
V 请参考:伏特
V+ 请参考:VCC
V- 请参考:VCC
V-s 伏特一秒。
V/F 电压-频率转换。
VRMS

VRMS stands for root-mean-square voltage.

Why is RMS used?

Unlike DC voltages which are constant over time, AC (alternating current) voltages are time varying and sinusoidal in shape. The RMS value of an AC signal is equivalent to the DC voltage that would be required to produce the same heating effect (power). The RMS of mains electricity in the U.S. is 110VRMS and in Europe it is 220VRMS.

How is RMS voltage different to the average voltage?

A sinusoidal signal (Figure 1) alternates between a peak positive and peak negative value once every cycle. Therefore, the average value of the signal is zero, so the average value of the signal is not a useful quantity. The power of an AC signal is used on both the positive and negative cycles. RMS is calculated using the square of signal voltage values at specific points in time. Since squaring eliminates negative numbers, it incorporates the contribution of the negative values. In this way, it is similar to calculating the standard deviation of a set of numbers which have a mean of zero.

sinusoidally varying ac signal vrms

Figure 1. Sinusoidally varying AC signal

What is the relationship between RMS and peak voltage?

The formula that relates VRMS and Vpk is:

                Vpk

 VRMS =  -------

                 √2

Learn more: Data conversion calculator 

VA 伏安。
Vacuum Fluorescent Display 请参考:VFD
Vbb 请参考:VCC
Vcc 一个电路的电源电压经常用一个字母V和两个相同字母的尾缀表示。两个相同字母一般代表与电源连接或通过一个电阻与电源连接的晶体管的端点。

例如:VCC是一个正极性电源,双极型晶体管的集电极连接到VCC电源或与VCC连接的负载。VSS表示连接到FET的源极等。

V+和V-也经常用来表示电源电压。
VCIS 请参考:跨导放大器
VCO 压控振荡器:一种振荡器,其输出频率与输入电压成正比。
VCOs 请参考:VCO
VCSEL 垂直腔面发射激光器。
VCTCXO 压控、温补晶振:可以用模拟电压控制振荡频率的TCXO。
VCTXO 请参考:VCTCXO
VCXO 压控晶体振荡器:利用晶体建立振荡频率,而且,频率随模拟控制电压的变化而变化。
Vdd 请参考:VCC
VDSL 甚高速数字用户链路:一种传输高速数字业务的方式,在音频电话线的标准双绞线中传输。VDSH工作速率为12.9Mbps至52.8Mbps。
Vee 请参考:VCC
VERSAbus 请参考:VME
VERSAbus-E 请参考:VME
VERSAmodule Europe 请参考:VME
VERSAmodule Eurocard 请参考:VME
VERSAmodule European 请参考:VME
Very High Data-Rate Digital Subscriber Line 请参考:VDSL
Very large-scale integration 请参考:VLSI
VFD 真空荧光显示器。
VFO 变频振荡器。
VGA 可调增益放大器。
VID 请参考:电压识别数字信号
VLF 甚低频。
VLIF 超低中频。
VLSI 超大规模集成电路(VLSI)表示在单芯片内集成了许多器件的IC或技术,问题的关键在于如何定义“许多”。

与集成电路相关的名词最初出现在1970年,例如:“SSI” (小规模)、“LSI” (大规模)等等,根据每个IC内部所包含的晶体管数量或门电路数量进行定义。但是,由于集成技术的迅猛发展,随着时间的推移这些数字已经毫无意义。另外,这些数字还与工艺有关 — 模拟器件的VLSI与数字器件的VLSI或存储器件的VLSI相差很大。

最终,当一些学者还在试图定义“ULSI” (甚大规模集成电路)的时候,工程师们则将精力投入到如何构建更好的器件上,而不再理会那些新名词的定义。

现在,LSI、VLSI已经被当作通用的代名词,用来表示主观上认为集成了较多器件(与同类典型产品相比)的产品或技术。Maxim注意到模拟及混合信号更加复杂化的技术趋势,在我们的许多器件中都包含了复杂的控制器,例如:MAXQ微控制器核,与绝大多数模拟器件相比,集成器件的数量提高了许多倍。
VMBus 请参考:VME
VME VERSAmodule Eurocard或VMEBus,一种微机总线。标准规范在IEC 821、IEEE 1014-1987和ANSI/VITA 1-1994。
VMEBus 请参考:VME
Voice over IP 请参考:VoIP
VoIP IP电话:一种通过互联网传输语音(或传真)信号的方法。
Volt 伏特(或伏):用于测量电动势(EMF)的单位,即两点之间的电势差。1伏特电势能够为1欧姆负载电阻提供1安培的电流驱动。

为便于理解,可以比作一个水泵,电压相当于水压、电流相当于流量(例如:公升/分钟)。

方程中通常用E表示电动势(表示为:E = IR)。V是测量单位的符号,表示伏特。
Volt-Ampere 伏安(VA)定义为馈送给负载的电压乘以电流,千伏安(kVA)为1000伏安。

电功率以瓦(W)为单位测量:定义为每个瞬间的电压乘以电流。对于直流系统或电阻负载,瓦特数与VA测量结果相同。而对于电抗负载,电压和电流的相位不同,VA指标将大于瓦特数。

为了确定功率,需要选择瓦特。为了确定驱动电路(例如:断路器、配线、不间断电源等)的能力,选择VA更合适。
voltage 请参考:伏特
Voltage Controlled Crystal Oscillator 请参考:VCXO
voltage controlled current source 请参考:跨导放大器
Voltage Controlled Oscillator 请参考:VCO
Voltage Controlled Temperature Compensated Crystal Oscillator 请参考:VCTCXO
Voltage Divider

A voltage divider is an electrical circuit whose output voltage is smaller than its input (Figure 1).

voltage divider circuit

Figure 1 Voltage Divider Circuit

The term “voltage divider” relates to how the circuit works. It comprises two series resistors (R1 and R2) and an input voltage source (Vin) as shown in Figure 1. As determined by Ohm’s Law, the output voltage is ‘divided’ down by the ratio of the two series resistors according to the following formula:

voltage divider resistor equation formula

A voltage divider in which the value of the resistor(s) is variable is called a potentiometer.

Although it a quick and simple way to create a smaller voltage level from a fixed voltage source (e.g. battery), the voltage divider is inefficient for practical use for a number of reasons:

A voltage divider wastes current from the input voltage source to generate the output voltage. An ideal voltage source should only deliver current to the load.

While increasing the size of the resistors will reduce the amount of wasted current, this also increases the output resistance of the circuit meaning not all of the output voltage is transferred to the load. An ideal voltage source should have zero output resistance, so that all of the voltage is transferred to the load.  

For practical applications, the output of a voltage divider circuit must first be buffered by another circuit before use or a more efficient type of voltage reference should be chosen.

Learn More:

Voltage Doubler 一种电容电荷泵电路,产生的输出电压为其输入电压的两倍。
Voltage Identification Digital 电压识别数字信号或VID,是一个电路概念,表示为计算机的中央处理器(CPU)提供适当的供电电压。与产生固定电压的电源单元不同,CPU通过一组数字信号,VID信号线,为板上电源发送指令,要求其提供所需要的电源电压。
Voltage Output Temperature Sensor 请参考:PWM温度传感器
Voltage Regulator 连接在电源和负载之间,输入电压或输出负载变化时能够提供稳定输出电压的电路。
Voltage Regulator Module 请参考:VRM
Voltage Standing Wave Ratio 请参考:VSWR
Voltage Temperature Sensor 请参考:模拟温度传感器
Voltage Tripler 请参考:电荷泵
Voltage-Controlled Oscillator 请参考:VCO
VOM 欧姆电压表。
Vp-p 峰值电压。
VPU VPU表示上拉电压(或“上拉电源电压”)。
VRD 电压降压调节器,一种Intel标准,用于母板上“降压”电压调节器。
VRD10 请参考:VRD
VRD10.1 请参考:VRD
VRD10.2 请参考:VRD
VRD10.X 请参考:VRD
VRM 电压调节模块:一种Intel标准,用于切换调节模块。
VS VCO_SEL (控制位)。
VSIA 虚拟插槽接口联盟。
Vss 请参考:VCC
VSWR VSWR (电压驻波比),用来衡量无线信号通过功率源、传输线、最终进入负载(例如,功率放大器输出通过传输线,最终到达天线)的有效传输功率。

对于一个理想系统,传输能量为100%,需要源阻抗、传输线及其它连接器的特征阻抗、负载阻抗之间精确匹配。由于理想的传输过程不存在干扰,信号的交流电压在两端保持相同。

实际系统中,由于阻抗失配将会导致部分功率向信号源方向反射(如同一个回波)。反射引起相消干扰,沿着传输线在不同时间、距离产生电压波峰、波谷。

VSWR用于度量这些电压的变化,是传输线上最高电压与最低电压之比。由于理想系统中电压保持不变,所以,对应的VSWR是1.0 (或者表示为1:1)。产生反射时,电压发生变化,VSWR增大—例如:1.2 (或表示为1.2:1)。

计算:

VSWR是传输线上的电压比:

VSWR = |V(max)|/|V(min)|

其中,V(max)是传输线上信号电压的最大值,V(min)是传输线上信号电压的最小值。

也可以利用阻抗计算:

VSWR = (1+Γ)/(1-Γ)

其中,Γ是靠近负载端的电压反射系数,由负载阻抗(ZL)和源阻抗(Zo)确定:

Γ = (ZL-Zo)/(ZL+Zo)

如果负载与传输线完全匹配,Γ = 0,VSWR = 1:1。
VU 音量单位。