电子工程术语和定义,以字母S打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
S 1. 西门子,电导的标准单位。

2. 小写s代表秒的缩写。
S Parameters 请参考:S参数
S-Parameters 反射和传输系数,用于衡量高速(RF)器件和传输线之间的阻抗匹配情况。
S-UMTS 全球卫星移动通信系统。
S-video 请参考:Y/C
S/N 请参考:信噪比
S/N Ratio 请参考:信噪比
S/S 单电源。
Sample Rate 请参考:采样速率
Samples per Second 1. sps:每秒采样次数。 数据转换器中,模拟信号被转换成数字流,表示某一瞬间模拟信号的幅度。每转换一次数据流称为一次“采样”,每秒钟的采样次数称为采样率,以每秒采样数为单位。

2. ksps:每秒千次(每秒采样一千次)。

3. Msps:每秒兆次(每秒采样百万次)。

另请参考:

Sampling Rate A/D转换器将模拟信号转换为数字流的过程称为“采样”,每次采样对应于模拟信号在某一时刻的幅度。每秒钟的采样次数称为采样率,以每秒采样数为单位。
SAN 存储局域网:一种可以实现多主机存储空间共享的网络基础结构,可连接所有存储装置,并实现远程站点的互连。
SAR 逐次逼近寄存器:采用逐次逼近方式完成模/数转换(ADC),用在许多模/数转换器中。
SAW 声表面波:一种沿着固体内部表面传播的声波,SAW包括纵向模和横向模。在无线应用领域,SAW代表声表面波带通滤波器,它具有很好的带外抑制,但也有较高的带内起伏和插入损耗。
SAW Filter 请参考:SAW
SAW Oscillator 请参考:SAW
SB 侧铜焊。
SBD 请参考:肖特基二极管
SBGA 超级球栅阵列,一种封装技术。
SBS 智能电池规范:Duracell开发的一种电池规范。
scan chain 请参考:扫描设计
Scan Design 表示一种设计技术,将内部寄存器或触发器串行连接,使外部电路可以方便地对其内容进行读取,或将内容写入内部电路。

当内部存储单元无法通过外部引脚访问时,很难获得这些存储单元的状态,造成测试困难。利用扫描测试技术,可以重新配置单元电路构建一个“链路”,在需要的时候可以读取它们的内容,必要时也可以更新其内容。
SCART 也称为Euroconnector或Peritel,21针连接器,通常在欧洲用于连接卫星接收机、电视机和其它视听设备(如卡带录像机)。用一个连接器连接音频、视频信号。名称来源于"Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs"。

Peritel是“péritélévision”的缩写,Peri是前缀,表示周围或环境,这里代表电视与其它电器的连接。
Scattering Parameters 请参考:S参数
SCF 开关电容滤波器。
Schottky barrier diode 请参考:肖特基二极管
Schottky Diode 利用“肖特基势垒”构建的二极管 — 一种金属-半导体结,与PN结不同的是PN结采用传统的半导体二极管构成。电路设计中选择肖特基二极管主要是考虑了这类器件较高的开关速度和较低的导通压降。
SCL 串行时钟线。
SCLK 串行时钟。
SCR 可控硅整流器。
SCSI 小型计算机系统接口, 一种连接计算机与外设的接口标准。组成一个SCSI接口的硬件包括计算机连接端口和连接计算机与外设的电缆。SCSI正在逐步被新兴的USB和IEEE 1341标准所替代。
SCSI Bus 请参考:SCSI
SCSI Interface 请参考:SCSI
SCSI Terminator 请参考:SCSI
SCSI2 请参考:SCSI
SCSI3 请参考:SCSI
SCT 单片发送器:一种内含数据通信接收器和发送器的单片集成电路。
SCTs 请参考:SCT
Scuzzy 请参考:SCSI
SD 1. 信号检测:提供一个指示信号是否出现的输出,是信号强度指示器的一种形式。

2. 安全数字存储器(SD)是一种非易失外部存储器载体,传承了“多媒体卡”或MMC格式,SD卡典型工作在3.3V,仅消耗有限的电流。SD存储器卡是广泛用于数码相机、智能电话及其它消费类电子设备的存储装置。

SDA 串行数据存取。
SDH 请参考:同步数字体系
SDO 串行数据输出。
SDRAM II 请参考:DDR存储器
SDTV 标准清晰度电视:一种没有达到高清晰度电视图像质量,但高于、至少等于NTSC画面质量的数字格式。SDTV可以是4:3或16:9的纵横比,同时增加了环绕立体声。不同的fps (每秒帧数)、线分辨率以及480p和480i的组合构成了12种ATSC标准的SDTV格式。
Second Harmonic Distortion 二次谐波失真(HD2):二次谐波与输入信号(载波)之比,常用dBc表示。
Secure Digital 请参考:SD
Secure Hash Algorithm 请参考:SHA
Secure Hash Standard 该标准制定了一种安全散列算法SHA-1,用于对数据文件或信息的压缩处理运算。
Semiconductor 1. 根据其化学状态或外部条件而表现为导体或绝缘体的物质,例如:硅、锗、砷化物等。

由于半导体元素位于化学元素周期表的第III和第V组,也称为“III-V”材料。

2. 电子器件(如:晶体管、二极管或集成电路)由半导体材料制成。

半导体器件可用于信号控制或放大,因为一个小的电压或电流信号,或者是物理激励源(如:光或压力),能够使半导体导通或阻止电子流动。也可以制成其他功能的器件,如:单向导通电流、发光、混频或传输信号等。
Sense Resister 请参考:电流检测电阻
Sense Resistor 放置在电流通道、用来测量电流的电阻。检流电阻两端的电压与待测电流成正比,放大器提供相应的电压或电流驱动。
Sense-Resister 请参考:电流检测电阻
Sense-Resistor 请参考:电流检测电阻
Sensor

An electrical sensor (also called an electronic sensor) is a device that detects a physical parameter of interest (e.g. heat, light, sound) and converts it into electrical signal that can be measured and used by an electrical or electronic system. The detected quantity is usually a form of energy that is analog (continuous) in nature and is converted into electrical energy using a transducer (e.g. a microphone is a transducer that converts sound energy into electrical energy).

Types of Sensors

The signal generated at the output of an electrical sensor is typically used for the purpose of making a measurement which can then be used to trigger a subsequent response. For example, a temperature sensor could be used to measure the temperature of a room and convert it into an electrical signal. If the measured room temperature is too low (below a pre-determined threshold) this information could be used by an electronic system that automatically switches on a heater to increase the temperature of the room back towards the pre-determined threshold. Alternatively, if the measurement from the sensor indicates that the room is too hot (above a pre-determined threshold), the system could automatically switch on an air-conditioning unit to reduce the room temperature. The common name for a sensor used to measure temperature is a thermometer. Nowadays, the output signal from an electrical sensor is usually processed by a digital processor. To make this possible, the continuous analog electrical signal must first be converted into a discrete digital representation using an Analog-to-Digital converter. Apart from heat and sound, electrical sensors can be used to detect and measure other quantities including light, pressure, speed, and mass. The size of the signal produced by a  sensor depends on the application e.g. Industrial sensors produce electrical signals typically between 20 and 30V while biosensors, used in health and fitness wearables (Figure 1) and which are used to make human body measurements,  typically produce electronic signals of only a few millivolts or even smaller.

health sensor platform

Figure 1 Health Sensor Platform

SEPIC 单端初级电感转换器:一种既可升压,也可降压(根据输入电压是提升或降低)的直流-直流转换器结构。
SerDes 串行/解串器。
Serial 请参考:串口
Serial Interface 串行接口(与并行接口相对应)每次发送一串数据中的一位,通过一条信号线和地线,或一对儿信号线,或者是一个无线信道(或用于不同方向的两套装置)进行数据传输。常见的串行接口有:USBRS-232、I²C、1-Wire

与之相反,并行接口一次发送多位数据,在相互独立的信号线上传输数据。
Serial Peripheral Interface 请参考:SPI
SFDR 无杂散动态范围:用于A/D转换器和D/A转换器(ADC和DAC)的指标。

ADC中,无杂散动态范围(SFDR)指载波频率(最大信号成分)的RMS幅度与次最大噪声成分或谐波失真成分的RMS值之比,SFDR通常以dBc (相对于载波频率幅度)或dBFS (相对于ADC的满量程范围)表示。

DAC中,无杂散动态范围(SFDR)指载波频率(最大信号成分)的RMS幅度与次最大失真成分的RMS值之比,SFDR通常以dBc (相对于载波频率幅度)或dBFS (相对于DAC的满量程范围)表示。具体取决于测量条件,SFDR在预先定义的窗口或奈奎斯特频率内观测。

另请参考:Maxim数据转换计算器
SFF 小外形因数:一种光模块。
SFF-8472 小外形因数:光模块标准规范。
SFP 可插拔小外形因数。
SFR 特殊功能寄存器。
SHA 安全散列算法:由NSA开发的用于数字签名的标准,NIST FIPS 186号。SHA是MD4的改进版,可产生160位散列字符,是IPSEC中提供的两个信息分类算法之一。
Shannon sampling frequency 请参考:奈奎斯特
SHDN 关断,低功耗待机模式。
Shift Register 两个或多个双稳态单元串联在一起。在每个时钟沿,各级(n)输出移至下一级(n+1)。应用包括时钟或信号延迟、延迟线、线性反馈移位寄存器等。
Shock Sensor 加速度传感器,通常为压电型,可以测量较高的加速度,但不能用来测量静态重力g。
Shoot-Through Current 推挽式放大电路中,一个晶体管源出电流,产生正电压,另一个晶体管为拉电流。这种结构中,两个晶体管不能同时完全导通,否则将造成电源短路。

引起两个管子同时导通的浪涌电流称为直通电流,导致两个管子导通的事件(例如,电路故障或开关转换瞬间)称为“撬棍”电路,因为它与由此命名的电源保护电路类似。

请参考:保护与隔离产品
Shut Down 请参考:关断
Shut-Down 请参考:关断
Shutdown Maxim的许多IC均具有该特性,通过一个逻辑电平输入进行控制,可使电路在不使用或待机状态下有效降低功耗。
SI 采样输入。
SiGe 硅锗工艺。
Sigma-Delta 请参考:Σ-Δ
Signal Detect 请参考:SD
Signal-Invalid O/P 信号无效输出。表示IC的RS-232信号全部无效。
Signal-To-Noise And Distortion Ratio 请参考:SINAD
Signal-to-Noise Ratio 信噪比,在指定时间内, 有用信号与噪声信号幅度之比,数值越大,效果越好。通常用dB表示。
Silicon Germanium 请参考:SiGe
Silicon Timed Circuit 请参考:STC
SIM 用户识别模块。
SINAD 信号与噪声 + 失真比:正弦波f(IN) (ADC输入正弦波,或DAC恢复的输出正弦波)的RMS值与转换器的直流到奈奎斯特频率之间的噪声(包括谐波分量) RMS值之比,一般用dB来表示。
Single Ended Primary Inductor Converter 请参考:SEPIC
Single-Wire Serial Interface 请参考:1-Wire
SLBI 系统环路反馈输入。
SLIC 用户环路接口电路:一种电话线接口。
Small Form Factor 请参考:SFF-8472
Small Form Factor Pluggable 请参考:SFP
Small Office/Home Office 请参考:SOHO
Smart Battery 一种带内部电路的电池,可为主系统提供充电状态。
Smart Battery Specification 请参考:SBS
Smart Phone 一种带有微处理器、存储器、显示屏和内嵌调制解调器的电话。智能电话在手机内集成了一些PC性能,特别是互联网连接。
Smart Signal Conditioner 一种可编程或结构复杂的信号调节器,能够实现更复杂的信号转换和校准。
Smartphones 请参考:智能电话
SMBus 系统管理总线:一种由Intel公司开发的2线串行总线标准。
SMBus I/F 请参考:SMBus
SMD 1. 表面贴装器件(SMD):一种安装在印刷电路板表面的元器件(与插孔式安装器件相反)。SMD封装形式允许每平方厘米的PCB上安装更多的器件,但对于手工焊接或原形设计比较困难。

2. 军标规范(SMD):美国政府为标准的MIL-STD-883产品制定的流程,以简化军品的购买,由DSCC (位于哥伦布的国防部供需中心)创办。
SMPS 开关电源。
SMR 专用移动波段:有两个频段:896MHz至901MHz (800MHz频段),采用两对25kHz信道;935MHz至940MHz (900MHz频段),采用两对12.5kHz信道。FCC已将这些波段分配成10个20信道区域。其中,900MHz SMR主要用于射频分配、寻呼及无线数据通信。
Sn whiskers 请参考:锡晶须
SNR 请参考:信噪比
Snubber 瞬态电压抑制器。
SO 小外型(一种封装类型)。
SOC State of change

Also see:

SoC 请参考:片上系统
Sod's Law 请参考:Murphy定理
Soft Start 一些开关电源所具有的性能,可限制电源启动时的浪涌电流。
Soft-Start 请参考:软启动
SOHO 小办公室/家庭办公室:在家里或狭小的办公室内办公。一些软、硬件公司常常为迎合SOHO市场而开发一些相关产品。
SOIC 小外形封装集成电路,一种封装技术。
Solid State 依靠半导体实现的固态器件或电路,它不是机械或真空管电路。
SONET 同步光纤网络:北美的一种同步光网络通信标准。定义了一系列的速率、格式、接口、传输选项及维护能力规范。SDH的最小速率为155Mbps。
SOT 小外形晶体管。
Space Diversity 在无线通信系统中,空间分集指的是利用多个传输通路传输信号。
SPC 统计过程控制。
SPCR 服务控制外设寄存器。
SPDR 服务控制数据寄存器。
SPDT 单刀/双掷开关。

开关具有三个端点,其中一个是公共端。公共端可以连接至其它两个端点中的任意一个。
Specialized Mobile Radio 请参考:SMR
SPFP 信号电源功能部分。
SPI 串行外设接口,由Motorola开发的3线串行接口。
SPICE 集成电路仿真程序。
Spread Spectrum 一种将信号调制到多个载波频率的技术。可以提供更安全的传输,并可降低干扰,提高频带的利用率。

利用扩频技术对时钟频率加入抖动处理,使发射频率不再集中在一个频点,还可以降低电磁干扰。

请参考:
sps 请参考:每秒采样率
SPST 单刀/单掷开关。
Spurious-Free 不会出现不希望的频率成分。
Spurious-Free Dynamic Range 请参考:SFDR
SQC 统计质量控制:利用统计的方法测量并改善制造过程和生产过程的质量。常用术语“统计过程控制”表示。
SR 摆率。
SRAM 静态RAM:不需要时钟定时刷新即可保持其内容的RAM。
SRF 自激频率。
SS 软启动;采样尺寸。
SSC 智能信号调理。
SSOP 缩小外型封装。
Standard Definition Television 请参考:SDTV
Standing Wave Ratio 请参考:VSWR
Star Ground 一种电路板布线技术,所有元件的地接在一个点上,而这个点的形状酷似“星”形,从中间向四周扩散。
Star Point 电路板布线中的一个点,其它引线由此点呈“星”形散开。
Static RAM 请参考:SRAM
statistical process control 请参考:SQC
statistical quality control 请参考:SQC
STB “机顶盒”或STB是有线电视或卫星信号与视频显示器、录像设备之间电气接口的统称,这个“盒子”通常置于电视机的上方(由此得名),能够实现诸多功能,例如:调谐器、数字或模拟电视信号解码、解密、付费电视频道的计费等。

Maxim提供全面的STB产品设计。

STC 1. 硅定时电路:对输入信号进行延时的电路,也称为延时线。

另请参考: Silicon Timed Circuits: Frequently Asked Questions

2. 系统定时与控制:时钟产生和分配系统或元件。可能包括一些时钟控制手段,如: 扩展频谱时钟发生器(降低EMI)、偏移控制、分频、频率控制、脉宽控制、延时和相位调节。

另请参考: 时钟发生器与分配器产品线主页
Step Down DC DC 请参考:降压
Step Down Regulator 请参考:降压
Step Down Switcher 请参考:降压
Step-Down DC DC 请参考:降压
Step-Up DC-DC 一种开关模式电压调节器,输出电压高于输入电压。

请参考应用笔记660:"Regulator topologies for battery-powered systems"。
Storage Area Network 请参考:SAN
Strobe 用于定时或同步的脉冲。
Subscriber-Loop-Interface-Circuit 请参考:SLIC
Successive Approximation Register 请参考:SAR
Superheterodyne Receiver 一种将载波频率和本振频率相结合,产生较低频率信号(IF)的无线接收机,与载波信号相比,中频(IF)信号容易进行解调。
Supervisor 请参考:微处理器监控器
Supervisory 请参考:微处理器监控器
Surface Acoustic Wave 请参考:SAW
Surface Acoustic Wave band-pass filter 请参考:SAW
surge suppressor 请参考:金属氧化物变阻器
Swallow Counter 吞脉冲计数器是用来构成可编程除法器的三部分电路(吞脉冲计数器、主计数器、双模前置分频器)的其中之一,该电路被普遍用于当前的频率合成器。

吞脉冲计数器用来控制设置为N或(N+1)的双模前置分频器。上电复位初始状态下,前置分频器的分频比设置为(N+1),当吞脉冲计数器完成S个计数周期后将分频比更改为N。

吞脉冲计数器的名称源于它从双模前置分频器的(N+1)分频比中“吞掉”了1。
SWAP 共享无线接入协议。
Switch 请参考:模拟开关
Switch Debouncer 请参考:去抖动
Switch Mode 用一个开关管和电感控制/调节充电电压/电流。
Switch Mode Controller 请参考:DC-DC控制器
Switch-Mode Power Supply 请参考:SMPS
Switched Cap 请参考:开关电容电路
Switched Capacitor Circuit 一种电路结构,常见于CMOS集成电路,利用时钟控制的开关和电容将电荷从一个节点传输到另一个节点,实现一个电阻功能。有效电阻值受电容容量和开关时钟频率的控制。
Switched Capacitor Converter 请参考:电荷泵
Switcher 请参考:DC-DC
switching amplifier 请参考:D类
Switching Controller

What is a Switching Controller?

A switching controller is an IC that controls the timing of the switching of a power transistor, usually a FET, used in a switching regulator. In some switching regulators, the FET is a discrete component, external to the controller, while in others, the FET is located in the same IC as the switching controller. The switching controller monitors the output of the switching regulator, as part of a feedback control loop, to ensure the output is kept constant under normal operating conditions.

Related Page:

Switching Regulator 一种电压调节器,用一个转换器件将电压转变成交变电流,然后再经过电容、电感及其它元件转换成不同的电压,最后获得直流电压。这种电路含有调整和滤波元件,可保证其稳定的输出。其优点是转换后的输出电压可以超出输入电压的范围,效率高;缺点是电路复杂。

请参考:DC-DC Converter Tutorial
SWR 请参考:VSWR
SWT 设置看门狗定时。
Synchronous Digital Hierarchy 同步数字体系:利用光纤传送信息的ITU-TSS国际标准。
Synchronous Optical Network 请参考:SONET
Synchronous Rectification 在开关电源中,“控制”二极管被取代或与FET开关并联,以降低功耗、提高效率。在电感充电期间,FET断开;当电感对负载放电时,FET导通。
Synchronous Rectifier 请参考:同步整流
System Management Bus 请参考:SMBus
System on a Chip 片上系统(SoC)在单个集成电路(芯片)上集成整个系统。通常组合了微处理器器核与接口单元,以及模拟、混合信号功能。
System Timing and Control 请参考:STC