电子工程术语和定义,以字母R打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
R 请参考:电阻
R-2R 1. R-2R梯形网络的缩写:一种采用梯形电阻网络进行D/A转换的方式。该网络包含两种阻值:R和2R。数字输入的每一位控制梯形网络的各个节点接入或脱离网络,以改变输出电压使其与有效位成比例。

2. 满摆幅。
RAC 绝对剩余容量(mA-hr)。
Radio Frequency Identification 请参考:RFID
Radio Frequency Interference 请参考:RFI
RAID 磁盘冗余阵列:廉价的磁盘冗余阵列。RAID是一种性能增强方式,在不同硬盘上存储相同数据,以获得高速和/或数据冗余。
rail-switching 请参考:G类
Rail-to-Rail Input 所允许的输入信号范围在电源电压范围内。
Rail-to-Rail Input or Output 允许的输入/输出电压范围达到电源电压的范围。
RAM 随机存取存储器。
Random Jitter 随机抖动(RJ)包括确定性抖动以外的所有抖动量(即与信号和已知噪声源无关的抖动)。

请参考:
RAR 剩余有效运行时间(最小)。
RC 阻容或电阻器-电容器,通常称为RC网络,由电阻、电容串-并联组合而成,用于信号滤波或延时。
rcvr 请参考:接收器
RE 剩余能量(焦耳)。
Real Time Clock 请参考:RTC
Received Signal Strength Indication 请参考:RSSI
Received Signal Strength Indicator 请参考:RSSI
Receiver 该电路能够从传输媒介(无线或有线)接收信号,并对接收信号进行解码或将其转换成能够驱动本地电路的形式。

例如:

  • 能够检测并解调电视广播信号的收音机
  • 能够将超声信号转换成电信号的超声接收机
  • 用于接收有线传输信号或背板信号的线接收器
  • 标准接口接收器(例如:USB、串口LVDS等)
  • 能够将光脉冲转换成电信号的光纤器件。
Recording Industry Association Of America 请参考:RIAA
Recovery Time 取消测试量变化的一个步进值后,传感器返回到基线值所需要的时间。通常定义为取消测试量变化的一个步进值后,传感器恢复到最终数值的10%所需要的时间。
Redundant Array Of Independent Disks 请参考:RAID
REF REF是IC封装图中使用的一个名词,代表间距的参考值(REF),该数值基于另一间距参数或由该参数计算得到。

例如:DIP (双列直插)封装每排第一个引脚与最后一个引脚之间的距离通常用REF表示,是每个引脚间距的倍数。对于一个16引脚的DIP封装,第一个引脚与最后一个引脚之间的距离是每个引脚间距的7倍(8个引脚之间间隔7个引脚距离)。
Regulator 请参考:电压稳压器
Relay 继电器是一种电磁开关器件,内部带有衔铁,衔铁在电磁引力的作用下控制一路或多路开关的连接。

有些继电器提供放大和隔离功能,应用比较直接。它们可以切换不同的电压(例如:RF或大功率交流信号)并提供隔离作用,不需要考虑电平转换问题。

与固态开关相比,继电器的缺点是:功效较低、噪声较大(包括机械噪声和电噪声以及“接触抖动”噪声)、尺寸较大、开关速度低、可靠性较差等。实际应用中通常用模拟开关替代继电器来切换信号。

继电器驱动电路的设计要求比较严格,因为它驱动的是一个电感负载。一般采用比较特殊的继电器驱动电路。接触抖动是另外一个需要考虑的问题,在Maxim网站上利用关键词“继电器”进行检索,可以得到相关的应用笔记。

Remote Diode 一种用于温度检测的二极管或连接成二极管的双极型晶体管,通常集成在待测温度芯片的内部。
Remote Temp Sensor 请参考:远端二极管
Remote Temperature 温度检测IC以外的测温点。
Remote Temperature Sensor 一种被作为温度传感器的远端PN结,通常被集成在并非用于温度检测的IC中。
Request To Send 请参考:RTS
Resistance 电阻,用符号R表示,单位为欧姆。在直流系统中,用于测量阻止电流的能力。电阻定义为元件两端的电压除以电流(R = V/I)。
Resistance Temperature Detector 请参考:RTD
Resonant Circuit 谐振电路或谐振槽路由电感和电容(或者是晶体、MEMS振荡器等等效机械单元)组成,使电路响应某一频率。根据电路配置的不同,可以在谐振频率处呈现为高阻或低阻,作为带通或带阻滤波器,或者是振荡器工作。

这种电路也称为LC或LRC电路,因为它们使用了电感(L)、电阻(R)和电容(C)元件。

过去,人们把这种电路称为“谐振槽路”,因为它的工作原理类似于一个流体系统的槽路,槽路尺寸定义为流体脉动地通过槽路时的自然频率。
Response Time 从空载到负载发生一个步进值的变化时,传感器的响应时间。通常定义为测试量变化一个步进值后,传感器达到最终数值90%所需要的时间。
Return To Zero 请参考:RZ
Reverse Breakdown Voltage 请参考:反向电压峰值
Reverse Recovery Time 开关从导通状态向截止状态转变时,二极管或整流器在二极管阻断反向电流之前需要首先释放存储的电荷,这个放电时间被称为反向恢复时间,或trr。在此期间电流反向流过二极管。
RF 射频:一种交流信号,频率在无线通信频段。
RF ID 请参考:RFID
RFDS 射频开发系统。
RFI 射频干扰:来自射频源的噪声。
RFID 射频识别:一种采用标签或模块承载唯一的ID号或代码,以便唯一识别目标的方法。识别方式可以采用无线(RF或射频)连接,即不需要实际连线或物理连接。可以通过多种途径实现RFID,典型应用包括:宠物ID、装配线器件识别、制造业的货物跟踪、零售装置等。

另请参考:NFC/RFID产品
RFPF 正电压基准。
RH 相对湿度。
RI 基准输入;环路指示。
RIAA 美国唱片工业协会。
Ripple Rejection 纹波抑制表示电源中出现交流波动时,放大器保持准确的输出电压的能力。
RISC 精简指令集计算机(RISC):计算机硬件设计支持精简后的指令列表。由于无需满足复杂指令的要求,可有效简化硬件设计并提高硬件的运行速度。

虽然有些操作需要执行更多的指令,但仍有可能加快RISC的运行速度,具体取决于指令组合、指令系统设计、编译器和支援软件在将操作转换成优化指令时的有效性。
RJ 请参考:随机抖动
RMS 均方根值。
RNPF 负电压基准。
Robbed Bit Signaling 请参考:随路信令
ROM 只读存储器。
RRC 剩余相对容量:电池剩余电量占总电量的百分比。
RS-232 EIA针对异步数据通信制定的串行接口,数据通信距离可以达到几百英尺。规定为单端(非差分)物理层通信,一条信号线用于发送数据,另一条信号线用于接收数据,公共传输线(地),另外还有一些定时信号或控制信号。机电设备信号传输(电传打字机)中给出了详细规范。是一种常见的接口标准,但近几年在大多数应用场合被USB接口所替代。

“串口”经常用来表示RS-232接口,这种说法并不准确 — RS-232是串行接口的一种,除此之外,还有其它串行接口形式。

自1987推出MAX232后,该器件迅速成为实现RS-232的大众化方案,因为器件本身只需要一路5V电源供电。内置DC-DC转换器提供标准规定的另一路电源电压。

(Maxim目前仍然生产MAX232,并针对不同应用推出了各种新产品。)

请参考:Selecting and Using RS-232, RS-422, and RS-485 Serial Data Standards了解有关RS-232与RS-422、RS-485差异的更多信息。

请参考RS-232收发器产品
RS-232C 请参考:RS-232
RS-422 请参考:RS-422/RS-485
RS-422/RS-485 RS-485RS-422为串行接口标准,以差分对儿(2线或双绞线电缆)形式发送数据,与非差分形式的串口(如RS-232)相比,能够提供更远的传输距离和更高的数据速率。请参考:差分信号

RS-485与RS-422可以配置成全双工和半双工总线系统。

请参考:Selecting and Using RS-232, RS-422, and RS-485 Serial Data Standards可以了解到更多关于RS-232、RS-422和RS-485之间差异的信息。
RS-485 请参考:RS-422/RS-485
RS232 请参考:RS-232
RS422 请参考:RS-422/RS-485
RS485 请参考:RS-422/RS-485
RSA 一种公共密钥算法,由其发明人Rivest、 Shamir和Adelman的名字命名,用于加密和数字签名。RSA于1977年发明,是当前使用最为普遍的加密和身份认证算法。
RSR 剩余待机时间(最小值)。
RSSI 接收信号强度指示器(或指示):用于指示接收器输入(接收)信号强度的信号或电路,信号强度指示器在蜂窝手机显示器中使用很普遍。

RSSI经常用在IF放大器之前的IF级。零中频系统中,它用在基带信号链路,位于基带放大器之前。

RSSI输出通常是直流模拟量,可以由内部ADC采样,可直接或通过外设或内部处理器总线获得采样后的代码。

RTC 请参考:RTC
RTCs 实时时钟:可提供时间(通常也提供日期)的时钟器件。RTC通常包含一个可长期供电的电池, 即使在没有电源供电的情况下也可以保持时间跟踪。

更多信息请参考实时时钟网页
RTD 一种电阻温度检测器(RTD),其温度系数(即阻值随温度变化)很大。这种器件用于温度检测,通常会有一个小电流流过器件,通过测量电压降得到温度值。热敏电阻是一种常见的RTD。
RTS 发送请求:一种数据通信信号(例如:RS-232)。
Rx 接收。
RZ 归零:一种二进制码流编码方案,两个数据位之间信号须回到零电压。该信号有三种有效状态:高电平、低电平和归零。