电子工程术语和定义,以字母P打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
p-channel 请参考:pMOS
P-P 峰值。
pA 皮安。
PA 功率放大器:一种用于大功率驱动的放大器。如用于扬声器驱动的音频放大器和发射器最后一级放大电路。
PAE 功效。
PAL 逐行倒相制式:欧洲大多地区使用的电视标准。与NTSC类似,但采用副载波倒相以降低对相位误差的敏感度,可显示为色度误差。通常采用626行、50Hz扫描系统,副载波频率为4.43362MHz。

请参考:Video Basics
PAM 请参考:脉冲幅度调制
Parallel 请参考:并口
Parallel Interface 并行接口(与串行接口相对)每次通过多条连线(或多个无线信道)传输数据,例如:GPIB、数据转换器的字节宽度并行接口、计算机主板或背板的存储器/数据总线等。

与之相对应的串行接口利用一条连线或线对儿,或无线信道传输数据(或双向传输数据)。

Parasite Power 器件直接由串行接口(1-Wire)供电。
Part 18 请参考:ISM
Partition Locking 可以保护存储器某一特定区域的写和/或读。
Passive Optical Network 请参考:PON
PBC 端口旁路电路。
pC 1. pC:皮库仑,电荷单位。

2. PC:印刷电路板(请参考:印刷电路板链接)。

3. PC:个人计算机。
PC Board 请参考:印制电路板
PC Card 一种符合PC卡技术规范的扩展卡(曾经称为PCMCIA)。PC卡是一个可插拔设备,尺寸大约与信用卡相同,可以插入相匹配的插槽中。
PCB 请参考:印制电路板
PCI 外设互连:一种最初用于计算机主板与接口卡,外设和处理器总线之间的标准接口。现在,PCI还经常用于视频显示卡、网络接口(例如:以太网)和SCSI、USB等外设接口。

PCI总线还支持早期的工业标准结构(ISA)标准。
PCI Express PCI Express® (外设高速互联),正式的缩写形式为PCIe®,计算机扩展卡设计用于替代早期的PCI、PCI-X和AGP标准。用于连接安装在主板上的外设并作为附加板的扩展卡接口。

PCIe电气接口还适用于各种其它标准,ExpressCard笔记本电脑扩展卡接口即为一个典型例子。

摘自:Wikipedia (English only)

PCI-E 请参考:PCI Express
PCIe 请参考:PCI Express
PCM 脉码调制(PCM)将模拟信号(例如音频信号)转变成数字二进制码(0或1),对脉冲信号进行编码,可提高抗噪声能力。PAM、PFM和PWM是常见的PCM方式。
PCMCIA 个人计算机存储卡国际协会:制定小型膝上电脑扩展卡标准,用于调制解调器、存储器及其它设备。此规范已命名为“PC卡”。
PCS 个人通信服务:美国对公众移动电话服务的一种统称,强调个人通信,与提供服务的技术无关。PCS包括GSM 1900、CDMA和TDMA IS-136、2G、CDMA、数字、GSM、TDMA等数字蜂窝技术。
PCT 请参考:高压炉测试
PDA 个人数字助理。请参考:"PDA方案"。
PDC 个人数字蜂窝:日本使用的数字无线标准。PDC使用TDMA空中接口。
PDH 请参考:准同步数字体系
PDI 鉴相器输入。
PDIP 请参考:DIP
PDJ 模板相关抖动。
PDM 脉冲密度调制。
PDO 鉴相器输出。
Peak Inverse Voltage 反向电压峰值(PIV)或反相电压峰值(PRV)表示二极管或其它器件在击穿之前可以承受的最大反向电压。也称为反向击穿电压。

注意:PIV还是FIPS 201个人身份认证的缩写。

peak reverse voltage 请参考:反向电压峰值
PECL 正射极耦合逻辑。
Peltier Junction 请参考:TEC
Periodic Operating Point Analysis 请参考:POP分析
Peripheral Component Interconnect 请参考:PCI
Peritel 请参考:SCART
Personal Communications Service 请参考:PCS
Personal Digital Cellular 请参考:PDC
pF 皮法拉。法拉是电容的单位,一个pF是10-12法拉(1000pF = 1nF、1000nF = 1微法拉)。
PFD 相位/频率检测器。
PFI 电源失效输入。
PFM 脉冲频率调制:一种脉冲调制技术,调制信号的频率随输入信号幅值而变化,其占空比不变。由于调制信号通常为频率变化的方波信号,因此,PFM也叫做方波FM。
PFMEA 工艺失效模式和结果分析(PFMEA):用于评估产品生产过程中生产工艺的缺陷和潜在的失效因素。
PFO 电源失效输出。
PG 电源就绪;功率增益。
PGA 可编程增益放大器:其增益通过独立的输入(通常是数字量)进行编程控制。

请参考:Programmable-Gain Amplifier, Using the MAX532 DAC
PGAs 请参考:PGA
Phase alternate line 请参考:PAL
Phase Jitter 请参考:抖动
Phase-Locked Loop 请参考:PLL
Phase-shift keying 请参考:PSK
Pin Electronics 自动测试设备(ATE系统)电路,用于连接被测器件。

引脚电子器件能够提供信号、电源或精确的电压和电流,并可测量引脚的响应、驱动以及电特性。

PIV 请参考:反向电压峰值
PKI 公钥体系:用于创建、编辑、废除数字公钥证书的标准、规程、软件的集合。
PLA 可编程逻辑阵列。
Plastic Leaded Chip Carrier 请参考:PLCC
PLC 可编程逻辑控制器(PLC或可编程控制器)为高度可靠、基于微处理器的系统,通过监控传感器和激励电路提供现场的实时自动控制。

请参考:Maxim PLC方案

PLC还是电力线通信(HomePlug)的缩写。
PLCC 引线芯片载体封装,也称为PLCC或塑料引线芯片载体封装,是一种表面贴的塑料封装,芯片四周有引线(引脚)。例如: Maxim的20引脚LCC封装图 (PDF, English only)。
Plesiochronous Digital Hierarchy 时分复用网络,电信公司利用该网络通过铜缆传输电话数据。整个网络通过其树形结构共用同一频率,在不同的网络边缘节点存在相位和延时变化。
PLL 锁相环(PLL)是一个控制系统,能够产生与“参考”时钟保持固定相位关系的信号。锁相环响应频率和相位信息,自动提高或降低受控振荡器的频率,使其频率和相位与参考时钟保持一致。

锁相环广泛用于无线通信、电信、计算机及其它电子设备,用于产生稳定时钟,或从嘈杂的通信信道恢复信号,或者是在微处理器等数字逻辑电路设计中产生分布式时钟。

摘自Wikipedia
PLM 焊盘限制金属。
PMIC 电源管理集成电路:用于对电源调节、控制的集成电路。
PMM 电源管理模式。
Pmod
Pmods是小尺寸I/O接口板,用于扩展FPGA/CPLD和嵌入式控制板的功能。Pmod通过6引脚或12引脚连接器与系统主板通信。
Pmod是Digilent Inc.的商标。
pMOS p沟道金属氧化物半导体(pMOS)晶体管在栅极(“沟道”)采用p型参杂技术,栅极施加负压时器件导通。
PMR 个人移动无线通信:通常限定在特定用户群体使用的无线电频段,例如:突发事件服务或矿区作业。
PN Temperature Sensor 请参考:结型二极管传感器
PoE 以太网供电:利用传送数据的以太网线缆为远程终端供电的一种方法。
point of load 请参考:分布式供电
Point-of-Load 负载点(POL)电源在靠近负载处单独放置电源调节器(线性稳压器或DC-DC),解决了高性能半导体器件,例如:微控制器、ASIC等,所面临的高峰值电流、低噪声裕量等设计挑战。

更多信息:
POK 电源好。
POL 请参考:分布式供电
poly-carbonmonofluoride 请参考:锂电池
PON 无源光网络:一种通过复用光纤提供高性能光纤到户(FTTH)连通的低成本方案。PON可在同一网络用无源光元件(分离器)连接32个(或更多)用户。
pop 请参考:喀嗒声
POP Analysis
周期工作点(POP)分析是开关电源设计中查找稳态工作条件的仿真技术(用于EE-Sim)。
在时域运行一个转换周期,周期起始时刻的电感电流和电容电压与周期终止时刻的电感电流和电容电压进行比较,当二者之差低于10-9时,判断为稳态条件,POP分析结束。
Pop Reduction 请参考:喀嗒声抑制
pop-noise 请参考:喀嗒声
POR 上电复位。
Positive Temperature Coefficient 请参考:PTC
Pot 请参考:电位器
Potentiometer 可变电阻,滑动头可从电阻的一端滑动到另一端,阻值与滑动头的位置成比例。
Power Added Efficiency 在RF功率放大器中,功效(PAE)定义为输出信号功率与输入信号功率之差与直流电源功耗的比值,即:

PAE = (PRFOUT - PRFIN)/PDC = (PRFOUT - PRFIN)/(VDC*IDC)
Power Amplifier 请参考:功率放大器
Power Fail 通过微处理器监控电路对即将出现的电源故障发出预警信号。
Power Fail Comparator 请参考:电源失效
Power Fail Detector 请参考:电源失效
Power Harvesting 请参考:能量收集
Power Management Integrated Circuit 请参考:PMIC
Power Supply Rejection Ratio 请参考:PSRR
Power-Fail Comparator 请参考:电源失效
Power-Over-Ethernet 请参考:PoE
PowerCap 一种特殊的表贴封装,其顶端可打开,对内部进行操作。这种封装不用更换PCB布线即可轻松升级NV RAM。用户只需打开顶端盖子,即可更换内部的IC。
Powerline 请参考:HomePlug
Powerline Communications 请参考:HomePlug
PPAP 产品部件鉴定流程,在汽车行业用于新产品发布或投入使用的接受准则。
PPOT 请参考:高压炉测试
PRBS 伪随机二进制序列。
PRC 寄生电阻对消。
PRCM 寄生电阻消除模式。
Pre-Bias Soft Start 能够在上电过程中防止输出电容放电的电源。输出电容的放电容易导致冷启动时的振荡问题或当热插拔时在输出电压总线上产生高压干扰。预偏置软启动是冗余电源、并联型电源模块、电池备份电源总线及其它单节点多电源系统中的重要功能。

请参考:MAX1917 Provides Pre-Bias Soft Start for Redundant Supply
Preemphasis 在一些发射系统和录音系统中(例如:乙烯基录音带、FM收音机、模拟磁带),高频噪音较大。为进行补偿,一般在发送端对音频信号进行预加重。即通过一个高通滤波器对信号进行滤波,以提升音频信号的高频部分。然后在接收端采用一个与之匹配的低通滤波器对信号进行还原,从而获得一个平坦的频率响应,接收滤波器可以减小发射过程中引入的高频噪声。
Pressure Cooker Test 高压炉测试(PCT)指在高温、潮湿、高压力条件下的测试,也称作高压箱测试或压力炉测试(PPOT)。
Pressure Pot Test 请参考:高压炉测试
Printed Circuit Board 印制电路板,或PC板,或PCB,是一种印制或蚀刻了导电引线的非导电材料。电子元器件安装在这种板子上,由引线连接各个元件,进行装配或构成工作电路。

PC板可以有一层或两层导体,也可以有多层导体 — 多个导电夹层,每层通过绝缘层隔离开。

最常用的电路板是由塑料或玻璃纤维以及树脂复合物和铜线制成的,当然,也会用到其他各种材料。大多数PCB是平板或刚性板,而柔性层也可用于弯曲的空间内。

元件可以利用SMD (表面贴装)或过孔技术安装。
Private Mobile Radio 请参考:PMR
PRM 性能报告信息。
Process Failure Mode and Effects Analysis 请参考:PFMEA
PROCHOT 请参考:PROCHOT#
PROCHOT# Intel Pentium 4处理器的数字输出引脚,用于指示内部热控制电路是否使能,这种情况出现在处理器达到其最大工作温度的情况下。
Production Part Approval Process 请参考:PPAP
PROFIBUS 一种独立于供应商的开放式现场总线标准,可用于生产自动化、楼宇自动化及过程控制等领域。利用无源双线网络(RS-485),PROFIBUS已成为欧洲现场总线标准EN 50 170,它包括FMS、DP及PA三个版本,详情请访问www.profibus.com (English only)。
Programmable Controller 请参考:PLC
Programmable Gain Amplifier 请参考:PGA
Programmable Logic Controller 请参考:PLC
PROM 可编程只读存储器。
PRT 铂电阻温度计,一种电阻温度检测器件(RTD)。
PRV 请参考:反向电压峰值
PS 功率检测。
PSD 前导码交换分集。
PSK 相移键控(PSK):一种用载波相位表示输入信号信息的调制技术。
PSR 电源抑制。
PSRR 电源抑制比(PSRR)指放大器在其直流电源电压变化时,保持其输出电压的能力。

  PSRR = (VCC的变化量)/(VOUT的变化量)

另请参考:纹波抑制,表示对交流电变化的抑制能力。

PSW 程序状态字。
PTC 正温度系数(PTC):当元件的阻值随着温度的升高而增大时,认为该元件具有正温度系数。

例如:Hewlett-Packard的第一款商用化产品:音频振荡器,在反馈电路中利用一个普通的电灯泡作为PTC元件,以便在频率变化时保持稳定的输出幅度。
Public Key Infrastructure 请参考:PKI
Pulse Code Modulation 请参考:PCM
Pulse-Amplitude Modulation 脉冲幅度调制(PAM)是一种脉冲调制技术,这种调制方式中脉冲幅度随着信号幅度的变化而变化。
Pulse-Frequency Modulation 请参考:PFM
Push-Pull 一种输出结构,它使用一个有源器件源出电流,另一个吸入电流。常见的例子有:用n沟道器件拉至地或负电源电压,用p沟道器件源出电流提升输出的CMOS电路。音频放大器的输出级采用NPN和PNP构成的图腾柱架构。

请参考应用笔记660:"Regulator topologies for battery-powered systems"。
PV-S 皮伏秒。
PVR 个人录像机。
PWD 脉宽失真。
PWM 1. 利用脉冲宽度对信号进行编码或调制,每个脉冲的宽度是信号幅度的函数。

2. 一项用于调制传递给负载的功率的技术。

在DC-DC开关调节器中,通过改变主电源驱动脉冲的宽度(也称为占空比)来保持所需要的输出电压。在直流电机控制中,通过改变脉冲宽度来调节电机转速。
PWM Fan Control 请参考:风扇控制器 - PWM
PWM Temperature Sensor 温度传感器,输出为固定频率、占空比与被测温度呈线性关系的数字、逻辑电平输出信号。