电子工程术语和定义,以字母M打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
M2M 机器与机器、机器与移动设备之间利用无线技术进行通信,常用技术有:蜂窝电话网络技术、WLAN、Bluetooth和RFID (无线频率识别)。典型应用包括:自动读表、舰队管理、自动售货、监控、安全报警系统、遥控装置等。
mA 毫安培或毫安:等于1/1000安培。安培是测量电流的基本单位。
MAC 请参考:MAC地址
MAC Address 媒体存取控制地址(maca, MAC):唯一识别网络各个节点的硬件地址,例如:IEEE-802 (以太网)网络。MAC层直接与网络媒体连接。
maca 请参考:MAC地址
Machine-to-machine 请参考:M2M
machine-to-mobile 请参考:M2M
mAh 请参考:mAh
Make-Before-Break 请参考:MBB
Manchester Data Encoding 曼彻斯特编码是一种二进制相移键控(BPSK)形式,它作为一种低成本的射频(RF)数据传输方案得到了普遍认可。其关键特性是:编码数据保证不会出现长串的连续“0”或“1”。这意味着可以从传输数据中提取时钟,能够通过具有低精度、低成本数据时钟的发送器传输信号强度变化的数据。

详细资料请参考:Manchester Data Encoding for Radio Communications
Manchester Encoding 请参考:曼彻斯特数据编码
manganese dioxide 请参考:锂电池
manganese lithium 请参考:锂电池
MAP 进气歧管绝对压力。
Margining 裕量是在确定“安全工作范围”的测试过程中得到的。在规定的输入范围确定器件的灵敏度和工作能力的参数各有不同,绝大多数器件能够定义一个安全的规格范围,保证所要求的性能和产出率。
Master Out Slave In 请参考:MOSI
Max. DNL (LSB) 最大差分非线性,用最低有效位表示。
Max. Hold Step (MV) 在采样模式与保持模式的切换过程中,寄生电容的电荷注入所产生的保持电容电压变化的最大值。
Max. INL as percent FSR 最大INL (±FSR)是最大积分非线性,用满量程的百分比表示。
MaxBass 请参考:低音增强
MAXTON 最大导通时间。
MBB 先合后断:开关器件中,在原来的连接即将断开之前,把新的连接建立起来,这样可以避免开关通路的开路状态。

用于机械系统(例如:继电器或手动开关)和固态模拟多路复用器或开关。
MBC 主升压转换器。
Mbps 请参考:带宽
MC 多路通信器。
MCM 1. 多芯片模块(MCM):一种集成电路封装形式,包含两个或两个以上的互连芯片。

2. MCM是千圆密耳的缩写,一种老式的线规测量方法,1 MCM = 1 kcmil = 0.5067平方毫米。1 mil为1/1000英寸。直径为200 mil的线缆等效于40 MCM。

MCM通常用于表示直径较大的线缆,大多线缆使用AWG。

3. MCM也用于表示“百万立方米”。
Mcps 1. 每秒兆周(老式名称):兆赫兹。

2. 码片速率(Mcps):在直序扩频信号中,一个“码”代表一个编码单元。Mcps是用于测量电路所能提供的码率的单位。

请参考:扩频通信概述
MDAC 多路数/模转换器。
MEC 请参考:微能量电池
Media Access Control Address 请参考:MAC地址
Media Independent Interface 用于支持10Mbps和100Mbps以太网的并行总线。
MegaBaud RS-232逻辑电平相兼容的数据速率,通常在1Mbps或更高。
megabits 请参考:带宽
Megachips per Second 请参考:Mcps
Megacycles per Second 请参考:Mcps
Megahertz 请参考:MHz
MEMS 是微机电系统(Micro Electronic Mechanical Systems或microelectromechanical systems)的缩写,系统由机械和电子元件组成,利用半导体制造技术制作。常见应用有:压力和加速度传感器,由传感器、放大器或调理电路组成。其他应用包括:开关、控制阀、波导等。
MESFET 金属半导体场效应晶体管采用金属半导体结(肖特基)建立导通沟道,与JFET (使用p-n结)不同,与MOSFET (使用金属-氧化物-半导体层)也不同。
Metal Oxide Varistor 金属氧化物变阻器(MOV或浪涌抑制)是将过高电压转换成地电位和/或中间值的分立元件。
metal whiskers 请参考:锡晶须
Metal-Semiconductor Field-Effect-Transistor 请参考:MESFET
MFSK 多频键移。
MHz 兆赫兹(MHz):频率单位 — 每秒钟的百万周期数。
Micro Energy Cell 微能量电池(MEC)是小尺寸、具有较长使用周期的可充电电池,在能量收集系统中用作储能。

THINERGY® MEC是Infinite Power Solutions提供的一个典型应用。

Microamp 请参考:uA
microampere 请参考:uA
Microelectromechanical systems 请参考:MEMS
MicroLAN 1-Wire网络。利用1-Wire元件可通过双绞线实现PC或微控制器的数字通信,是一种低成本网络方案。
MicroMonitor™ 一种监控器件,监视微处理器控制系统的三个关键条件:电源、软件运行和外部故障。
Microprocessor Supervisor 用于监视主微处理器或微控制器电源电压的器件,在某些条件下产生有效输出。通过监视故障条件产生适当的响应,通常向微处理器发出一个复位信号。
MII 请参考:介质无关接口
Milliamp 请参考:mA
milliamp-hour 请参考:mAh
Milliampere 请参考:mA
Millivolt 请参考:mV
MIMO 多入、多出(MIMO)系统中有多个天线和多个接收机。它利用了多径效应的优势, 发射信号通过不同的传输路径到达接收机。不同路径具有不同的传输延时, 结果同一发射信号在不同时间到达接收端。

通常多径是一个干扰源, 而MIMO系统则利用数据通过不同途径、在不同时间到达接收机这一特点来改善数据链路的质量。例如, 它不是依靠一个天线通道接收全部信息, 而是根据从不同天线接收的码片组合获取信息。这种方案可以在指定的传输距离下提高数据速率, 或在给定的数据速率下提高传输距离。

MIMO用于实现802.11n标准。

Min LOS Sens. 检测信号丢失故障时能够编程设置的最小灵敏度。
Min Stable Closed Loop Gain 能使放大器稳定的最小闭环增益。
MISI 与输入隔离的主机输入、从机输出。
MISO 与输出隔离的主机输入、从机输出。
Mixed-signal

Mixed-signal ICs are integrated circuits that contain both analog and digital circuitry on one chip. An analog signal is a continuous time-varying signal, and a digital signal is a noncontinuous signal that takes on only a finite number of values. Mixed signal ICs make use of both of these types of signals. Mixed-signal ICs are used in a wide variety of applications and application-specific integrated circuits (ASICs).

Analog signals

As an example, a building block of analog circuit design is the op amp, which is a high-gain amplifier. An op amp can take a continuous signal and output another, higher-valued, continuous signal. An op amp can also be used to make a comparator, which is a circuit that compares two input voltages and outputs a binary signal indicating which is larger. Since the output of the comparator is digital, this is an example of a mixed-signal circuit.

Digital signals

Where analog signals are continuous, digital signals are discrete, meaning that they take on a finite number of values. An example is a square wave, where a signal alternates between values in steps, ideally instantaneously. Another example is a binary signal, which can have two possible values (such as 0/1 or on/off) and is used in logic gates such as AND/NAND gates or in D flip flops.

ADCs and DACs

The two clearest examples of mixed-signal ICs are analog to digital converters (ADCs) and digital to analog converters (DACs). Since these convert analog to digital or digital to analog, they must contain circuitry for both.

ML 请参考:锂电池
mm 毫米。
MMI 人机界面。
Modulator

What is a Modulator?

A modulator is an electronic circuit that superimposes a low-frequency (information) signal onto a high-frequency (carrier) signal for the purpose of wireless transmission. The reason for this is that higher frequency signals can be received using shorter aerials, which are more practical than longer ones. The information signal can be either analog or digital.

The modulator circuit superimposes the information signal onto the carrier signal by modifying one of the properties of the carrier, i.e., amplitude, frequency, or phase.

The following table summarizes the main modulation types for each type of information signal.

 

Amplitude

Frequency

Phase

Analog

Amplitude Modulation (AM)

Frequency Modulation

(FM)

Phase Modulation

(PM)

Digital

Amplitude Shift Keying

(ASK)

Frequency Shift Keying (FSK)

Phase Shift Keying

(PSK)

Once the transmitted signal has been detected and received, a demodulator circuit is then used to recover the information signal from the carrier. 

Learn MoreI/Q Modulators and Demodulators

Monotonic 如果对于每个n,Pn + 1大于或等于Pn,则该序列是单调递增的;同样,如果对于每个n,Pn + 1小于或等于Pn,则该序列是单调递减的。

通俗地讲,当数值增加时就不会减小,或当数值减小时将会不增加。
MOSFET 金属氧化物半导体场效应晶体管;金属氧化物硅场效应晶体管。

MOSFET中,连接漏极和源极的沟道受金属栅控制,栅极与沟道之间通过非常薄的氧化物绝缘层隔离。栅极电压形成的电场允许或阻止电流的流通。

相比较而言,JFET的沟道受控于p-n结;MESFET则采用金属半导体结(肖特基)。
MOSI 主输出从输入:四种串行外设接口(SPI)中的一种。
MOV 请参考:金属氧化物变阻器
MPU 微处理器单元。
MPW 多项目晶圆。
MQFP 公制四扁平封装。
mrad 毫弧度。
ms 毫秒。
MSA 测量系统分析是一种确保产品的测试测量可靠、稳定并具有较高的统计置信度的方法。
MSB 最高有效位。在二进制数中,MSB是最高加权位。通常,MSB位于二进制数的最左侧,LSB位于二进制数的最右侧。
Msps 每秒百万次采样:代表数字转换系统速率的单位,每秒采样值表示能够准确捕获的最高频率。
MT 请参考:数据传输
MT/s 请参考:数据传输
MTIMD 多音互调失真。
MTPR 多音功率比。
Multi-Chip Module 请参考:MCM
Multipath 在无线传输系统中,多径是指同时接收到两个副本,这两个副本经过了不同的传输途径,具有不同的传输延时。

例如:从建筑物或其他物体反射的信号与直接传输的信号(非反射信号)一起被接收机接收。这在电视接收机中会引起“叠影” — 人们可以看到在水平方向有一个衰减的回波叠加在主图像上。

另外一个常见的例子是收音机(特别是调幅收音机),信号通过电离层反射后具有一定的延时,这个信号与直接传输的信号一起被收音机所接收。

通常,多径对系统造成了不良影响,但在MIMO系统中不同,MIMO系统专门利用不同的天线发送信号的副本,复杂的接收系统将不同码片组合起来进行处理,以改善系统性能。
multipath interference 请参考:多径
Multiple Input-Multiple Output 请参考:MIMO
Multiplex 1. 把两路信号(模拟信号或数字信号)合成为一路,能够在后续电路分离。例如:OFDM、标准FM立体声广播(可将左、右声道信号复用到一路基带信号)、标准电视(视频信号和多路音频信号共享一个信道)以及时分复用(以不同时隙提供信号)。

2. 模拟开关矩阵,通常指在一片CMOS芯片上,允许一路输入切换到几路输出的任何一路,具体受数字信号控制。

复用器还可用于反向数据传输,对于矩阵开关来说,可以将几路输入中的一路切换到输出端,由控制信号决定具体的切换。

如果在一个芯片上实现上述多个通道的功能,该芯片为多路器件。

Maxim提供数以百计的这种器件,请参考模拟开关和多路复用器产品线网页。
Multiplexer 请参考:多路复用
Multiplexing 请参考:多路复用
Multiplexor 请参考:多路复用
Murphy's Law “事情一定会按最坏的方式发生”。
mutual conductance 请参考:跨导放大器
MUX 请参考:多路复用
mV 1毫伏等于1/1000伏特。
mW 毫瓦。
MW 兆瓦。
MxTNI MxTNI™ (Maxim微型网络接口,早期称为TINI)是Maxim商标,用于小规模网站服务器。MxTNI平台由微处理器构成,便于连接互联网。该平台组合了I/O板、完整的TCP/IP栈及可扩展Java运行环境,大大简化互联网连接设备的开发。