电子工程术语和定义,以字母I打头

0-9ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
I 请参考:安培
I²C I²C (发音为"I-方-C",表示为I²C,但通常也表示为I2C)是“内部IC总线"的缩写。I²C为2线、低速率、串行数据连接IC总线,用于集成电路之间的信号传输,通常是在同一电路板上。

SMBus™具有类似的电气特性 — 请参考Comparing the I²C Bus to the SMBus

更多信息: 从网站上搜索I&_charset_=UTF-8²C查找其它与I²C相关的文章和产品。
I²S I²S音频接口(I²S)是连接数字音频设备的总线接口标准,I²S总线具有独立的时钟和数据信号,实现低抖动音频连接。总线包含三条信号线:时钟线、字选线、复用数据线。
I-Link 请参考:FireWire
I.M.V.P 请参考:IMVP
I/O 输入/输出。
I/Q 1. I/Q调制是用来将两路信息合成为一路信号的方法,以便在后续电路分离。两路相差90°的载波经过调制组合到一起。

I/Q是“同相/正交相位”的缩写,表示两路载波信号的相位关系。

2. IQ (Q应该为下标,但有时没有下标而是将其写作“IQ”):静态电流,表示静态电路(没有驱动负载,电路没有作用输入)的电流损耗。

3. 代表智商,相关测试表明电子工程师总是表现出色。
IBO 输入衰减:在功率放大器中,为了得到所期望的输出线性度和功率,需要衰减输入功率的大小。最大输出功率对应的输入功率与最佳线性度所对应的输入功率之比。
IC 1. 集成电路:一种半导体器件,集成有许多晶体管及其它元件,并在单片半导体材料上互连。

2. 内部连接。
IC Foundry 请参考:晶圆
ICA 集成电路累加器。
ICR 内部校准寄存器。
ICVS 请参考:互阻放大器
Ideal Factor 请参考:理想系数
Ideality Factor 用于修正理想PN结方程与测量器件之间差异的固定调节系数。
Idle Mode™ 当电路处于轻载状态时, 可以利用跳脉冲提高开关调节器的效率。

这项技术是PWM架构的变形, 轻载时采用PFM技术来保证PWM电路的高效和低噪声特性。轻载时, 电路根据需要跳过几个脉冲(工作方式如同PFM电路);重载时, 以PWM方式工作。结果可以在较宽的负载范围内获得最高效率。

更多信息,请参考:DC-DC Converter Tutorial (图14附近的章节)。

IEC 1. IEC代表国际电工委员会,负责“制定、出版有关电工、电子及其相关技术的标准”。

2. 表示13种电源连接器的一种,IEC 60320规范对其有详细说明。通常用C13和C14连接器表示,用于计算机和许多交流供电电子设备与交流电源的连接。

3. 集成电子元件。
IEC connector 请参考:IEC
IEC-320 请参考:IEC
IEEE 来自www.ieee.org:“IEEE为非赢利性的专业技术协会,在近175个国家拥有超过360,000个会员。全称是电气与电子工程师协会(IEEE),该组织以其名称的字母缩写I-E-E-E而著称。” IEEE还是多项电气标准及电子标准的发起者。
IEEE 1394 请参考:FireWire
IEEE 802.11g 请参考:802.11g
IEEE 802.15.4 请参考:ZIGBEE
IEEE 802.16 请参考:WiMax
IEEE P 1451.4 请参考:传感器电子数据表
IEEE-1394 请参考:FireWire
IEEE-488 请参考:GPIB
IEEE802.11 请参考:802.11
IEEE802.11a 请参考:802.11a
IEEE802.11b 请参考:802.11b
IERC 国际电子研究组织。
IF 中频:无线通信系统用基带信号调制载波频率,以便实现无线传输。多数情况下,不是直接调制到载波,而是调制到较低频率的IF并进行处理。在后级电路,IF信号再被转换到发送频段。
IFM ISDN文件管理器。
IFT 中频变换。
IHS 请参考:集成散热器
IIC 请参考:I²C
III-V 请参考:半导体
IIP3 三阶输入截止点:保证放大器为线性状态时对应的三次谐波和基波功率的交叉点。IIP3是非常有用的参数,用于预测小信号互调的影响。
IIS 请参考:I²S
IM 请参考:互调
IMA ATM反相多路复用,支持T3或E3的MGX卡模块能够在多达八条T1或E1线上实现反相多路复用。
Image Frequency 解调时接收器将RF信号转换到更低的中频(IF)。除了IF之外,还会产生称为“镜像频率”的信号,通常需要滤出。
Image Rejection 接收器抑制镜频信号的能力。通常采用接收器在所要求频率下的灵敏度与在镜像频率下的灵敏度之比来表示,单位为dB。
IMD 互调失真(IMD):当两个信号在非线性电路或器件中混频时,将产生新的频率成分(这些频率在原始信号中并不存在),所产生的这一信号失真称为互调失真或IMD。
Impedance 阻抗,用符号Z表示,用于测量对电流的阻止能力。单位为欧姆。

在直流系统中,阻抗与电阻相同,定义为元件两端的电压除以电流(R = V/I)。

在交流系统中,由于电容、电感的影响,公式中引入了“电抗”,是频率的函数。交流系统中的阻抗单位仍然是欧姆,用公式Z = V/I表示,但V和I与频率有关。
Impedance Matching

Impedance matching is designing source and load impedances to minimize signal reflection or maximize power transfer. In DC circuits, the source and load should be equal. In AC circuits, the source should either equal the load or the complex conjugate of the load, depending on the goal.

Impedance (Z) is a measure of the opposition to electrical flow, which is a complex value with the real part being defined as the resistance (R), and the imaginary part is called the reactance (X). The equation for impedance is then by definition Z=R+jX, where j is the imaginary unit. In DC systems, the reactance is zero, so the impedance is the same as the resistance.

Why is impedance matching needed?

Impedance mismatch can lead to signal reflection and inefficient power transfer. These reflections cause destructive interference, leading to peaks and valleys in the voltage. Impedance matching is therefore important to obtain a desirable VSWR (voltage standing wave ratio).

Conjugate matching vs. reflectionless matching

Depending on whether the goal of impedance matching is maximizing power transfer or minimizing signal refection, either conjugate matching or reflectionless matching is required.

Maximum power transfer is obtained when the output impedance of the source is equal to the complex conjugate of the input impedance of the load (ZS=RL-jXL). This is called conjugate matching.

Minimal signal reflection is obtained when the source impedance is equal to the load impedance (ZS=RL+jXL), which is called reflectionless matching.

Since reactance is zero in DC systems, this is equivalent to the two resistances being the same in either case. Impedance matching will result in both minimal signal reflection and maximal power transfer in DC systems.

What is an impedance matching device?

Matching networks are configurations used to match source and load impedances, and impedance matching devices are the components that make up these networks. Finding these component values can be done using computer simulations, manual computations, or with tools such as the Smith chart. See Tutorial 742: Impedance Matching and Smith Chart Impedance for how to use the Smith chart for RF impedance matching.

Smith Chart for impedance matching

Smith Chart for impedance matching.

Impulse 请参考:UWB
IMVP Intel移动电压配置:按照处理器的工作状态动态调节处理器电压(VCC)的技术,以降低处理器功耗。在给定功耗下允许更高的处理器时钟速率;在给定时钟频率下能够获得更低功耗。
In-Rush 请参考:浪涌电流
In-Rush Current 请参考:浪涌电流
Inductive Kickback 流过电感的电流中断时,电感电压发生迅速变化。在继电器和其它感性负载中常用缓冲二极管旁路这部分能量。反冲会引发一些问题(导致EMI及元件故障);也可用在电源电路,产生更高的电压或相反极性的电压。
Inductor-Based 请参考:DC-DC
Inductor-Based Switcher 请参考:DC-DC
Industrial Scientific And Medical 请参考:ISM
InfiniBand InfiniBand结构是一种工业标准,是基于信道、开关架构,用于服务器互连的结构。InfiniBand改变了服务器构建、调度及管理方式。
Infrared 请参考:IR
Infrared Data Association 请参考:IrDA
InGaAs 铟镓砷化物。
Ingress Protection 进入防护等级(IP防护等级)规定了对机箱保护的要求,使其能够避免污染物浸入,例如:灰尘、流体(水等物质)。IEC标准60529给出了IP等级的定义。

另请参考:iButton Certifications

INL 积分非线性。
Input Back-Off 请参考:IBO
Input CMVR (V) 共模电压范围(CMVR)或输入电压范围(IVR):对于具有差分输入的信号处理器件,如运算放大器,CMVR是运算放大器保持线性的条件下所允许的共模信号范围。

如果反相输入端的信号用V1表示,同相输入端的信号用V2表示,则共模电压为:VCM = (V1 + V2)/2。

有些运算放大器允许共模电压在电源电压减去二极管压降的范围内。Maxim的许多运算放大器允许共模电压的范围达到一路电源或两路电源的摆幅,甚至超出电源电压的摆幅(Beyond-the-Rails™)。
Input Voltage Range 请参考:输入CMVR (V)
Inrush 请参考:浪涌电流
Inrush Current 瞬态输入浪涌电流,在电源启动过程中测得。一旦输入电容充电,该电流降低到较低的稳态电流。通常采用热插拔控制器或其它保护电路限制浪涌电流,因为不受控制的浪涌会损坏元件,降低其它电路的供电电压,导致系统错误。
Int. Ref. 内部基准。一个片内电压基准。
Integral Non-Linearity 请参考:积分非线性
Integral Nonlinearity 数据转换器接近理想传输函数斜率的能力。它可由端点连线或最佳直线拟合方式定义。对于同一数据转换器,不同的定义方式会得到不同的数值。
Integrated circuit 请参考:IC
Integrated Heat Spreader 集成散热器(IHS)是用于连接散热片或其它散热装置与CPU或GPU处理器的表层。缩写为IHS。
Integrated Interchip Sound 请参考:I²S
Integrated Temperature Sensor 请参考:本地温度传感器
Intel Mobile Voltage Positioning 请参考:IMVP
Intellectual Property 知识产权:通过智力开发获得的发明创造,例如:贸易知识、技术信息、文献著作、艺术创作等,包括专利、版权和商标。
inter-IC bus 请参考:I²C
Inter-IC Sound 请参考:I²S
Inter-Modulation Distortion 请参考:IMD
Inter-Symbol Interference 请参考:ISI
Intergrated circuit 请参考:IC
Interleave 组织计算机硬盘的数据扇区,使读/写头能够更快的读取信息。
Intermediate Frequency 请参考:IF
Intermod 请参考:IMD
Intermodulation 信号在电路中的混频过程,电路非线性会产生所不期望的输出频率,这些频率成分在输入中是不存在的。
Intermodulation Distortion 请参考:IMD
Internal Temperature 请参考:本地温度
International Electrotechnical Commission 请参考:IEC
International Standards Organization 请参考:ISO
International Telecommunication Union 请参考:ITU
Internet Protocol 通过互联网传输数据的标准,也称作IP或TCP/IP。
Internet Service Provider 请参考:ISP
Intersymbol Interference 请参考:抖动
Inverter 请参考:反相开关调节器
Inverters 请参考:反相开关调节器
Inverting Controller 请参考:DC-DC控制器
Inverting DC-DC Converter 请参考:反相开关调节器
Inverting Switching Regulator 一种开关模式电压调节器,产生与输入电压反相的输出电压。

请参考应用笔记660:"Regulator topologies for battery-powered systems"。
inverting-op-amp

An inverting op amp is an operational amplifier circuit with an output voltage that changes in the opposite direction as the input voltage. In other words, it is out of phase by 180o

What is an inverting input?

An amplifier’s inverting input refers to the pin configuration. The inverting input is the terminal marked with a minus (-) sign, and the non-inverting input is marked with a plus (+) sign. These can also be referred to as negative and positive terminals. Circuit diagram symbol for an op amp with inverting and non-inverting inputs.

Circuit diagram symbol for an op amp with inverting and non-inverting inputs.

Circuit diagram symbol for an op amp with inverting (-) and non-inverting (+) inputs.

How do inverting op amps work?

Inverting op amps work following the op amp golden rules:

  1. The Current Rule: No current flows into the inputs of the op amp. (I+=I-=0)
  2. The Voltage Rule: The output of the op amp attempts to ensure that the voltage difference between the two inputs is zero (V+=V-)

Inverting op amp circuit.

Inverting op amp circuit.

Consider the inverting op amp circuit shown above. Since the inverting input is tied to ground, by the Voltage Rule, the non-inverting input must also be at (virtual) ground.

The current flowing through R1is I=Vin/R1,and since the Current Rule states that the inputs draw no current, all of that current must then flow throughR2.

Since the inverting input is at virtual ground, the output of the inverting op amp is Vout=-IR2=-VinR2/R1.

This makes the gain of the inverting op amp circuit -R2/R1.The gain is negative, meaning the output is out of phase with the input.

Op amp inverter

An op amp inverter is an inverting buffer constructed with an operational amplifier. An inverting buffer changes the direction of the signal without amplifying it, so the gain of the circuit is -1. We can see above that the inverting op amp circuit has a gain of -1 when the two resistors are equal, so an op amp inverter is an inverting op amp with R1=R2.

Learn More:Operational Amplifiers (Op Amps)

IO-Link IO-Link是24V、3线、半双工、传感器和激励的点到点通信接口。PLC可以通过三层协议栈实现远端配置、诊断、事件触发,并可读取进程中的数据。IO-Link适用于简单的二进制传感器和智能传感器。
IP 请参考:进入防护(IP防护)
IP3 三阶截止点。
IQ 请参考:I/Q
IR 红外:频率低于可见光频谱的光信号,用于远程控制,可视无线数据传输,夜视系统等应用。
IrDA 红外数据传输协会:是开发红外数据传输标准的器件制造商组织。
IRE 无线电工程师学会;IRE有时用作测量单位,将同步头底部到峰值白电平划分为140个等级,140 IRE = 1VP-P
IRO 输入参考偏差。
IRS 接口寄存器设置。
IRSA 接口寄存器设置地址。
IRSD 接口寄存器设置数据。
IS IN SEL (控制位)。
ISA 工业标准结构。
ISI 内部符号干扰:射频信号回波干扰原始信号的形式。ISI可降低无线LAN收发器的有效数据。
ISM 工业、科学及医疗频段:在一定的最大发射功率限制内,通信设备不需要经过许可能够使用的频段。使用ISM频段的设备必须能够抵抗其它同类设备的干扰。常见应用包括WiFi (802.11a, b和g)和无绳电话。
ISO 国际标准化组织。
ISO/TS-16949 请参考:TS 16949
ISO/TS16949:2002 请参考:TS 16949
ISP 互联网服务商:提供互联网连接服务的公司。
ITU 国际电信同盟:联合国下属负责电信的国际化组织。
IVR 请参考:输入CMVR (V)